Pflan­zen­markt Blumen Risse,
Hückel­hoven

Der Pflanzenmarkt Blumen Risse in Hückel­hoven ist ausgestattet mit den wasserdichten Berker W.1 Schaltern

Die in Nord­rhein-West­falen ansäs­sige Blumen Risse GmbH & Co. KG beschäf­tigt rund 1.800 Mitar­beiter an über 150 Stand­orten in Deutsch­land. Die Mitar­beiter im Pflan­zen­markt in Hückel­hoven dürfen sich seit März 2023 über modernste Gebäu­de­technik freuen, die den Arbeits­alltag enorm erleich­tert. Der Markt in Hückel­hoven wird nämlich komplett durch KNX-Kompo­nenten von Hager gesteuert.



Ener­gie­ver­tei­lung und Gebäu­de­au­to­ma­tion

Im Tech­nik­raum sorgen drei univers N Vertei­ler­schränke für die entspre­chende Ener­gie­ver­tei­lung. Für Anlagen im Leis­tungs­spek­trum von 63 A bis 630 A ist das modu­lare Innen­aus­bau­system univers N die opti­male Lösung. Es erlaubt einen indi­vi­du­ellen und bedarfs­ge­rechten Innen­ausbau von Vertei­ler­schränken. Hier sitzt auch die KNX-Aktorik als Zentrale für die komplette Gebäu­de­au­to­ma­tion im Pflan­zen­markt.



Einfache Bedie­nung vom Büro aus
Mit domovea

Jalou­sien, Heizung / Lüftung und Beleuch­tung werden über KNX und in domovea hinter­legte Sequenzen gesteuert. Die Szena­rien sind auf die Wachs­tums­phasen und den Pfle­ge­be­darf der Pflanzen, was Licht, Tempe­ratur o.ä. betrifft ausge­richtet. Gleich­zeitig wird über die Beleuch­tungs­steue­rung eine anspre­chende Präsen­ta­tion der Ware gewähr­leistet.

Ein sepa­rater Router extra für domovea und vom Firmen­netz­werk getrennt stellt die Wartung und Program­mie­rung aus der Ferne durch Netz­werkad­mi­nis­trator und System­in­te­grator sicher.



Kleiner Helfer mit großer Wirkung
Wetter­sta­tion mit Wind­fühler

Abhängig von der Wind­rich­tung werden die Dach­fenster unter­schied­lich gesteuert. Die der Wind­seite zuge­wandten Fenster fahren zu, während die abge­wandten zur Belüf­tung offen bleiben. Die Wind­rich­tung wird über einen Analog­ein­gang erfasst und der Anlage als digi­tale Infor­ma­tion zur Verfü­gung gestellt.



Robust Schalten in Markt und Lager

Das Aufputz­pro­gramm mit Schutzart IP55 – W.1 von Berker

Dank der hohen Schutzart IP55 sind die W.1 Schalter und Steck­dosen nicht nur für Einsätze in Feucht­räumen, sondern auch für Außen­be­reiche oder Werk­stätten die ideale Lösung. Im Pflan­zen­markt Risse findet das Schal­ter­pro­gramm v.a. im Lager­be­reich seinen Einsatz aber auch in der großen Pflan­zen­halle, in der die Schalter entspre­chend spritz­was­ser­ge­schützt sein müssen.


Schal­ter­pro­gramm S.1
Der Allrounder für‘s Büro

Der Berker S.1 ist durch seine zeit­lose Form, seine Verar­bei­tungs­qua­lität und seine  Funk­tio­na­lität ein Allrounder für Büros und Privat­häuser. Die Risse GmbH & Co. KG setzt in eben diesen Berei­chen auf das klas­si­sche Berker-Schal­ter­pro­gramm. Auch Zusatz­funk­tionen wie beim Notruf-Set setzt das Unter­nehmen für die Sicher­heit seiner Mitar­beiter und Kunden im Sani­tär­be­reich ein.


Flexible Energie- und Daten­netz­werk­technik
Leitungs­füh­rungs­system tehalit BRN65

Dafür, dass die Energie im Gebäude dorthin kommt, wo sie gebraucht wird, sorgt das Brüs­tungs­ka­nal­system tehalit BRN65 – wie hier im Büro­be­reich des Pflan­zen­marktes. Flexi­bi­lität bietet das System dadurch, dass sich Leitungen einfach im Betrieb nach­be­legen lassen, ohne die Ener­gie­ver­sor­gung zu unter­bre­chen.


Projekt­be­tei­ligte:

Bauherr:

Risse GmbH & Co. KG, Schwerte

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Detlef Duhme Elek­tro­technik, Schwerte

 

Program­mie­rung:

Smart Systems, Trois­dorf

 

Archi­tekt:

Raben­steiner GmbH, Esslingen am Neckar

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Tobias Stock, Region West



Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.