Elcom Türkommunikation: Innenstationen mit Touch & Handhörer

Innen­sta­tionen

Elegant, inno­vativ, einzig­artig. Die Innen­sta­tion Elcom touch und Elcom fon über­zeugen mit Design und Technik.

Person benutzt ein Smart-Home-Touchscreen-Panel in einer modernen Küche

Innen­sta­tion
Elcom touch

Die Innen­sta­tion Elcom touch lässt sich mit Ihrer Touch-Ober­fläche wie ein Smart­phone bedienen. Das ultraf­lache Design (nur 16mm) und 2 verschie­dene Rahmen­arten machen es dem Kunden leicht, die Innen­sta­tion in sein Wohnam­bi­ente zu inte­grieren.


Die Innen­sta­tion Elcom touch besticht mit mehr Funk­tionen und höchster Bild- und Tonqua­lität sowie mit mehr Purismus im Design und weniger auftra­gender Erschei­nung. Sie misst gerade mal 16 mm Aufbau­höhe - und ist nicht nur deshalb ein großes Stück Design.

 

Flach. Flacher. Elcom touch

First-Class-Audio und kris­tall­klares, gesto­chen scharfes Video­bild sind bei Elcom touch selbst­ver­ständ­lich. Aufre­gend wird es, wenn sich die 16 mm flache Innen­sta­tion nahtlos und elegant in die Wand­ge­stal­tung einfügt.

 

Abge­rundet oder eckig?

Mit Elcom touch hat man die freie Wahl. Die Formen­sprache beim Wohnen bleibt durch­gängig, denn die Innen­sta­tionen passen gera­dezu wie ange­gossen zu den Schalter- und Steck­do­sen­se­rien von Berker.

 

Hören. Spre­chen. Sehen. Fühlen.

Was man vom Note­book längst gut kennt, setzt sich nun in der Türkom­mu­ni­ka­tion fort. Logisch aufge­baute Menüs, selbst­er­klä­rende Icons, Tipp- und Wisch­be­we­gungen: Elcom touch setzt Trends bei der intui­tiven, einfa­chen Bedie­nung.

Elcom touch Innenstationen in Weiß und Schwarz mit passenden Lichtschaltern aus Berker Schalterprogramm

Hand­hörer-Innen­sta­tion
Elcom fon

Die Audio-Innen­sta­tion Elcom fon ist sehr einfach zu bedienen. Und deshalb die ideale Wahl für alle, die es unkom­pli­ziert mögen oder unkom­pli­ziert brau­chen – zum Beispiel ältere Menschen. Das Abheben des Hörers akti­viert die Sprech­funk­tion, beim Auflegen hilft die magne­ti­sche Arre­tie­rung. Elcom fon ist eine wirt­schaft­liche Lösung. Perfekt geeignet für große Gebäude, in denen viele Innen­sta­tionen gebraucht werden. 4 große beleuch­tete Tasten decken alle anderen Funk­tionen ab:

  • Klin­gel­ton­aus­wahl (16 Töne), Regu­lie­rung von Laut­stärke und Mikro­fon­emp­find­lich­keit
  • Beleuch­tungs­steue­rung, z. B. Trep­pen­licht
  • Stumm­schal­tung (beleuchtet)
  • Türöffner (beleuchtet)
Elcom fon Handhörer-Innenstation für Sprechanlagen, Montage an weißer Wand im Innenbereich

Tisch­kon­sole
Innen­sta­tion

Spre­chen, hören, Tür öffnen – und alles ohne aufzu­stehen. Die Elcom touch Tisch­kon­sole bietet viel Komfort. Beson­ders an Orten mit großem Publi­kums­ver­kehr – wie z.B. in Arzt­praxen, Kanz­leien oder im Empfangs­be­reich von Unter­nehmen oder Behörden – erleich­tert sie den Arbeits­alltag.

Durch abge­win­kelte Edel­stahl­platten und einen rutsch­festen Sockel bewährt sich die kabel­ge­bun­dene Tisch­kon­sole im tägli­chen Gebrauch und ist auch optisch attraktiv. 

Zudem ist sie auf die Innen­sta­tion Elcom touch Video und Elcom touch Audio zuge­schnitten. Auch zur Hand­hörer-Innen­sta­tion Elcom fon passt sie perfekt.

Elcom touch Tischconsole in Schwarz auf Holztisch, woran mit Tablet arbeitende Dame sitzt

Türsprech­an­lage im Set
Elcom home

Einfach, durch­dacht und wirt­schaft­lich: Die 2Draht Sets Elcom home enthalten alle Geräte, die zur Instal­la­tion einer Türsprech­an­lage auf Basis der 2Draht Technik nötig sind – monta­ge­fertig in 8 verschie­denen Ausfüh­rungen.

Frontalansicht des Sets der Elcom home Türsprechanlage mit Video-Außenstation und Video-Innenstation

Elcom Außen­sta­tionen

Entde­cken Sie auch unsere Elcom Außen­sta­tionen


Das könnte Sie auch inter­es­sieren

Alles aus einer Hand

Passend zu den Schal­ter­pro­grammen Q.1, K.5, R.1 oder R.classic sind Desi­gn­rahmen für die Elcom touch Innen­sta­tionen erhält­lich. So ergibt sich ein ästeh­ti­sches Gesamt­kon­zept: Sie sind aus dem exakt glei­chen Mate­rial, folgen der glei­chen ästhe­ti­schen Linie und haben genau dieselbe Ober­fläche.

Elcom Video-Innenstation in demselben Design wie die smarten KNX-Taster, Sensoren und Steckdosen des Berker Rahmenprogramms Q.3

Refe­renzen

Lassen Sie sich von den reali­sierten Projekten inspi­rieren und sehen Sie, wie sich die Produkte und Lösungen harmo­nisch in das Gesamt­bild einfügen.

Nahaufnahme der behandschuhten Hand einer Person, die an einem elektrischen Prüfgerät mit Kabeln und Verbindern arbeitet

Manu­faktur

Wo bleibt das gewisse Etwas in Zeiten hoch opti­mierter und modu­larer Bauweise? Wir verstehen es neben effi­zi­enten Lösungen auch noch das gewisse Etwas zu liefern - ohne dabei an Effi­zienz zu verlieren.