Energiemanagement und Energiemonitoring
Ob Wohnhaus, Gewerbebetrieb oder Bürokomplex: Bei Hager erhalten Sie alle Produkte für Ihre Energieverteilung, Energiemanagement und Energiemonitoring aus einer Hand. Mit flow haben wir ein modulares und skalierbares Energiemanagement - System für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis hin zu kleinen Gewerbeanlagen. Entdecken Sie unsere Lösungen für ganzheitliche Energieeffizienz.
Das intelligente Energiemanagement-System flow R3
Maximale Autarkie für das Einfamilienhaus – jetzt mit KI-Power
Das intelligente Energiemanagement-System flow R3 überwacht und steuert die Energieflüsse in einem Einfamilienhaus intelligent per KI. So ist maximale Transparenz beim Energieverbrauch möglich – und die Voraussetzungen für eine effizientere Energienutzung Ihrer Solaranlage mit Speicher sind geschaffen. Durch die gezielte Erhöhung vom Photovoltaik-Eigenverbrauch lässt sich die Abhängigkeit von steigenden Strompreisen reduzieren.
flow R3 ist modular aufgebaut und kann - je nach Anforderung - folgende Komponenten in das Energiemanagement einbinden.
-Energiemanagement Controller mit AI360‑KI
-Batteriespeicher (modular erweiterbar)
-Hybridwechselrichter mit 3 MPP‑Trackern
-ATS Box für Ersatzstromversorgung
-Ladestation für Elektrofahrzeuge
So lassen sich PV-Anlage, Stromspeicher und Elektromobilität flexibel vernetzen und zukunftssicher planen.

-
Vernetzt für ein energieeffizientes Zuhause
Der flow Energiemanager wird in die Technikzentrale integriert und fungiert von dort als zentrale Steuereinheit für alle Energieflüsse. Dies ist die Basis für eine erfolgreiche Sektorenkopplung, bei der Strom, Wärme und Mobilität intelligent verknüpft werden.
Dank der AI360-Integration erfasst das Energiemanagement-System flow R3 präzise Informationen, darunter:
- Verfügbarkeit und Preise von Strom aus dem Netz (dynamische Stromtarife)
- variable Netzentgelte für optimierte Betriebskosten
- Systemdaten wie Wetterprognosen
- Ladeprofile Ihres E-Fahrzeuges
- Lastprofile und Verbrauchsgewohnheiten (z.B. Wärmepumpen, Ladestationen).
Auf Basis dieser Daten steuert das Energiemanagement „flow“ die optimale Kombination aus Photovoltaik-Erzeugung und Netzstrombezug – für eine jederzeit kosteneffiziente Versorgung des Haushalts.
-
Komplettsystem für mehr Energieeffizienz aus einer Hand
Hager liefert mit dem flow Energiemanagement-System ein Komplettsystem, das umfasst:
- Energiemanager
- flexibel erweiterbare Energiespeicher (ab 6 kWh)
- Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Durch die verschiedenen Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten ist eine umfangreiche Automation des Energiemanagements möglich.Damit erhöht sich die Energieeffizienz, vor allem im Zusammenspiel mit einer PV-Anlage, während sich gleichzeitig die Energiekosten durch den optimierten Eigenverbrauch reduzieren lassen. Zudem leisten sie einen messbaren Beitrag zur Reduzierung der CO2 Emissionen des Gebäudes.
Energiemonitoring-System für Gewerbebauten
Das agardio System von Hager verbindet einen zentralen Server mit diversen Mess- und Schaltgeräten und ermöglicht so ein Maximum an Transparenz für den Energieverbrauch in Gewerbebauten. Energiefresser werden identifiziert und eliminiert. Die Vorteile des Energiemonitorings:
- Frühzeitiges Erkennen von Fehlerquellen
- Steigerung der Energieeffizienz
- Reduzierung von Stromkosten durch Überwachung und Minimierung von Lastspitzen
- Senkung der Betriebskosten
- Verbesserung der Netzqualität
- Erhöhung des Anlagenschutzes
- Lückenlose Verbrauchsdokumentation
- Erstellen von MID konformen Abrechnungsmodellen

-
Warum Energiemonitoring?
Hohe Anforderungen an die moderne Elektroinstallation
Seit Oktober 2015 gilt die DIN VDE 0100-801, die die Vorgaben für Energieeffizienz beim Errichten von Niederspannungsanlagen in Zweck- und Gewerbebauten enthält. Für Gewerbeunternehmen, Bürogebäude, Hotels, Einzelhandelsfilialen und viele andere ähnliche Bauwerke ist eine effiziente Energienutzung deshalb nicht mehr nur eine Wunsch-Option, um die Energiekosten zu senken – sie gehört zu den grundlegenden Anforderungen an die moderne Elektroinstallation.
Beim Energiemonitoring und dem angeschlossenen Energiemanagement verbinden sich ökologische Gesichtspunkte mit ökonomischen Vorteilen. Denn mehr Transparenz beim Energieverbrauch bedeutet mehr Möglichkeiten bei der Optimierung und damit mehr Chancen, die Ausgaben deutlich zu senken. Oftmals ist ein solches System die Voraussetzung, um attraktive Förderungen wie die BAFA-Förderung für Energieeffizienzmaßnahmen in Anspruch zu nehmen.
Das Energiemonitoring ist dabei der wichtige erste Schritt, um die notwendigen Informationen und Daten für eine intelligente Steuerung zu erhalten. Mit den Energiemonitoring- und Energiemanagementsystemen von Hager können Unternehmen ihre Elektroinstallation nach ISO 50001 zertifizieren oder die Effizienzklasse der elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-801 verbessern. Und auch private Haushalte profitieren vom Einsatz eines smarten Energiemanagers.
-
Sammeln, speichern, analysieren und visualisieren mit agardio
Bei dem agardio.manager von Hager handelt es sich um einen Energiemonitoring-Server, der die Messwerte aller angeschlossenen Produkte sammelt, speichert und verarbeitet. Dazu gehört auch die Lastganganalyse, mit der sich Energieverbrauch und Lastspitzen genau untersuchen lassen. Damit hilft das Gerät bei einer Beurteilung der Energieeffizienz gemäß DIN VDE 0100-801.
Es ist außerdem möglich, die eingehenden Daten zu visualisieren. Die Webserverfunktionalität erlaubt es, diese Visualisierungen auf verschiedenen mobilen Endgeräten abzurufen. Bei Grenzwertüberschreitungen, Fehlermeldungen oder Störungen innerhalb der Elektroinstallation ist der agardio.manager in der Lage, Alarmmeldungen per E-Mail zu verschicken.
So ist jederzeit ein detaillierter Überblick gegeben – nicht über den Energieverbrauch, sondern darüber hinaus über die Energieverteilungen im Gebäude, Netzqualität, Oberschwingungen, Verbrauchsspitzen (auch bei PV-Nutzung) und mehr.
-
Vielseitig und offen für intelligentes Energiemonitoring
Der agardio.manager benötigt lediglich sechs Module in der Breite, bietet aber ein vollständiges Energiemonitoring-System. Dabei setzt er auf das Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, das als verbreiteter Industriestandard auch die Einbindung von Modbus-Geräten anderer Hersteller (maximal 10) erlaubt. Insgesamt erfasst der Manager die Messwerte von bis zu 31 Geräten – von offenen Leistungsschaltern bis zu Energiezählern.
Die Übertragung der Daten kann auch über das BACnet-Protokoll (Building Automation and Control Networks) erfolgen, das zum Beispiel in der Industrie Verwendung findet.
Durch seine Ausstattung ist der agardio.manager eine vielseitige Lösung, die sich komfortabel im Webbrowser konfigurieren lässt.
Klassifizierung & Vorgehensweise für mehr Energieeffizienz
Mit Hilfe der DIN VDE 0100-801 ist es möglich, die Energieeffizienzklasse der elektrischen Anlage eines Gebäudes zu bestimmen. Davon gibt es insgesamt fünf (EIEC0 bis EIEC4). Verschiedene Bewertungskriterien und Empfehlungen für die Planung helfen bei der optimalen Umsetzung.
Weitere Energiemonitoring- und Energiemanagementsysteme bietet in diesem Sektor u.a. Advizeo, ein Hager Unternehmen.
-
Klassifizierung von elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100-801
Die Einordnung orientiert sich an 16 Bewertungskriterien, wovon 13 auf Energieeffizienzmaßnahmen entfallen und die übrigen drei Energieeffizienz-Performance-Level umfassen.
Zu den Energieeffizienzmaßnahmen (EM) zählen:
- Bestimmung des Lastprofils
- Anordnung der Haupteinspeisung
- Optimierungsanalyse für Motoren
- Optimierungsanalyse für Beleuchtung
- Optimierungsanalyse für Heizung, Klima und Lüftung (HVAC)
- Optimierungsanalyse für Transformatoren
- Optimierungsanalyse für Kabel und Leitungen
- Blindleistungskompensation
- Messung des Leistungsfaktors
- Energie- und Leistungsmessung
- Spannungsmessung
- Messung der Oberschwingung
- Erneuerbare Energiequellen
Bei den Energieeffizienz-Performance-Leveln (EEPL) handelt es sich um:
- die Verteilung des Jahresverbrauchs
- den Leistungsfaktor
- die Effizienz von Transformatoren
Für jede Kategorie werden Punkte vergeben (maximal vier), aus der Gesamtpunktezahl errechnet sich dann die Energieeffizienzklasse.
-
Empfehlungen für die Planung effizienter elektrischer Anlagen
Um von Anfang an die bestmöglichen Voraussetzungen für eine effiziente Elektroinstallation zu schaffen, enthält die DIN VDE 0100-801 verschiedene Empfehlungen für die Planung. Diese befassen sich mit sechs wesentlichen Aspekten:
- Erstellung des Lastprofils: Für ein vollständiges Lastprofil sind alle Lasten (in kVA) inklusive der Betriebsdauer bzw. dem geschätzten jährlichen Verbrauch zu ermitteln und aufzuführen.
- Lokale Energieerzeugung: Die Möglichkeit, Energie von Form von PV-Anlagen, Windkraft oder Generatoren selbst zu erzeugen, sollte in der Planung berücksichtigt werden.
- Energieverluste in der elektrischen Anlage: Die Norm enthält ebenfalls Empfehlungen, um Kabel- und Leitungsverluste zu minimieren sowie den optimalen Standort für Transformatoren und Schaltanlagen zu finden.
- Anordnung der Stromkreise: Mit Hilfe der Aufteilung der Stromkreise in Anwendung, Zone und Masche kann ebenfalls die Energieeffizienz verbessert werden.
- Einsatz der Energie: Die DIN VDE 100-801 empfiehlt, den Energieeinsatz auf den Kundenbedarf abzustimmen.
- Tarifstruktur des Energieversorgers: Ein nicht unerheblicher Faktor sind außerdem die Tarife für die Stromversorgung, die für die Kunden in Frage kommen.