KNX ETS Systeme für die Gebäudeautomatisierung
Gebäudeautomatisierung und KNX Programmierung ohne Einschränkungen: Jedes KNX System benötigt eine KNX Konfigurations-Software, damit alle Komponenten des Bussystems parametriert und programmiert werden können.
ETS, als herstellerunabhängige Software, steht dabei für Engineering Tool Software. Sie ist die Grundlage, damit die unzähligen Möglichkeiten eines KNX Systems mit all seinen technischen Bausteinen ganz nach den Wünschen der Anwender gestaltet werden können. Passend dazu bietet Hager die gesamte Produktvielfalt: KNX Taster, KNX Schalter, KNX Aktoren bis hin zur KNX Heizungssteuerung und Wetterstationen helfen dabei, ein Höchstmaß an Individualisierung in die Gebäudeautomation zu bringen.
Dazu kommt das Plus an Komfort – etwa in Form einer übersichtlichen Visualisierungslösung über Touch-Display, Smartphones und die Bedienung per KNX Funk oder per Internet.

KNX ETS Software:
Gemacht, um die Vielfalt zu lenken
Unter allen Systemen für die smarte Gebäudeautomation gehört KNX zu den besten. Das Bussystem ist extrem leistungsfähig, managt eine enorme Anzahl und Vielfalt von Anwendungen und ist obendrein äußerst zukunftssicher. Denn KNX wurde von Anfang an mit einem Fokus auf Interkompatibilität und Aufrüstbarkeit konzipiert.
Die KNX ETS Software fungiert bei der Automation sozusagen als „Inbetriebnahme-System“ und wie der Name schon sagt, ist die ETS Software ein digitales Werkzeug. Mit seiner Hilfe werden alle verschiedenen Komponenten, vom KNX Taster über den KNX Schalter bis zum KNX Bewegungsmelder in das übergreifende KNX ETS System integriert und konfiguriert.
Die herstellerunabhängige ETS Software vermittelt dabei: Ihr Einsatz ist notwendig, um den einzelnen Busteilnehmern mitzuteilen, wie eine angeschlossene Anwendung sich bei der Benutzung verhalten soll.
KNX:
Mehr als nur ein Standard der Gebäudeautomatisierung
Der internationale Erfolg von KNX hat einen entscheidenden Grund: die Weitsicht von verschiedenen Herstellern und Unternehmen, die mit KNX einen multifunktionalen und übergreifenden Standard entwickelt haben. Aus den vergleichsweise wenigen Gründungsmitgliedern der KNX-Association – zu denen auch Hager gehört – ist inzwischen ein Zusammenschluss von weit über 400 Konzernen geworden.
In enger Zusammenarbeit stellen sie sicher, dass KNX auch in Zukunft als interkompatibler Standard ein möglichst breites Spektrum an Anwendungen und Komponenten integrieren kann.
Ein wichtiger Baustein, um die Interkompatibilität verschiedener KNX Sensoren, KNX Aktoren, KNX Taster und KNX Schalter zu gewährleisten ist die zugrundeliegende Software. Die KNX ETS ist deshalb nach den gleichen Maßstäben konzipiert worden. Damit ist KNX nicht nur ein Standard für die Gebäudeautomation – er zählt zu den weltweit erfolgreichsten. Denn hier kommen Standardisierung und ein hohes Potenzial für die Individualisierung bei der Gebäudesteuerung zusammen.

KNX ETS Software:
Direkt von der Quelle
Dabei stehen heute für KNX Systeme drei verschiedene Ausführungen der KNX ETS zur Verfügung. Sie alle haben gemeinsam, dass sie direkt von der KNX-Association stammen und auch über diese bezogen werden können. Am wichtigsten für die Praxis ist allerdings der Funktionsumfang, denn mit dieser KNX Software lassen sich sämtliche möglichen Anwendungen managen:
- ETS6 Professional ist eine KNX Software für allerhöchste Ansprüche und professionelle Bediener. Die Lizensierung kostet 1.000 Euro.
- ETS Lite ist eine etwas reduziertere KNX Software, die für kleinere Installationen mit bis zu 20 Produkten gedacht ist. Die Lizensierung kostet 200 Euro.
- ETS Inside ist die einfachste Variante, die sich ausschließlich an Menschen richtet, die keine tiefen Kenntnisse über KNX besitzen und auch keine großen Installationen benötigen. Die Lizensierung kostet 160 Euro.
Unabhängig von den jeweiligen Anforderungen der verschiedenen Zielgruppen bietet das KNX System von Hager in allen Varianten ein breites Leistungsspektrum. Die Anwendungs- und Individualisierungsmöglichkeiten sind für die Anwender in jedem Fall weitreichend.

KNX ETS von Hager:
Alles aus einer Hand
Der große Vorteil des KNX Systems von Hager: Alle Produkte aus der gleichnamigen Serie sind mit jeder Variante der KNX ETS Software kompatibel. Das heißt in der Praxis, dass
- Systemgeräte und Schnittstellen,
- Bediensysteme aller Art,
- Visualisierungen,
- Binäreingänge,
- Analoge Ausgänge sowie
- Aktoren
mit der KNX ETS Software nutzer- und anwendungsspezifisch konfiguriert werden können. Außerdem lassen sich alle diese Komponenten auch nachträglich in ein bereits bestehendes KNX System integrieren.
Dazu müssen nur die gewünschten Bauteile eingebaut, angeschlossen und über die KNX ETS Software eingebunden werden. Anschließend kann die neue Komponente ganz einfach konfiguriert werden. Dank des zukunftssicheren Konzepts der KNX Systeme ist das auch mit neuen Produkten weiterhin möglich.
Übrigens: Zu den KNX Produkten von Hager gehören auch Bediensysteme, die über den batterielosen Funkstandard EnOcean in die KNX Systeme eingebunden werden können – und zwar drahtlos.