BEG

Wissen, was geför­dert wird

Modernes Hausäußeres bei Dämmerung mit Innen- und Außenbeleuchtung

Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude – BEG

Mit der Ener­gie­wende wurden umfas­sende und tief­grei­fende Verän­de­rungen in der Ener­gie­ver­sor­gung und Ener­gie­nut­zung ange­stoßen. Hierzu setzt die Richt­linie der Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude (BEG) die ener­ge­ti­sche Gebäu­de­för­de­rung des Bundes neu auf und ist Teil der BMWi-Förder­stra­tegie „Ener­gie­ef­fi­zienz und Wärme aus Erneu­er­baren Ener­gien“. Das BEG besteht aus drei Teil­pro­grammen: BEG Einzel­maß­nahmen, BEG Wohn­ge­bäude und BEG Nicht­w­ohn­ge­bäude.

 

+++ Tipp: Wenn bei der Steu­er­er­klä­rung ein Nach­weis über die ener­ge­ti­sche Sanie­rung, wie z.B. die Erneue­rung / Opti­mie­rung der Heizungs­an­lage oder den Einbau von digi­talen Systemen zur ener­ge­ti­schen Betriebs- und Verbrauchs­op­ti­mie­rung einge­reicht wird, ist eine Förde­rung (bzw. ein Steu­er­bonus) von bis zu 40.000 EUR möglich +++



Das Ziel 2030

Die Ziel­er­rei­chung bei der Verrin­ge­rung des Endener­gie­ver­brauchs und der Redu­zie­rung der CO2-Emissionen bis 2030 lässt sich nur über mehr Inves­ti­tionen für die Nutzung erneu­er­barer Ener­gien im Gebäu­de­sektor errei­chen. Diese Inves­ti­tionen sind sowohl beim Neubau ener­ge­tisch opti­mierter Gebäude als auch bei der ener­ge­ti­schen Sanie­rung von Bestands­ge­bäuden notwendig.

Reduk­tion der Treib­haus­gas­emis­sionen um 65 %

Redu­zie­rung der CO2-Emis­sion des Gebäu­de­sek­tors auf 70 Mio. t

Erhö­hung des erneu­er­barer Ener­gien Anteils am Endener­gie­ver­brauch auf 27%



Wer profi­tiert vom BEG?

Privat­per­sonen und Wohnungs­ei­gen­tü­mer­schaften, Frei­be­ruf­lich Tätige, Kommu­nale Gebiets­kör­per­schaften, Körper­schaften und Anstalten des öffent­li­chen Rechts sowie Wohnungs­bau­ge­sell­schaften.


BEG: 
Von den Förde­rungen profi­tieren

Erfahren Sie alles über die aktu­ellen Förde­rungen von KFW und BAFA - sowohl für Einzel­maß­nahmen als auch Wohn- und Nicht-Wohn­ge­bäude. 



BEG Einzel­maß­nahmen
(BEG EM)

  • Voraus­set­zung

    Im Teil­pro­gramm Einzel­maß­nahmen können grund­sätz­lich nur Bestands­ge­bäude ( = Bauan­trag/-anzeige vor mind. 5 Jahren) geför­dert werden.

  • Gegen­stand der Förde­rung

    Geför­dert werden Einzel­maß­nahmen an Bestands­ge­bäuden:

    • Die der Richt­linie und den tech­ni­schen Mindest­an­for­de­rungen entspre­chen
    • Durch Fach­un­ter­nehmen durch­ge­führt werden
    • Zur Verbes­se­rung des ener­ge­ti­schen Niveaus des Gebäudes führen
  • Förder­in­halt

    • Einzel­maß­nahmen an der Gebäu­de­hülle 
    • Anla­gen­technik (außer Heizung)
    • Anlagen zur Wärme­er­zeu­gung (Heizungs­technik) 
    • Heizungs­op­ti­mie­rung 
    • Fach­pla­nung und Baube­glei­tung 
    • Umfeld­maß­nahmen 
  • Förd­er­höhe

    Jetzt 15% Förde­rung auf die Smart Home-Lösung ihrer Kunden erhalten.



BEG Wohn­ge­bäude
(BEG WG)

  • Voraus­set­zung

    Die geförderten Gebäude und Wohn­ein­heiten müssen sich in Deutsch­land befinden und mindes­tens seit zehn Jahre zweck­ent­spre­chend genutzt werden.

  • Gegen­stand der Förde­rung

    Geför­dert werden die Errich­tung und der Erst­erwerb von Effi­zi­enz­häu­sern. Sie müssen den Richt­li­nien der tech­ni­schen Mindest­an­for­de­rungen entspre­chen und durch Fach­un­ter­nehmen reali­siert werden. Zudem müssen sie zur Senkung des Primär­ener­gie­be­darfs oder zur Vermei­dung des Trans­mis­si­ons­wär­me­ver­lustes beitragen. 

  • Förder­in­halt

    Neubau  

    Seit dem 01.03.2023 stehen Ihnen für den Bau und Kauf eines neuen Wohn­ge­bäudes die Förder­kre­dite der KfW "Klima­freund­li­cher Neubau" zur Verfü­gung.

     

    Bestands­bauten

    Gefördert werden bei Sanie­rungen von Bestandsgebäuden auf Effi­zi­enz­haus-Niveau bzw. dem Erst­erwerb von auf Effi­zi­enz­haus-Stan­dard sanierten Bestandsgebäuden oder darin befind­li­cher Wohnungen.

    • Kosten ener­ge­ti­scher Sanie­rungs­maß­nahmen
    • Kosten mitge­för­derter Umfeld­maß­nahmen
  • Förd­er­höhe

    Jetzt bis zu 40% (60.000 €) auf das Reno­vie­rungs-Projekt ihrer Kunden erhalten. Alle Infor­ma­tionen zur Förd­er­höhe finden Sie auf unserem Hager Tipp BEG.



BEG Nicht­w­ohn­ge­bäude
(BEG NWG)

  • Voraus­set­zung

    Neu zu erbau­ende oder beste­hende Nicht­w­ohn­ge­bäude werden nur geför­dert, wenn sie sich in Deutsch­land befinden. Die geför­derten Effi­zi­enz­ge­bäude sind mind. zehn Jahre zweck­ent­spre­chend zu nutzen.

  • Gegen­stand der Förde­rung

    Geför­dert werden der Neubau und der Erst­erwerb neu errich­teter ener­gie­ef­fi­zi­enter Nicht­w­ohn­ge­bäude, die den ener­ge­ti­schen Stan­dard eines Effi­zi­enz­ge­bäudes gemäß den tech­ni­schen Mindest­an­for­de­rungen in der Anlage errei­chen.

  • Förder­in­halt

    Nicht­w­ohn­ge­bäude Neubauten

      

    Seit dem 01.03.2023 stehen Ihnen für den Bau und Kauf eines neuen Nicht­w­ohn­ge­bäudes die Förder­kre­dite der KfW "Klima­freund­li­cher Neubau" zur Verfü­gung.

     

    Nicht­w­ohn­ge­bäude im Bestand 
    Geför­dert werden: 

    • strom­er­zeu­gende Anlagen auf Basis erneu­er­barer Ener­gien für die Eigen­strom­ver­sor­gung. 
    • Kosten der ener­ge­ti­schen Sanie­rungs­maß­nahmen und die Umfeld­maß­nahmen
  • Förd­er­höhe

    Jetzt bis zu 25% auf das Reno­vie­rungs-Projekt ihrer Kunden erhalten.



flow R3 Ener­gie­ma­nage­ment-System

Das flow Ener­gie­ma­nage­ment-System vernetzt PV-Anlage, Verbrau­cher und Ladein­fra­struktur zu einem intel­li­genten Gesamt­system. 

hager-witty-plus-flow-garage-beauty-shot-DE-new-02-2026-squ


Das Antrags­ver­fahren des BAFA auf einen Blick

Wir empfehlen grund­sätz­lich die Bera­tung durch einen Ener­gie­ef­fi­zienz-Experten.

Bera­tung

Bera­tung durch Einbin­dung eines Ener­gie­ef­fi­zienz-Experten (Ener­gie­be­rater) und Auswahl des Förder­vor­ha­bens durch Endkunden.

Antrags­stel­lung

Antrags­stel­lung durch Endkunden bzw. Bevoll­mäch­tigten bei BAFA.

Prüfung und Vorab-Bewil­li­gung

Prüfung und Vorab-Bewil­li­gung durch BAFA.

Beginn

Beginn durch Abschluss eines Liefer- / Leis­tungs­ver­trags zwischen Endkunden und Instal­la­teur. Durch­füh­rung durch Fach­un­ter­nehmen.

Nach­weis

Nach­weis über Kosten sowie Einhal­tung der tech­ni­schen Mindest­an­for­de­rungen und ener­ge­ti­sche Verbes­se­rung.

Förde­rung

Prüfung des Verwen­dungs­nach­weises durch BAFA und Geneh­mi­gung der Förde­rung.



Hinweise zum aktu­ellen Rechts­stand

Stand BEG: Juli 2026

Förder­be­din­gungen und Antrags­stel­lung

Förder­fä­hige Maßnahmen, Förder­sätze und tech­ni­sche Mindest­an­for­de­rungen können sich im Rahmen der Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude ändern. Maßgeb­lich sind die zum Zeit­punkt der Antrags­stel­lung gültigen Förder­be­din­gungen.

 

Offi­zi­elle Rechts­quellen:

Richt­linie für die Bundes­för­de­rung für effi­zi­ente Gebäude – Einzel­maß­nahmen (BEG EM): 
https://www.bafa.de/Shared­Docs/Down­loads/DE/Energie/beg_richt­line_beg_em_20231221_PDF.html

 

Bundesamt für Wirt­schaft und Ausfuhr­kon­trolle (BAFA): https://www.bafa.de/beg

 

Kredit­an­stalt für Wieder­aufbau (KfW): https://www.kfw.de/inlands­fo­er­de­rung/Bundes­för­de­rung-für-effi­zi­ente-Gebäude/

 

FAQ des Bundes­mi­nis­te­riums für Wirt­schaft und Energie: https://www.ener­gie­wechsel.de/KAENEF/Redak­tion/DE/FAQ/FAQ-Ueber­sicht/BEG/faq-bundes­fo­er­de­rung-fuer-effi­zi­ente-geba­eude.html