KNX Funk|quicklink
Drahtlose Alternative: Viele Anwendungen in KNX Systemen werden zwar durch Steuerleitungen mit dem Bussystem verbunden. Es geht aber auch ohne. Denn mit KNX-RF (Radio Frequency) ist es möglich, ein KNX System um funkbasierte Bausteine zu ergänzen oder sogar nur aus solchen aufzubauen.
Die KNX Funk|quicklink Systemwelt von Hager/Berker bietet verschiedene Anwendungen, die sich werkzeuglos und spielend leicht miteinander verbinden lassen und damit nur über Funk kommunizieren.

KNX Funksystem:
Individuelle Konfiguration
Es stehen drei Inbetriebnahmearten zur Verfügung:
- Im sogenannten Push Button-Mode werden Funk-Aktoren per Knopfdruck in den Einlernzustand versetzt und es werden sie Funk-Sender bedient, die eingelernt werden sollen. Es ist also an der Stelle kein Programmiertool notwendig.
- Das aufeinander Abstimmen und Einlernen kann über das KNX Easy Tool von Hager erfolgen, das z. B. auch für SmartPhones und Tablets zur Verfügung steht.
- Alternativ lässt sich das System über die ETS konfigurieren.
Für die beiden letzen Varianten ist ein Medienkoppler notwendig.
KNX Funk:
Komfortabel, schnell und dauerhaft
Gebäudeautomatisierung zählt zu den Megatrends, wenn es um das Thema modernes, nachhaltiges Bauen geht. Interessant sind die Anwendungen nämlich für alle Altersgruppen und das Angebot wächst stetig. Das gilt insbesondere für Komponenten für den internationalen KNX Standard.
In vielen Haushalten und Gebäuden stellen sich deshalb immer wieder folgende Fragen:
- Wie kann ein bestehendes KNX System ohne baulichen Aufwand ergänzt werden, um weiterhin up-to-date zu sein?
- Lässt sich moderne Gebäudeautomation auch in Bestandsgebäuden integrieren, ohne dafür neue Steuerleitungen verlegen zu müssen?
In beiden Fällen ist die Antwort eine drahtlose Alternative: KNX Funk basiert auf den Berker KNX Systemen für eine intelligente Gebäudesystemtechnik, die keine Leitungen mehr braucht. Mit KNX Funk|quicklink bietet Hager eine einfach zu integrierende und komfortable Lösung an, mit denen wachsende Kundenansprüche an die Gebäudeautomatisierung problemlos realisiert werden können – und zwar ohne den Austausch von Geräten, die zuvor installiert wurden.
Für das Betätigen des KNX Funk stehen neben intuitiv bedienbaren Berker Lösungen für nahezu alle Schalterprogramme auch SmartPhones und Tablets zur Verfügung. Und üner Funk Tasterschnittstellen können sogar konventionelle Schalter oder Taster eingebunden werden.

Hager KNX Funk:
Technische Grundlagen
KNX Funk ist im Prinzip eine rein funkbasierte Variante des üblicherweise per Twisted Pair Kabel aufgebauten regulären KNX Bussystems. Dies gilt auch für die Produkte von Funk|quicklink. Beide Ausführungen unterscheiden sich vor allem in zwei wesentlichen Punkten:
- Sämtliche Signale werden über Funk übertragen und zwar einheitlich auf einer Frequenz von 868 MHz, also im Dezimeterwellen- oder UHF-Frequenzbereich. Dies ist Europa-einheitlich für funkbasierte Kurzstreckenkommunikation vorgeschrieben. Dabei stellt der Frequenzbereich einen für diese Anwendungen optimalen Kompromiss zwischen Reichweite, Durchdringungsfähigkeit von Materialien, Störsicherheit und Datenübertragungskapazität dar. Deutlich besser beispielsweise als das höherfrequente WLAN.
- Funk|quicklink Produkte benötigen je nach Art entweder nur eine Spannungsversorgung mit 230 V oder sind sogar batteriebetrieben.
Im Ergebnis ist KNX Funk also deutlich leichter nachträglich zu implementieren. Das ist jedoch nicht die einzige mögliche Nutzung.
Funk|quicklink:
Lösungen für zahlreiche KNX-Aufgabenstellungen
Einer der wichtigsten Einsatzbereiche für KNX Funk-Anwendungen ist es, ein bestehendes System ohne das Aufstemmen von Wänden und ähnlich umfangreiche Arbeiten zu erweitern. Damit ist Funk|quicklink überall geeignet, wo
- der bauliche Aufwand für das Verlegen von Steuerleitungen zu groß ist oder
- ein bestehendes KNX System ergänzt werden soll, ohne in die Bausubstanz einzugreifen.
Ob es dabei um zusätzliche Funktionen für die vorhandene Gebäudeautomatisierung gehen soll oder ob die Gebäudesystemtechnik mit geringem Zeit- und Kostenaufwand nachgerüstet werden soll – beides ist mit KNX Funk ohne Schwierigkeiten möglich.
Ein weiterer Vorteil: Die funkbasierte KNX-Variante eignet sich auch als Stand-Alone-Lösung, die ausschließlich mit funkgesteuerten KNX Bauteilen funktioniert. Dadurch wird Funk|quicklink auch zur hervorragenden Option, wenn es beispielsweise eine zukunftssichere Haussteuerung für Altbauten geht. Die Bausubstanz bleibt die alte, doch das Haus erhält eine moderne Systemtechnik.

Funk|quicklink:
Blitzschnell installiert und integriert
So einfach kann Gebäudeautomatisierung sein: Denn alles, was es für die Installation eines Funk|quicklink Wandsenders braucht, ist die Befestigung in einer Schalterdose. Danach muss nur die Verbindung mit der Stromversorgung hergestellt werden.
Alle gewünschten Einstellungen lassen sich spielend leicht über die Gerätetasten vornehmen. Dabei können bis zu 20 Sender in einen KNX Funk|quicklink Aktor eingelernt werden. Begrenzt wird eine reine Funklösung lediglich durch die Funkreichweite, die im Freifeld 100m beträgt. Die Reichweite innerhalb eines Gebäudes ist maßgeblich von der Beschaffenheit von Wänden, Decken usw. abhängig. Hier werden in der Regel aber oft noch ca. 30m Reichweite erreicht. Alternativ bietet ein Medienkoppler die Möglichkeit, die funkgesteuerten Elemente in ein verdrahtetes KNX System zu integrieren.

Vielfältige Möglichkeiten - hohe Flexibilität
Dadurch und durch die große Produktpalette für KNX Funksysteme eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten. Für eine intelligente Gebäudesystemtechnik steht eine große Auswahl zur Verfügung:
- Systemgeräte und Schnittstellen, etwa zur Einbindung in ein verdrahtetes KNX System
- Lösungen für die herkömmliche Lichtsteuerung zwischen Schalten und Dimmen
- Bewegungsmelder für den Innen- und den Außenbereich
- Jalousiesteuerungen
- Sensoren und Schalt-Aktoren, beispielsweise Helligkeitssensoren und Türkontakte
- wandmontierte Sender und einfach zu bedienende Funkfernbedienungen
Dadurch deckt Funk|quicklink das ganze Leistungsspektrum von KNX ab – kommt dabei aber ohne die häufig aufwändig zu verlegenden Steuerleitungen aus. Eine echte Alternative, um Automation wirklich überall zu realisieren.