Bidi­rek­tio­nales Laden:
Wie Elek­tro­autos zu Strom­spei­chern werden.

Mit dem Aufkommen des bidi­rek­tio­nalen Ladens werden E-Autos zu flexi­blen Ener­gie­spei­chern. Damit eröffnet sich ein völlig neuer Umgang mit Energie: flexi­bler, nach­hal­tiger und wirt­schaft­lich sinn­voller. Doch was steckt tech­nisch dahinter, welche Vorteile bietet die Tech­no­logie und wie sieht der aktu­elle Stand der Entwick­lung aus? Wir geben Ihnen einen Über­blick. 

hager-witty-flex-garage-bidirectional-charging-squ

Was bedeutet bidi­rek­tional Laden?

Als bidi­rek­tio­nales Laden wird die Fähig­keit eines Elek­tro­autos bezeichnet, nicht nur Strom aus dem Netz oder einer Lade­sta­tion aufzu­nehmen, sondern auch wieder abzu­geben – etwa zurück ins Haus oder sogar ins öffent­liche Strom­netz. Ein E-Auto wird somit zum flexi­blen Strom­spei­cher, das Energie bereit­stellen kann, wenn sie gebraucht wird. Durch diese Möglich­keit, bidi­rek­tional zu laden, werden Elek­tro­fahr­zeuge zu aktiven Bausteinen im modernen Ener­gie­system.  

Möglich wird das durch eine geeig­nete Ladein­fra­struktur, etwa eine bidi­rek­tio­nale Wallbox, die den Ener­gie­fluss steuert und kommu­ni­ziert, wann Strom gespei­chert oder abge­geben werden soll. Dadurch wird das Fahr­zeug zu einem flexi­blen Element im Ener­gie­ma­nage­ment zwischen Auto, Haus und Netz. 

Daran zeigt sich, warum diese Tech­no­logie immer mehr an Bedeu­tung gewinnt: Sie passt perfekt zur Ener­gie­wende. Erneu­er­bare Ener­gien wie Wind- und Sonnen­kraft sind schwan­kend. Ein Elek­tro­auto, das als Spei­cher genutzt wird, gleicht diese Schwan­kungen aus. So entstehen mehr Unab­hän­gig­keit, mehr Eigen­ver­brauch und eine höhere Netz­sta­bi­lität. Bidi­rek­tional Laden sorgt somit für mehr Flexi­bi­lität im Alltag und trägt aktiv zu einem nach­hal­ti­geren Ener­gie­system bei. 

 


Hager auf der EM-Power /
The smarter E erleben

23. bis 25. Juni 2026, München

Entde­cken Sie vom 23. bis 25. Juni 2026 in München, Halle B5, Stand B5.410, alles rund um Ladelö­sungen vom privaten bis zum öffent­li­chen Bereich sowie Lösungen für Mieter­strom. Außerdem präsen­tieren wir flow, das smarte Ener­gie­ma­nage­ment-System für eine effi­zi­ente Strom­nut­zung.

hager-witty-family-keyvisual-1024x1024px-DE-05-2026

Die drei Vari­anten im Über­blick: V2L, V2H und V2G

Nicht jedes bidi­rek­tio­nale Laden ist gleich, denn je nachdem, wohin der Strom fließen soll, unter­scheidet man drei verschie­dene Anwen­dungs­formen. Sie alle nutzen die Batterie des Elek­tro­autos als flexible Ener­gie­quelle, dienen jedoch jeweils einem eigenen Zweck. 

V2G: Vehicle to Grid

Mit V2G geht man noch einen Schritt weiter: Hier fließt Energie aus dem Elek­tro­auto zurück ins öffent­liche Strom­netz. Die Fahr­zeuge werden so zu dezen­tralen Spei­chern, die dabei helfen können, das Netz zu stabi­li­sieren, erneu­er­bare Ener­gien besser zu inte­grieren und kurz­fris­tige Versor­gungs­lü­cken auszu­glei­chen.Der gesell­schaft­liche Nutzen ist ein klarer Vorteil dieser Anwen­dungs­form. Zudem kann die Einspei­sung ins Strom­netz finan­ziell vergütet werden.

V2H: Vehicle to Home

Beim V2H-Verfahren speist das Elek­tro­auto Strom in das eigene Haus ein. So kann das Fahr­zeug als tempo­rärer Haus­halts­spei­cher dienen, beispiels­weise um Solar­strom zu nutzen, wenn keine Sonne scheint, oder um abends Last­spitzen zu vermeiden. Dadurch lassen sich nicht nur erneu­er­bare Ener­gien effi­zi­enter einsetzen, sondern auch Strom­kosten senken, etwa indem gespei­cherte Energie in Zeiten hoher Tarife genutzt wird. Eine geeig­nete bidi­rek­tio­nale Wallbox gewähr­leistet dabei jeder­zeit den Strom­fluss sowie Sicher­heit. Typi­sche Einsatz­sze­na­rien sind beispiels­weise die Eigen­ver­brauchs­op­ti­mie­rung oder die Versor­gung während eines Strom­aus­falls.

V2L: Vehicle to Load

Mit V2L können elek­tri­sche Geräte direkt mit Energie aus der Fahr­zeug­bat­terie versorgt werden. Dies ist über Steck­dosen am Fahr­zeug oder mithilfe einer dafür ausge­legten mobilen oder statio­nären Lade­technik möglich. Typi­sche Einsatz­sze­na­rien sind Camping, der Werk­zeug­be­trieb auf der Baustelle oder Notstrom für klei­nere Geräte. Bei V2L ist die Unkom­pli­ziert­heit ein großer Vorteil, jedoch ist die Leis­tung begrenzt.


Wie funk­tio­niert bidi­rek­tio­nales Laden?

Damit ein Elek­tro­auto nicht nur Strom aufnehmen, sondern auch wieder abgeben kann, müssen mehrere tech­ni­sche Kompo­nenten perfekt zusam­men­spielen. Im Mittel­punkt steht eine bidi­rek­tio­nale Wallbox, die den Ener­gie­fluss intel­li­gent steuert und sicher­stellt, dass Strom in beide Rich­tungen fließen kann. Die Wallbox kommu­ni­ziert konti­nu­ier­lich mit dem Fahr­zeug sowie mit dem Ener­gie­ma­nage­ment­system und entscheidet, ob Energie geladen, gespei­chert oder wieder ins Haus bezie­hungs­weise ins Netz einge­speist wird. 

Ein weiterer zentraler Baustein ist der Inverter, auch Wech­sel­richter genannt. Er wandelt den Gleich­strom der Fahr­zeug­bat­terie in Wech­sel­strom um, sodass der Strom für das Haus nutzbar gemacht oder ins öffent­liche Netz einge­speist werden kann. Bei AC- und DC-Systemen unter­scheidet sich die tech­ni­sche Archi­tektur des bidi­rek­tio­nalen Ladens maßgeb­lich. Bei AC-Lösungen befindet sich der Wech­sel­richter im Fahr­zeug, das den Gleich­strom der Batterie selbst in nutz­baren Wech­sel­strom umwan­delt. Bei DC-Lösungen liegt der Wech­sel­richter hingegen in der Lade­sta­tion, die die gesamte Umwand­lung über­nimmt.

Daraus ergeben sich zwei unter­schied­liche tech­ni­sche Ansätze:


- AC-bidi­rek­tio­nales Laden: Das Fahr­zeug über­nimmt die Umwand­lung von Gleich- zu Wech­sel­strom. Die Wallbox dient haupt­säch­lich als Steuer- und Kommu­ni­ka­ti­ons­schnitt­stelle. 

- DC-bidi­rek­tio­nales Laden: Die Lade­sta­tion enthält den Wech­sel­richter und kann den Strom beson­ders effi­zient zurückspeisen. Aller­dings erfor­dert dieser Ansatz spezi­elle Stecker­stan­dards und eine entspre­chend ausge­legte Ladein­fra­struktur.


Damit Fahr­zeug und Lade­sta­tion zuver­lässig mitein­ander kommu­ni­zieren können, kommt die Norm ISO 15118 zum Einsatz. Sie defi­niert die „Sprache“, mit der beide Systeme „spre­chen“, und legt fest, welche Infor­ma­tionen ausge­tauscht werden, beispiels­weise den aktu­ellen Batte­rie­stand, Iden­ti­fi­ka­ti­ons­daten des Fahr­zeugs oder die Frei­gabe des Lade­vor­gangs. Die Entschei­dung darüber, wann geladen oder entladen wird und wie die Energie im Haus­halt genutzt wird, trifft jedoch das über­ge­ord­nete Ener­gie­ma­nage­ment. Erst das Zusam­men­spiel aus stan­dar­di­sierter Kommu­ni­ka­tion und intel­li­genter Steue­rung ermög­licht ein sicheres, auto­ma­ti­siertes bidi­rek­tio­nales Laden.


Neben Fahr­zeug und Wallbox muss also auch die Infra­struktur stimmen: Ein geeig­netes Ener­gie­ma­nage­ment­system, ein stabil ausge­legter Haus­an­schluss und ein kompa­ti­bles Elek­tro­auto bilden zusammen die Basis. Sind alle Voraus­set­zungen erfüllt, verwan­delt sich das Fahr­zeug in einen leis­tungs­fä­higen Ener­gie­spei­cher, der flexibel zwischen Laden und Entladen wech­seln kann. 



Vorteile von bidi­rek­tio­nalem Laden

Bidi­rek­tio­nales Laden eröffnet völlig neue Möglich­keiten im Umgang mit Energie. Ein Elek­tro­auto wird damit nicht nur zum Fort­be­we­gungs­mittel, sondern auch zu einem flexi­blen Strom­spei­cher, der Energie genau dann bereit­stellt, wenn sie benö­tigt wird. 

Icon eines Steckers.

Beitrag zur Netz­sta­bi­lität

  • Elek­tro­autos dienen als dezen­trale Spei­cher für erneu­er­bare Ener­gien 
  • Abfe­de­rung von Einspei­se­schwan­kungen bei Wind- und Solar­strom 
  • Unter­stüt­zung eines stabi­leren und nach­hal­ti­geren Strom­netzes 
  • wich­tiger Baustein für die Ener­gie­wende 

 

Icon eines Hauses mit einem Zahnrad und Play-Button im Zentrum.

Mehr Unab­hän­gig­keit im eigenen Zuhause

  • Nutzung des Elek­tro­autos als zusätz­li­cher Spei­cher von extern gela­dener Energie Ener­gie­quelle 
  • Versor­gung bei Strom­aus­fällen oder uner­war­teten Last­spitzen 
  • höhere Flexi­bi­lität durch Ener­gie­abruf „on demand“ 
  • weniger Abhän­gig­keit vom öffent­li­chen Strom­netz

 

Bessere Nutzung von Solar­strom

  • über­schüs­sige PV-Energie kann direkt im Fahr­zeug gespei­chert werden 
  • Nutzung des gespei­cherten Stroms am Abend oder bei schlechtem Wetter 
  • deut­liche Stei­ge­rung des Eigen­ver­brauchs 
  • effi­zi­en­tere Verwer­tung erneu­er­barer Ener­gien 
Icon eines Kreises mit einem Euro-Symbol in der Mitte.

Finan­zi­elle Vorteile durch Last­ver­schie­bung

  • - Laden bei güns­tigen Strom­preisen, Entladen zu teuren Zeiten 

    - Unter­stüt­zung dyna­mi­scher Strom­ta­rife 

    - Möglich­keit, Kosten lang­fristig zu senken 

    - opti­mierte Nutzung vorhan­dener Infra­struktur 
  •  



    Die große Zukunft des bidi­rek­tio­nalen Ladens

    Bidi­rek­tio­nales Laden entwi­ckelt sich rasant weiter und steht an der Schwelle zum breiten Einsatz. Tech­nisch sind die Grund­lagen gelegt: Erste Fahr­zeuge beherr­schen die Rückspei­sung bereits heute, und neue Modelle werden die Tech­no­logie zuneh­mend stan­dard­mäßig unter­stützen. Parallel dazu sorgt die Weiter­ent­wick­lung zentraler Normen wie ISO 15118-20 dafür, dass Kommu­ni­ka­tion, Sicher­heit und Abrech­nung zuver­lässig funk­tio­nieren. Auch poli­tisch gewinnt das Thema an Tempo: Steu­er­liche Anpas­sungen, neue Regu­lie­rungen und geplante Vergü­tungs­mo­delle schaffen einen stabi­leren Rahmen und erleich­tern so die Inte­gra­tion ins Ener­gie­system. 

    In den nächsten Jahren ist deshalb mit einem deut­li­chen Markt­hoch­lauf zu rechnen. Sinkende Kosten für bidi­rek­tio­nale Lade­sta­tionen, mehr kompa­tible Fahr­zeuge und klarere gesetz­liche Rahmen­be­din­gungen werden dafür sorgen, dass bidi­rek­tio­nales Laden von einer viel­ver­spre­chenden Inno­va­tion zu einem festen Bestand­teil moderner Ener­gie­ver­sor­gung wird.

     


    hager-lifestyle-pic-keyvisual-witty-pro-pwmy-business-segment-003-DE-de-11-2025-uwl

    Häufige Fragen zum
    Bidi­rek­tio­nalen Laden

    • Lohnt sich bidi­rek­tio­nales Laden?

      Ja, wenn Personen ein Elek­tro­auto besitzen und ihren Strom­ver­brauch opti­mieren möchten, kann sich bidi­rek­tio­nales Laden lohnen. Insbe­son­dere Haus­halte mit Photo­vol­ta­ik­an­lage profi­tieren davon, da über­schüs­sige Solar­energie im Auto gespei­chert und später genutzt werden kann. Auch bei Strom­aus­fällen oder in Verbin­dung mit dyna­mi­schen Strom­ta­rifen bietet diese Tech­no­logie klare Vorteile. 

    • Welche Technik benö­tigen Haus­halte zum bidi­rek­tio­nalen Laden? 

      Für bidi­rek­tio­nales Laden wird benö­tigt: 

      • ein kompa­ti­bles Elek­tro­auto, 
      • eine bidi­rek­tio­nale Wallbox oder Lade­sta­tion, 
      • einen geeig­neten Haus­an­schluss bzw. Ener­gie­ma­nager, 
      • und im Ideal­fall eine PV-Anlage, um eigenen Strom effi­zient zu nutzen. 
    • Wie schnell lädt und entlädt das Auto?

      Die Lade- und Entla­de­ge­schwin­dig­keit hängt vom jewei­ligen Fahr­zeug und der verwen­deten Wallbox ab. Typi­scher­weise erfolgt das Laden mit 7 bis 11 kW bei AC - und DC-Systemen. Das Entladen ist in der Regel etwas lang­samer, da es kontrol­liert und netz­dien­lich erfolgen muss. Hersteller geben hierfür zuneh­mend konkrete Leis­tungs­werte an, die je nach Modell vari­ieren.

    • Ist die Batterie durch bidi­rek­tio­nales Laden schneller kaputt?

      Nein, aktu­elle Studien zeigen keine signi­fi­kanten Nach­teile für die Batterie, solange das System intel­li­gent gesteuert wird. Moderne Batte­rie­ma­nage­ment­sys­teme verhin­dern schäd­liche Lade- oder Entla­de­zu­stände.

    • Kann ich E-Auto und Wallbox für bidi­rek­tio­nales Laden nach­rüsten? 

      Eine direkte Nach­rüs­tung der Geräte selbst, also des Elek­tro­autos oder der beste­henden Wallbox, ist derzeit nicht möglich. Ob ein Fahr­zeug bidi­rek­tio­nales Laden unter­stützt, hängt von seiner Hard­ware und Soft­ware ab. Diese Funk­tion muss das E-Auto bereits ab Werk unter­stützen und kann nicht per Update nach­ge­rüstet werden. 

      Auch eine klas­si­sche Wallbox lässt sich tech­nisch nicht zu einer bidi­rek­tio­nalen Lade­sta­tion erwei­tern. Sie muss durch ein entspre­chend ausge­stat­tetes Modell ersetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein beste­hendes Haus nicht nach­rüstbar wäre. Im Gegen­teil: 

      - Die vorhan­dene Elek­tro­in­stal­la­tion kann meist weiter genutzt werden. 
      - Ein beste­hendes Ener­gie­ma­nage­ment­system kann häufig per Soft­ware-Update auf bidi­rek­tio­nale Funk­tionen vorbe­reitet werden. 
      - Die Wallbox selbst muss zwar getauscht werden, die Infra­struktur bleibt aber nutzbar. 

      Kurz gesagt: Die Geräte sind nicht nach­rüstbar, das Haus jedoch schon. Wer später auf bidi­rek­tio­nales Laden umsteigen möchte, kann dies tun, indem er die Wallbox austauscht und ein kompa­ti­bles Fahr­zeug nutzt. 

       

    • Ersetzen Elek­tro­autos Strom­spei­cher in der Zukunft? 

      Elek­tro­autos können als leis­tungs­fä­hige Zusatz­spei­cher dienen und in vielen Situa­tionen einen statio­nären Spei­cher ergänzen. Sie werden diese jedoch nicht voll­ständig ersetzen, da ein Haus­halts­strom­spei­cher rund um die Uhr verfügbar ist, während das Auto auch mal unter­wegs ist. Die Kombi­na­tion aus beiden Systemen gilt als beson­ders effi­zient: Der statio­näre Spei­cher deckt den tägli­chen Grund­be­darf ab, während das Elek­tro­auto für zusätz­liche Flexi­bi­lität und die Spei­che­rung größerer Ener­gie­mengen sorgt. 


    witty flex:
    Die Bidi­rek­tio­nale Wallbox

    Die Lade­sta­tion witty flex inte­griert das E‑Fahr­zeug direkt ins Home-Ener­gie­ma­nage­ment. Sie unter­stützt bidi­rek­tio­nale Ener­gieflüsse und nutzt die Fahr­zeug­bat­terie als dyna­mi­schen Spei­cher. Das ermög­licht opti­mierten Eigen­ver­brauch, netz­dien­li­ches Last­ma­nage­ment und eine flexible System­ein­bin­dung.

    witty-flex-wand-frontal-DE-01-2026-lan-f7