Rauch- und Wärmewarnmelder | Hager Produktlösungen

Rauch- / Wärme­warn­melder

Verläss­liche Lebens­retter: Die Rauch- und Wärme­warn­melder von Hager zeigen sich optisch unauf­fällig, und bleiben so lange stumm, bis es darauf ankommt: Sobald Rauch und/oder unge­wöhn­liche Wärme­ent­wick­lung regis­triert wird, schlagen sie unüber­hörbar Alarm. Die Instal­la­ti­ons­mög­lich­keiten reichen von Stand-alone-Geräten bis zu funk­ver­netzten Rauch­warn­mel­dern für größere und weit­läu­fi­gere Gebäude.

Rauchwarnmelder TG600AL in Weiß für Deckenmontage, Blick von schräg unten auf Melder mit rundum verlaufenden Lüftungsöffnungen und den Sensorschlitz

Rauch­melder:
Pflicht in allen Bundes­län­dern und Wohn­im­mo­bi­lien

Im Schlaf ist das Risiko von einem Brand über­rascht zu werden beson­ders hoch: Während wir schlafen, funk­tio­niert unter anderem der Geruchs­sinn nicht. Durch die fort­schrei­tende Entwick­lung der Brand­schutz­technik sind Feuer­melder heute eine kosten­güns­tige Lösung beim vorbeu­genden Brand­schutz. So erließen mehrere Bundes­länder eine Rauch­melder Pflicht. Lange war diese jedoch lücken­haft:

 

  • Unter­schiede zwischen den Bundes­län­dern und vor allem
  • Unter­schiede bei der Feuer­melder Pflicht in Neu- und Bestands­bauten

 

sorgten dafür, dass Deutsch­land bei den Rauch­warn­mel­dern einem Flicken­tep­pich glich. Bis auf Sachsen gelten seit Anfang 2021 einheit­liche Vorgaben. Das bedeutet, Rauch­warn­melder (die tech­nisch korrekte Bezeich­nung) sind in jedem Bundes­land sowohl für Neu- wie Bestands­bauten vorge­schrieben; in Sachsen gibt es bis dato aller­dings keine Rege­lung für Bestands­bauten. Ledig­lich die Zustän­dig­keiten für Instal­la­tion und Wartung unter­scheiden sich noch zwischen den Ländern – ob also der Haus­ei­gen­tümer oder ein Mieter in der Pflicht steht.



Rauch­melder, Feuer­melder, Brand­melder, Wärme­melder:
Was ist was im Brand­schutz?

Beim Thema Brand­schutz werden die verschie­denen Begriffe häufig falsch oder falsch-synonym verwendet. Jedoch gibt es zu jedem eine exakte Entspre­chung:

Brand­melder/Feuer­melder

ist ein Ober­be­griff. Dies bezeichnet jede tech­ni­sche Appa­ratur, die bei einem Brand alar­miert. Weiter unter­schieden wird zwischen auto­ma­ti­schen und manu­ellen Brand­mel­dern bzw. Feuer­mel­dern. Erstere sind selbst­tätig in der Lage, Feuer zu erkennen und Alarm zu geben. Letz­tere müssen durch eine Person betä­tigt werden.

Rauch­melder bzw. Rauch­warn­melder

sind auto­ma­ti­sche Feuer­melder, die auf Rauch reagieren und selbst­tätig auslösen.

Wärme­melder

über­wa­chen perma­nent die Raum­tem­pe­ratur. Steigt sie unge­wöhn­lich schnell und/oder über einen vorde­fi­nierten Wert, erfolgt eben­falls eine selbst­stän­dige Alar­mie­rung.

Dual­warn- oder Kombi-Melder

(auch Mehr­fach- oder Multi­sensor-Melder) vereinen einen Rauch­melder und einen Wärme­melder in einem Gehäuse. Das erhöht die ohnehin hohe Sicher­heit und senkt das Risiko für Fehl­aus­lö­sungen.



Hager Rauch­melder:
Sichere Funk­tion und weit­ge­hende Wartungs­frei­heit

Die Funk­ti­ons­weise der Rauch­melder von Hager basiert auf dem sicheren und bewährten Streu­licht­prinzip bzw. auf dem Tyndall-Effekt. Es handelt sich also um opti­sche Rauch­melder:

 

  • Rauch besteht aus einer großen Menge feinster Partikel, ähnlich einer Staub­wolke.
  • Da ein Brand Wärme entwi­ckelt, gelangt der Rauch durch die aufstei­gende Wärme an den höchsten Punkt eines Raumes – wo die Rauch­melder instal­liert sind.
  • Im opti­schen Rauch­melder arbeitet eine Infra­rot­licht-LED. Sie befindet sich in einer soge­nannten Streu­licht­kammer, die durch verschie­dene abge­win­kelte Paneele ein Eindringen von Fremd­licht verhin­dert, aber dennoch für Umge­bungs­luft frei zugäng­lich ist.
  • Ein Licht­sensor in dieser Kammer ist in einem Winkel plat­ziert, dass er im Normal­be­trieb nicht vom Licht der LED getroffen wird.
  • Dringen Rauch­par­tikel ein, streuen diese das LED-Licht in zahl­lose Rich­tungen. So fällt es entweder direkt oder über Reflek­tion an den Paneelen auf den Licht­sensor, der dann Alarm auslöst.

 

Für höchste Sicher­heit sind die Hager Rauch­melder mit einer 10-Jahres­bat­terie versehen. Mit dieser LI-Batterie entfällt der sonst nötige und lästige Batte­rie­wechsel in kürzeren Inter­vallen. Zudem gehören sie zu den ersten Geräten, die nach den VdS-Q-Richt­li­nien der Verei­ni­gung zur Förde­rung des deut­schen Brand­schutzes e.V. zerti­fi­ziert wurden.



Vorteile des Stan­dard-Rauch­mel­ders Q

Text in Blautönen mit Slogan 10 Jahre Echt-Alarm-Garantie

10 Jahre Echt-Alarm-Garantie

Infor­ma­tionen zur Garantie und zum Garan­ti­e­um­fang finden Sie hier.

Schaubild mit Piktogramm zur Visualisierung eines prozessorgesteuerten Funktions-Selbsttests in regelmäßigen kurzen Abständen

Prozes­sor­ge­steu­erte Signal­aus­wer­tung

Passt die Detek­ti­ons­emp­find­lich­keit alle 10s dem aktu­ellen Verschmut­zungs­grad an. Das garan­tiert 10 Jahre zuver­läs­sigen Betrieb bei mini­maler Fehl­alarm­quote.

Schaubild mit Piktogramm zur Visualisierung einer Flächenabdeckung von 50m² durch Funksignale

Großer Erfas­sungs­be­reich

Dank hohem Detek­ti­ons­be­reich von 50qm (Radius von 4m) auch für große Räume geeignet.

Schaubild mit Piktogramm zur Visualisierung der automatischen Aktivierung des Rauchwarnmelders/Brandwarnmelders durch Einsetzen und Linksdrehung

Auto­ma­ti­sche Akti­vie­rung

Der Melder wird durch Eindrehen in den Sockel auto­ma­tisch akti­viert.

Text in Blautönen mit Slogan 25 Jahre Echt-Alarm-Garantie

LED im Brand­fall

Ein rotes Signal­licht dient als zusätz­liche Warnung – ideal für hörbe­ein­träch­tigte Menschen.

Schaubild mit Piktogrammen zur Visualisierung der Eignung der Rauchwarnmelder/Brandwarnmelder für Wohnmobile

Camping­zu­las­sung

Sicher auf Achse: dank Camping­zu­las­sung für Wohn­wagen und Wohn­mo­bile.

Schaubild mit Piktogramm zur Visualisierung der Bedientaste der Rauchwarnmelder/Brandwarnmelder

Große Bedien­taste

Der gesamte Melder­kopf dient als Benutzer- und Reset­t­aste.

Schaubild mit Piktogramm zur Visialiserung eines Diebstahlschutzes der Rauchwarnmelder/Brandwarnmelder im laufenden/installierten Zustand

Dieb­stahl­schutz

Zusätz­liche Sicher­heit durch akti­vier­baren Demon­ta­ge­schutz – ideal für öffent­lich zugäng­liche Bereiche.

Schaubild mit Piktogramm zur Visualisierung des zulässigen Temperaturbereichs für den Betrieb der Rauchwarnmelder/Brandwarnmelderdarunter

Großer Tempe­ra­tur­be­reich

Erwei­tert das Einsatz­spek­trum.

Schaubild mit Piktogramm zu Visualisierung einer Störmeldung der Rauchwarnmelder/Brandwarnmelder, die mittels Funksignal an ein Empfangsgerät übertragen wird

Stör­mel­dung bei Batte­rie­schwäche

Bei Verschmut­zung oder Störung ertönt ein akus­ti­sches Signal mit gelb blin­kender LED.



Wussten Sie schon?

Die Hager Warn­melder Komfort Q lassen sich mit einer belie­bigen Infrarot-Fern­be­die­nung aus der Distanz abschalten. Es ist nicht nötig, den Bedien­knopf am Gerät selbst zu betä­tigen.


Hager Dual­melder:
Noch mehr Sicher­heit

Jeder Dual­melder von Hager beinhaltet einen Rauch­warn­melder. Diese Feuer­melder erkennen jedoch zusätz­lich auch Wärme, und zwar nach dem Tempe­ra­tur­an­stiegs­prinzip. Dazu arbeitet im Gerät ein Heiß­leiter: Bei diesem elek­tri­schen Wider­stand steigt die Leit­fä­hig­keit mit stei­gender Tempe­ratur. Sobald die Umge­bungs­luft durch ein Feuer auf einen Wert jenseits von 65 °C steigt, schließt der Heiß­leiter einen Strom­kreis und löst Alarm aus.

 

Dies bietet zusätz­liche Sicher­heit: Nicht jeder Brand entwi­ckelt sofort viel Rauch (etwa Schwel­brände). An Orten mit hohem Dampf- oder Stau­bauf­kommen können normale Rauch­melder mitunter einen Fehl­alarm verur­sa­chen. Die Hager Dual­melder sind deshalb beson­ders geeignet für Küchen, Bade­zimmer, Garagen und Werk­stätten.

Rauchwarnmelder TG551A in Weiß für Deckenmontage, Blick von schräg unten auf Melder mit rundum verlaufenden Lüftungsöffnungen zwei Sensorschlitzen

Funk Rauch­melder:
Einsatz­mög­lich­keiten in großen Gebäuden

Viele Rauch-, Wärme- und Dual­melder arbeiten als Stand-alone-Geräte. Für viele Wohnungen und Einfa­mi­li­en­häu­sern ist dies eine sinn­volle und sichere Lösung. In größeren Gebäuden können vernetzte Rauch­melder bezie­hungs­weise Funk Rauch­melder noch mehr Funk­tio­na­lität und Komfort bieten.

 

Diese, auch Smart Rauch­melder genannten Geräte stehen über hoch­fre­quente Funk­si­gnale in Kontakt mitein­ander. Sobald ein Brand­melder auslöst, sendet er ein Funk­si­gnal aus, welches alle in Reich­weite liegenden Feuer­melder eben­falls alar­miert, wodurch diese wiederum Funk­si­gnale aussenden. Die Rauch­warn­melder sind also gleich­zeitig Sender und Empfänger.

 

Auf diese Weise wird der Alarm auch von wenig frequen­tierten Räumen weiter­ge­leitet und kann recht­zeitig erkannt werden.

Rauchwarnmelder TG551A in Weiß für Deckenmontage, Blick von schräg unten auf Melder mit rundum verlaufenden Lüftungsöffnungen zwei Sensorschlitzen


Rauch­melder:
Wich­tiges zu Instal­la­tion und Wartung

Die Hager Warn­melder arbeiten mit einer 10-Jahres­bat­terie. Damit sind sie jedoch nicht völlig wartungs­frei. Folgendes sollte immer beachtet werden:

  • Montage nur in der Decken­mitte oder an Dach­schrägen, wenn ein Mindest­ab­stand der Wand zum Dach­giebel von 0,5 m einge­halten wird.
  • Rauch­melder nach DIN 14676 unter­liegen einer Prüf­pflicht alle 12 Monate. Dazu wird die Prüf­taste betä­tigt, die Rauch­ein­tritts­öff­nungen werden von Staub und anderem Schmutz befreit. Zudem wird inspi­ziert, ob die Umge­bung rings um den Rauch­warn­melder frei von Hinder­nissen ist.
  • Falls die Kontroll-LED leuchtet oder die akus­ti­sche Warn­mel­dung ertönt, muss der Rauch­warn­melder entweder gerei­nigt oder ausge­tauscht werden – letz­teres beispiels­weise bei einer Batte­rie­stö­rung.

Darüber hinaus ist unbe­dingt der Tempe­ratur-Einsatz­be­reich zu beachten. Er liegt bei den Hager Brand­mel­dern zwischen -10 und +65 °C.



Fragen zum Thema
Rauch­melder

  • Wo und wie sollten Rauch- und Wärme­melder instal­liert werden, um den Mindest­schutz gemäß der Landes­bau­ord­nung zu gewähr­leisten?

  • Was sind die Voraus­set­zungen für den Einbau von Rauch- und Wärme­mel­dern gemäß DIN 14676?

  • Welche Vorteile bietet die Funk­ver­net­zung von Rauch- und (Dual-) Wärme­warn­mel­dern?

  • Welche Anfor­de­rungen müssen Rauch­warn­melder erfüllen, um in Deutsch­land verkauft werden zu dürfen und welche Zerti­fi­zie­rungen sind dafür notwendig?

  • Was sind die wesent­li­chen Merk­male des Q-Labels für Rauch­warn­melder?


Down­loads