Bewegungsmelder Decke: Präsenz- und Bewegungsmelder zur Deckenmontage
Aufputz & Unterputz
Mit einem Bewegungsmelder für die Decke steuern Sie Licht und Funktionen automatisch, genau dann, wenn sie gebraucht werden. Ob im Flur, im Büro oder in größeren Bereichen: Deckenmontierte Melder sorgen für zuverlässige Erfassung der Bewegung, mehr Komfort und zusätzliche Sicherheit. Entdecken Sie passende Lösungen für verschiedene Einsatzorte im Innen- und Außenbereich.
Ein Bewegungsmelder für die Decke eignet sich überall dort, wo Bewegungen zuverlässig erfasst und Licht oder andere Funktionen automatisch geschaltet werden sollen, ohne dass eine zusätzliche Bedienung erforderlich ist. Die Deckenmontage ist besonders praktisch, da sie in der Regel eine gute Übersicht über den Raum bietet und Laufwege frühzeitig erkannt werden.
Typische Einsatzbereiche im Innenbereich:
Flur und Eingangsbereich: Das Licht schaltet sich beim Betreten automatisch ein - ideal, wenn Sie die Hände voll haben. Treppenhaus: Mehr Sicherheit durch automatische Beleuchtung auf mehreren Ebenen und in Übergängen. Büros und Besprechungsräume: Komfortable Lichtsteuerung, die sich an der Nutzung orientiert und sich bei Bedarf auch mit Präsenzmeldern kombinieren lässt. Sanitärbereich: Hygienisch und komfortabel, da das Licht ohne Berührung aktiviert wird.
Einsatzbereiche im Außenbereich (überdacht):
Haus-/Nebeneingang: Bessere Orientierung und mehr Sicherheit rund um Türen und Zugänge. Carport: Das Licht schaltet sich beim Ein- und Aussteigen automatisch ein. Das ist besonders praktisch bei Dunkelheit.
Darauf kommt es bei der Auswahl eines Deckenbewegungsmelders an
Damit ein Bewegungsmelder für die Decke im Alltag zuverlässig funktioniert, lohnt es sich, einen kurzen Blick auf die wichtigsten Auswahlkriterien zu werfen. So stellen Sie sicher, dass der Melder zur Raumgröße, Nutzung und den Umgebungsbedingungen passt.
Erfassungsbereich und Erfassungswinkel
Entscheidend sind die zu überwachende Fläche und die typischen Laufwege der Personen. In langen Fluren oder offenen Bereichen sollten Erfassungsbereich und -winkel so gewählt werden, dass Laufwege frühzeitig erkannt werden können und es keine „dunklen Zonen“ gibt.
Montagehöhe und Platzierung
Die Montagehöhe beeinflusst, wie weit und wie breit der Melder Bewegungen lokalisiert. Ideal ist eine Position, von der aus der Melder den Raum möglichst gut erfassen kann. Häufig ist dies zentral oder entlang der Hauptbewegungsrichtung der Fall. Achten Sie darauf, dass Regale, Träger oder Deckensprünge keine Bereiche abschatten, damit keine toten Winkel entstehen.
Schutzart/IP für Innen- und Außenbereiche
In Innenräumen reicht oft eine Standardausführung. In Feuchträumen oder (teil-)geschützten Außenbereichen ist die passende IP-Schutzart jedoch wichtig. Denn Spritzwasser, Staub oder starke Temperaturschwankungen können die Lebensdauer und Funktion beeinträchtigen. Wählen Sie daher je nach Montageort eine Ausführung, die für die Umgebung geeignet ist.
KNX-Bewegungsmelder: Bewegungen intelligent ins Gebäudesystem integrieren
Neben den klassischen Varianten gibt es auch KNX-Bewegungsmelder. Diese nutzen Bewegungen nicht nur „lokal“ für eine Leuchte, sondern stellen sie als Signal im gesamten KNX-System bereit. Sie erkennen Bewegung und geben diese Information an das KNX-System weiter. Dadurch können sie Licht, Heizung, Lüftung oder Beschattung intelligent steuern und miteinander verknüpfen.
Wenn Sie ohnehin eine KNX-Installation planen oder bereits eine haben, sind KNX-Bewegungsmelder die ideale Wahl. Sie sorgen für mehr Komfort und eine bessere Abstimmung zwischen den Gewerken. Zudem lässt sich die Steuerung später leichter anpassen oder erweitern.
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.