Melde-, Kontroll & Schaltgeräte | Hager Produktlösungen

Schalt- und Melde­ge­räte
von Hager

Große Auswahl für viel­fäl­tige Anwen­dungen: Viele Schalt­ge­räte und Melde­ge­räte lassen sich auch in Zähler­schränken und anderen Vertei­lern einbauen – und über­nehmen dort eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Aufgaben.

 

Das umfang­reiche Produkt­port­folio von Hager bietet mit Wechsel- und Grup­pen­schal­tern, Druck­schal­tern und Tastern, Instal­la­ti­ons­re­lais, Instal­la­ti­ons­schütze, Trafos und einigen Geräten mehr viel­fäl­tige Möglich­keiten, um Kontroll- und Melde­funk­tionen im Vertei­ler­kasten unter­zu­bringen.

Hager ECS 425 elektronischer Treppenlicht-Zeitschalter zur Energiesteuerung

Schalter, Taster und
LED Leucht­melder

Die Hager Schalter und Taster ermög­li­chen es, Strom­kreise oder Beleuch­tungen direkt vom Zähler­schrank zu schalten. Die LED Leucht­melder sind für diesen Zweck die perfekte Ergän­zung. Denn sie zeigen an, ob der mit ihnen verbun­dene Strom­kreis aktuell mit Span­nung versorgt wird oder nicht.


Klin­geln, Summer
und Zubehör

Ähnlich wie die Hager Leucht­melder tragen auch die verschie­denen Akus­tik­melder zu einer besseren Arbeits- und Betriebs­si­cher­heit bei. Sie geben aller­dings akus­ti­sche Signale zum Zustand einer Anlage.

Stellvertreterbild Klin­gel, Sum­mer und Zu­be­hör

Fern­schalter
und Zubehör

Die opti­male Lösung zum Beispiel für Gebäude, in denen die Beleuch­tung von vielen Schalt­stellen an- und ausge­schaltet werden soll. Der Fern­schalter von Hager empfängt einen Strom­im­puls von beliebig vielen ange­schlos­senen Tastern und schaltet dadurch die Leuchten an oder aus.


Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze,
Last­ab­wurf und Zubehör

Mit Hilfe von Instal­la­ti­ons­re­lais und Schützen lassen sich Strom­kreise (Last­kreise / Beleuch­tungs­kreise) steuern und ermög­li­chen das Schalten höherer Lasten.

Last­ab­würfe sind eine zusätz­liche Absi­che­rung der Elek­tro­in­stal­la­tion. Sobald einer von mehreren ange­schlos­senen Verbrau­chern Leis­tung jenseits eines vorge­se­henen Schwel­len­werts aufnimmt, werden die anderen Verbrau­cher vom Last­ab­wurf vom Netz getrennt. Damit wird die Gebäu­d­e­instal­la­tion vor Über­las­tungen geschützt.

Stellvertreterbild für In­stal­la­ti­ons­re­lais, Schüt­ze, Las­t­ab­wurf und Zu­be­hör

Dimmer und Steu­er­ein­heiten
von Hager

Die Beleuch­tung dimmen aus der Tech­nik­zen­trale und anderen Vertei­lungen – mit den Hager Fern­dim­mern und Steu­er­ein­heiten ist das problemlos möglich. Nahezu alle Leucht­mittel lassen sich beliebig und von zentraler Stelle aus fern­steuern.


Trans­for­ma­toren, Steck­dosen
und Kompakt­leuchte

Nicht alle Anwen­dungen einer Gebäu­d­e­instal­la­tion benö­tigen Span­nungen von 400 oder 230 V. Für Haustür­klin­geln beispiels­weise reicht weniger aus. Deshalb wandeln Trans­for­ma­toren diese zu hohe Span­nung auf die nötige Betriebs­span­nung um und leiten sie weiter. Sicher­heits­trans­for­ma­toren dienen darüber hinaus dem Perso­nen­schutz.

Mit Steck­dosen und Kompakt­leuchten kommen Licht und eine leicht benutz­bare Strom­quelle – in Form von 230 V SCHUKO Steck­dosen – in den Vertei­ler­kasten. Das macht das Arbeiten am und mit dem Verteil­kasten deut­lich einfa­cher.

Stellvertreterbild für Trans­for­ma­to­ren, Steck­do­sen und Kom­pakt­leuch­te

Zeit­schalter und Zeit­re­lais
von Hager

Die Beleuch­tung manuell ein- und ausschalten zu müssen, hat einen schwer­wie­genden Nach­teil: Das Ausschalten wird allzu häufig vergessen. Vor allem in Gebäu­de­teilen, die nicht dauer­haft genutzt werden – wie Flure, Trep­pen­häuser etc. –, wird so leicht unnötig Strom verbraucht.

Die Hager Zeit­schalter und Zeit­re­lais erlauben es jedoch, Schalt­vor­gänge sowohl ein- als auch ausschalt­ver­zö­gert zu reali­sieren.


Schalt­uhren
Analog - Digital

Auto­ma­ti­sierte Schal­tungen für längere Zeit­räume ermög­li­chen die viel­sei­tigen und bedien­freund­li­chen Schalt­uhren von Hager. Sowohl die analogen als auch die digi­talen Schalt­uhren sind beson­ders anwen­der­freund­lich gestaltet – die digi­talen Modelle können sogar einfach per App bedient werden. 


Dämm­ge­rungs­schalter
und Zubehör

Mehr Sicher­heit mit Dämme­rungs­schal­tern: Ob zur recht­zei­tigen Beleuch­tung von Park­plätzen, Wegen und Treppen, um Unfälle zu vermeiden, oder als Abschre­ckung von Einbre­chern durch das Simu­lieren von Anwe­sen­heit – die Hager Dämme­rungs­schalter verbes­sern die Sicher­heit für Wohn- und Zweck­bauten.

Reihen­ein­bau­ge­räte für den Vertei­ler­schrank mit passenden Sensoren oder Dämme­rungs­schalter zur Aufputz-Montage erlauben indi­vi­du­elle Einstel­lungen für die Ein- und Ausschalt­hel­lig­keit. Damit lassen sich zahl­reiche Anwen­dungen, wie Licht­steue­rung, auf bequeme Weise auto­ma­ti­sieren. Damit sind Dämme­rungs­schalter eine ebenso prak­ti­sche wie sichere Lösung.

Stellvertreterbild  für Dämmerungsschalter und Zubehör