Wohnbau Bechtle,
Heil­bronn

Strin­gente Klar­heit, Einfach­heit und ein indi­vi­duell passendes Raum­kon­zept

Modernes Haus aus Beton und Glas mit Gartenmöbeln und Landschaftsgestaltung

Der Archi­tekt Thomas Bechtle hatte beim Bau seines selbst­ge­nutzten Einfa­mi­li­en­hauses bei Heil­bronn von Beginn an ein klar struk­tu­riertes Konzept vor Augen: Das Gebäude sollte sich einer­seits durch eine strin­gente Klar­heit, Einfach­heit und ein indi­vi­duell passendes Raum­kon­zept auszeichnen. Ande­rer­seits sollte es sich aber auch in die gege­bene Hang­lage perfekt einpassen.

 

System- und Produkt­lö­sungen

Berker: 

  • Berker R.1, Alumi­nium schwarz, Einsätze schwarz glän­zend (Schalter, Steck­dosen, Tempe­ra­tur­regler)

Elcom:

Hager:


Der Kreis als
Kontrast zum Kubus

Runde Elemente wurden in der Einrich­tung alsbe­wusster Gegenpol zur recht­wink­ligen Archi­tektur des Gebäudes gewählt.

Das Herz der
Elek­tro­in­stal­la­tion

Der Hager Zähler­schrank univers ist Ausgangs­punkt und Zentrale der elek­tri­schen Funk­tionen des Gebäudes. Mit seinem gefäl­ligen Design gibt er auf dem Sicht­beton eine gute Figur ab und muss sich nicht verste­cken.


Ausge­wählte Produkte dieser Refe­renz


Modernes Video-Türsprechanlagensystem an Betonwand mit Namensschild 'Familie Bechtle'

ELCOM.ONE

Die Visi­ten­karte des Hauses

"Die Außen­sta­tion sollte sich dezent in das Erschei­nungs­bild des Gebäudes einfügen. Diese Anfor­de­rung konnte ELCOM.ONE mit ihrer hoch­wer­tigen Ober­fläche aus Edel­stahl und dem Verzicht auf sicht­bare Verschrau­bungen am besten erfüllen." (Thomas Bechtle)

Modernes Wohndesign mit einer Betonsäule mit integrierten Steckdosen und Schaltern, Glasgeländer für die Treppe

Berker R.1

Das Runde im Eckigen

Die Schalter der Berker Desi­gn­linie R.1 aus hoch­wer­tigem Alumi­nium und den schwarz glän­zenden Einsätzen bilden mit ihrer runden Form einen reiz­vollen Kontrast zur kubi­schen Innen­ar­chi­tektur des Gebäudes.

Moderne Küche mit Elektrogeräten, darunter Mixer, Kaffeemaschine und Steckdosen an der Wand

Berker R.1

Technik trifft Design

Die Schal­terserie Berker R.1 fügt sich dank ihres hoch­wer­tigen Designs auch in anspruchs­voll gestal­tete Umge­bungen nahtlos ein.

Modernes Interieur mit Holztür, wandmontiertem Touchscreen für Hausautomation und Türsprechanlage

ELCOM.TOUCH

Perfekt abge­stimmt

Design und Farb­ge­bung der Innen­sta­tion ELCOM.TOUCH passen perfekt zu Berker R.1.


Projekt­be­tei­ligte

Bauaus­füh­rung:

Thomas Bechtle, Optimal-Wohnbau

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Elektro Schmid, Schwai­gern

 

Archi­tekten:

Bechtle + Werner, Heil­bronn

 

Ausfüh­rung Rohbau:

Firma ZÜBLIN, Nieder­las­sung Heil­bronn

 

Hager Projekt­ver­ant­wort­li­cher:

Aleksandar Guzina, Projekt­ent­wickler, Außen­dienst Wohn- und Gewer­bebau, Region Südwest

Einblick in den Essbereich des Wohnhauses Bechtle in Heilbronn, die als Hager-Referenz dient.

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.