VIVAWEST,
Bottrop
Energieverteilung im Mehrfamilienhaus
Energetische Modernisierung und
Sanierung im Bestand
Einer der großen Hebel für einen klimaneutralen Gebäudebestand des Wohnungsunternehmens VIVAWEST ist die Intensivierung der energetischen Modernisierung – quantitativ und qualitativ:
Standardisierte, vorverdrahtete volta Kleinverteiler von Hager: Darauf setzt das Tochterunternehmen RHZ bei ihren umfassenden Sanierungsprojekten und Leerwohnungssanierungen in puncto elektrotechnischer Infrastruktur und Elektroinstallation. Dabei kommt sie jährlich auf etwa 800 Wohneinheiten. So auch in einem kompletten Quartier mit mehreren Mehrfamilienhäusern in Bottrop.
Standardisierte
Kleinverteiler
Optimierte Arbeitsprozesse, kürzere Installationszeiten und hoher Qualitätsstandard
Früher wurden für die Bestückung eines Kleinverteilers bis zu 40 Einzelkomponenten von der Baustelle aus vom Monteur bestellt. Zudem ist die Montagezeit in einer Leerwohnung oder Baustelle ein Thema, welches Hager ständig optimiert. Deshalb hat die RHZ gemeinsam mit Hager zwei Standardvarianten an Kleinverteilern definiert, die einheitlich vorbestückt und einfach, sicher und in kürzester Zeit zu installieren sind. Das bietet nicht nur Vorteile fürs Handwerk bei Bestellung und Installation, sondern auch für die Mieter. Denn die Elektrohandwerker können bei Störungen oft viel schneller helfen, weil die Verteiler standardisiert sind und der Aufbau somit bestens bekannt.

Schnelle und einfache Montage
Für jede Installationssituation
Die vorverdrahteten volta Kleinverteiler zeichnen sich durch eine sehr schnelle und montagefreundliche Konstruktion aus. Damit erleichtern sie dem Elektrohandwerker die Arbeit und reduzieren die Installationszeiten. Praktisch bei der Unterputzinstallation: Die Maueranker sind sowohl vertikal als auch horizontal einsetzbar, sodass sie bei allen Einbausituationen eine feste Fixierung ermöglichen. Ergänzend liegen allen Varianten die jeweilige Dokumentation, Stromlaufplan und Legende (Beschriftung) bei – zur sauberen und einfachen Anbringung an der Tür des Kleinverteilers.
Technikzentrale
von Hager
Einfach und sicher mit quickconnect Technik
Die Technikzentrale regelt als Herz des Hauses die elektrotechnische und digitale Infrastruktur in den Mehrfamilienhäusern in Bottrop. Auch hier können die Mitarbeiter der RHZ auf eine zeitsparende Elektroinstallation bauen: Mit der quickconnect Anschlusstechnik lassen sich beispielweise Reiheneinbaugeräte um bis zu 40 Prozent schneller montieren. Ergänzend konzipiert die RHZ die Technikzentrale so, dass die Gebäude auf die Energiewende vorbereitet sind. Das bedeutet, dass im Rahmen der Sanierung alles auf die Zukunftsanwendungen wie beispielsweise Wärmepumpe, Mieterstrom und E-Mobilität so weit wie möglich vorbereitet ist.

„Für das Thema Energieverteilung – insbesondere Kleinverteiler – haben wir bei der Suche nach einem zuverlässigen Partner v. a. nach einem Unternehmen geschaut, das am Markt etabliert ist und unsere hohen Anforderungen an Qualität, Lieferfähigkeit, Weiterentwicklung und Flexibilität erfüllt. Wir haben uns aus diesen Gründen für Hager entschieden und deswegen, weil sich die Komponenten von Hager einfach, sicher und besser einbauen lassen.“
Projektbeteiligte
Bauherr / Bestandshalter:
Vivawest Wohnen GmbH, Gelsenkirchen
Elektroplanung:
SKIBA Ingenieurgesellschaft für Gebäudetechnik mbH, Gelsenkirchen
Elektroinstallation:
RHZ Handwerks-Zentrum GmbH – ein Unternehmen von VIVAWEST, Gelsenkirchen
Projektverantwortliche Hager:
Sebastian Druskat, Vertriebsteam Region West
Ursula Keller, Ansprechpartnerin für die Wohnungswirtschaft, Hager Vertriebsgesellschaft

Impressionen
Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.