KRH Klinikum Siloah,
Hannover

Modernes Klinikum mit erst­klas­sigem Leis­tungs­spek­trum

Eingang eines modernen Bürogebäudes mit Glasfassade und grünen Bäumen

Aus zwei mach eins: das KRH Klinikum Siloah in Hannover

Eine der modernsten Kliniken in Nieder­sachsen hat im September 2014 ihre Tore geöffnet: das KRH Klinikum Siloah Hannover. Der an den Ihme-Auen gele­gene Neubau führt die tradi­ti­ons­rei­chen KRH Kliniken Siloah und Oststadt-Heide­haus zusammen. Das moderne Kran­ken­haus bietet ein hoch­wer­tiges und viel­fäl­tiges
Leis­tungs­spek­trum. Schalter und Steue­rungs­ein­heiten von Berker, Ener­gie­ver­tei­lungs-, Kabel­kanal- und Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme von Hager erleich­tern Mitar­bei­tern und Pati­enten den Alltag und sorgen zudem für Sicher­heit.



Schal­ter­pro­gramm Berker S.1

Im gesamten Gebäu­de­kom­plex kam das Berker Programm S.1 zum Einsatz. Es zeichnet sich durch seine Flexi­bi­lität, Stabi­lität und Lang­le­big­keit aus.

In den Pati­en­ten­zim­mern wurden Berker S.1 Schalter verbaut. S.1 Steck­dosen-SCHUKO mit inte­griertem LED-Orien­tie­rungs­licht sorgen für Sicher­heit in der Nacht.

Im Eingang zum OP-Bereich kamen Steck­dosen aus dem Programm S.1 sowie Poten­zi­al­aus­gleich-Steck­dosen zum Einsatz – für die geson­derte Erdung medi­zi­nisch-tech­ni­scher Geräte sowie von Labor­ge­räten.



electraplan
Versor­gungs­ein­heiten

electraplan Versor­gungs­ein­heiten von Hager mit Steck­dosen und Multi­media-Anschlüssen sorgen für eine komfor­table Ener­gie­ver­tei­lung. Sie fügen sich harmo­nisch in den Boden ein. In die Abde­ckung wird der jewei­lige Boden­belag, in diesem Falle Parkett, einge­klebt, so dass auch ein homo­gener opti­scher Eindruck entsteht.

KNX Tast­sen­soren

Über Tast­sen­soren wird die Beleuch­tung in der Kapelle gesteuert. Verschie­dene Licht­szenen können so komfor­tabel abge­rufen werden.



Ausge­wählte Produkte, die hier einge­setzt wurden

Schal­ter­pro­gramm Berker S.1

Berker KNX Tast­sen­soren

Berker Steck­dosen

electraplan Versor­gungs­ein­heiten



Impres­sionen


Modernes Bürogebäude mit grünen Fassadenelementen und Ziegelaußenwand, umgeben von Bäumen und einem Sitzbereich im Freien
Modernes Cafeteria-Interieur mit Personen, großen Fenstern und hängenden runden Beleuchtungskörpern
Moderne Gewerbegebäudefassade mit großen Fenstern und Außenbereich mit Sitzgelegenheiten unter Bäumen
Krankenhausflur mit 'OP-Bereich'-Schild am Eingang, welches einen eingeschränkten Chirurgiebereich anzeigt, mit medizinischer Ausrüstung und sauberer Umgebung
Modernes Bürogebäude mit reflektierender Glasfassade umgeben von grünen Bäumen
Moderne Bürogebäude mit großen Fenstern umgeben von grünen Bäumen
Moderne Bürogebäude-Lobby mit Säulen, Sitzbereich und abgehängten Deckenleuchten
Geräumige Lobby mit modernen Beleuchtungskörpern, einer Rezeption und Sitzbereich
Krankenhausflur mit medizinischem Personal und Fokus auf Wandsteckdosen und Schalter
Modernes Bürointerieur mit LED-Lichtleiste, Feueralarm und elektrischen Lichtschaltern an der Wand
Leeres modernes Büro mit Stühlen, Steckdosen und Datendosen an der Wand
Krankenhauszimmer mit medizinischem Gerät und Elektrosteckdosen an der Wand
Modernes Krankenzimmer mit verstellbarem Bett, Nachttisch, Stühlen und großen Fenstern, die zu einem Balkon führen

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

KRH Klinikum Region Hannover GmbH

 

Archi­tekten:

sander.hofrichter archi­tekten, Ludwigs­hafen

 

Projekt­steue­rung:

SPM Stein Projekt­ma­nage­ment, Düssel­dorf

 

Elek­tro­pla­nung:

Döring Bera­tende Inge­nieure GmbH, Kassel

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Elektro Gern­hardt GmbH, Langen­berns­dorf


Inspi­ra­tionen und Einblicke von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.