Hotel &
Restau­rant
Seegarten,
Sundern

4-Sterne-Hotel mit Seeblick

Modernes Gebäude in der Abenddämmerung mit beleuchteter Beschilderung und architektonischer Beleuchtung

Das Hotel Seegarten am Sorpesee mit spek­ta­ku­lärem Sky-Spa. In traum­hafter Lage direkt am Sorpesee, zwischen Prome­nade und Kurpark, liegt das 4-Ster­ne­Hotel Seegarten. Sein Ende 2014 fertig gestellter Anbau über­zeugt durch archi­tek­to­ni­sche Klar­heit und Trans­pa­renz. Die fast voll­ver­glaste Fassade steht im span­nenden Kontrast zur tradi­tio­nellen Formen­sprache des benach­barten Haupt­hauses. Der Bauherr, TV-Koch Olaf Baumeister, und sein enga­giertes Team setzen ihre Energie daran, dass sich die Gäste in Sundern wohl­fühlen. Wert­volle Unter­stüt­zung dabei leisten die intel­li­gente Steue­rungs­technik der Marke Berker und Kompo­nenten für die Ener­gie­ver­tei­lung von Hager.


KNX Dali Gateway

Ein Beispiel für das durch­dachte Beleuch­tungs­kon­zept. Hier wird die LED-Beleuch­tung über das Hager KNX Dali Gateway gesteuert.

GPS Wetter­sta­tion

Noch eine Etage höher, nämlich auf dem Hotel­dach, arbeitet die Hager GPS Wetter­sta­tion und ermit­telt die aktu­ellen Mess­werte der Wind-, Nieder­schlag-, Dämme­rungs-, Tempe­ratur- und Hellig­keits­sen­soren.

Berker R.classic

Die zur Licht­steue­rung einge­bauten R.classic Schalter in Edel­stahl matt/schwarz sind über verschie­dene Taster­ein­gänge in das KNX System einge­bunden und regeln
die Hotel­zim­mer­be­leuch­tung.

Über den Hotel­card-Schalter wird passend zur Tages­zeit die jewei­lige Licht­stim­mung akti­viert. Eine kurze Nach­lauf­zeit beim Ziehen der Karte verhin­dert, dass der Gast „im Dunkeln steht“. Im passenden Design gibt es auch einen Raum­tem­pe­ra­tur­regler.



Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

GPS Wetter­sta­tion

Die KNX Wetter­sta­tion GPS liefert die aktu­ellen Wetter­daten direkt auf den KNX Bus.

Berker R.classic

Mini­ma­lis­ti­sche Dreh­knebel und runde Rahmen aus verschie­denen Mate­ria­lien ergeben eine unver­gleiche Einheit. Mit vier hoch­wer­tigen Mate­ri­al­va­ri­anten bietet die Berker Serie R.classic form­schöne, elegante Schalt­er­lö­sungen ohne Schnörkel.

W.1

Gehört drinnen wie draußen zu den beson­ders robusten Schal­ter­pro­grammen. Im Keller­ge­schoss und in den Tech­nik­räumen des Hotels kann das wasser­ge­schützte Programm W.1 seine Stärken ausspielen.

Stand­ver­teiler univers N

Als Schalt­zen­trale des 4-Sterne-Hauses wurde der Stand­ver­teiler univers N einge­setzt. In der Hager Schalt­an­lage sind alle Kompo­nenten über­sicht­lich unter­ge­bracht, die einfache Bedie­nung und verläss­li­chen Betrieb gewähr­leisten.



Impres­sionen


Moderne Hotel-Suite mit offenem Grundriss, integriertem Arbeitsplatz, Kochnische und Schlafbereich, ausgestattet mit zeitgenössischen Möbeln und elektrischen Geräten
Modernes Wohnzimmer-Interieur mit indirekter Beleuchtung, Sitzbereich und dekorativen Stehlampen
Modernes Wohnzimmerinterieur mit großen Fenstern mit Blick auf eine Winterlandschaft, warmen neutralen Farbtönen und bequemen Möbeln
Modernes Schlafzimmer-Interieur mit integriertem LED-Beleuchtungsdesign und stilvollen Möbeln
Modernes Wohninterieur mit LED-Beleuchtung und Glastreppe
Modernes Hausinneres mit LED-Beleuchtung und Poolblick in der Dämmerung
Modernes Badezimmer-Interieur mit weißen quadratischen Becken, Chromarmatur und Wandsteckdose

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Baumeister GmbH & Co. KG, Sundern

 

Archi­tekten:

otte-nöcker-partner archi­tekten inge­nieure, Sundern

 

Elek­tro­pla­nung:

Rücker Consult, Arns­berg

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Meschede & Co. GmbH, Werdohl


Inspi­ra­tionen und Einblicke von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.