BSU,
Hamburg

Behörde für Stadt­ent­wick­lung und Umwelt

Moderne Geschäftsgebäude mit geschwungener Architektur und reflektierenden Glasfassaden in der Abenddämmerung

Die Hamburger Behörde für Stadt­ent­wick­lung und Umwelt (BSU) zog 2013 von der Hamburger Innen­stadt in den Stadt­teil Wilhelms­burg. Damit voll­zogen rund 1.400 Beschäf­tigte den „Sprung über die Elbe“ auf die größte Fluss­insel Europas in eines der modernsten Gebäude der Stadt. Der neu errich­tete Bau setzt nicht nur optisch
Stan­dards: In Sachen Ener­gie­ef­fi­zienz über­nimmt das Behör­den­ge­bäude eine Vorrei­ter­rolle. Das Gebäude erreicht den KfW-70-Stan­dard, das heißt, es verbraucht pro m² nur 70 Kilo­watt­stunden Primär­energie im Jahr. Möglich wird dies durch viele Details. So verfügt das Gebäude über ein ausge­klü­geltes Be- und Entlüf­tungs­system mit Wärme­rück­ge­win­nung. Der kompakte Baukörper profi­tiert sowohl von erhöhtem Wärme­schutz, ange­mes­senen Glas­flä­chen­an­teilen der Fassade und außen­lie­gendem Sonnen­schutz als auch von natür­li­chen Ressourcen wie Tages­licht, Quer­lüf­tung, Geothermie und freier Nacht­küh­lung. In allen Räumen sind „Ther­mo­ak­tiv­de­cken“ einge­zogen, die über einge­legte Leitungen sowohl wärmen als auch kühlen können. Die Beleuch­tung der Büros kann indi­vi­duell gesteuert werden oder läuft über Präsenz­melder auto­ma­tisch. Für all das erhielt das Gebäude das Zerti­fikat in Gold der Deut­schen Gesell­schaft für Nach­hal­tiges Bauen.


Schal­ter­pro­gramm
Berker Q.1

In großen Teilen des Gebäudes unter­stützen Schalter, Steck­dosen und zusätz­liche Bedien­ele­mente aus dem Programm Berker Q.1 die Behör­den­ver­treter bei ihrer Arbeit. Mit planem Profil, flachem Schalt­winkel und weichen, abge­run­deten Konturen wirken die Schalter äußerst ästhe­tisch. Darüber hinaus ist Q.1 als Schal­ter­pro­gramm mit unver­wech­selbar samtiger Haptik bekannt. Die Ober­fläche ist natür­lich kratz­fest und leicht zu reinigen – ideale Voraus­set­zungen für den Publi­kums­ver­kehr und starke Bean­spru­chung im Büro­alltag.

Licht­steue­rung und Sonnen­schutz

Aufgrund zahl­rei­cher Bewe­gungs­melder sind nur wenige Licht­schalter in den Büro­etagen zu finden. Statt­dessen wurden in jedem Raum mit Fens­tern Schalter für die Steue­rung des Sonnen­schutzes instal­liert. Der in die Außen­fas­sade inte­grierte Sonnen­schutz (Außen­ja­lou­sien) dient nicht nur dem Schutz vor Sonnen­strahlen am Arbeits­platz, sondern wird aktiv für die Gestal­tung des Büro­raum­klimas einge­setzt.



Ausge­wählte Berker Q.1 Bedien­ele­mente die hier einge­setzt wurden



Impres­sionen


Modernes, geschwungenes Bürogebäude mit reflektierenden Fenstern und farbenfroher Fassade in der Abenddämmerung
Modernes Bürointerieur mit Wendeltreppe und gehender Person
Moderner Bürorflur mit Glaswänden, Zimmerpflanzen und an der Decke montierten Leuchten, die sich auf dem Boden spiegeln
Moderne geschwungene Architektur eines mehrstöckigen Gebäudes mit beleuchteten Fenstern in der Abenddämmerung
Innenansicht eines modernen Gebäudes mit spiralförmiger Holztreppe und Lamellenwänden

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Sprin­kenhof AG, Hamburg

 

Archi­tekten LP 1 – 4 und künst­le­ri­sche Ober­lei­tung:

ARGE Sauer­bruch Hutton, Berlin und INNIUS RR, Rosbach vor der Höhe

 

Planung LP 5 – 9:

Ober­meyer Planen + Beraten GmbH, Hamburg


Inspi­ra­tionen und Einblicke von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.