Staat­liche Berufs­schule,
Fürs­ten­feld­bruck

Hager Medi­en­säulen ermög­li­chen zeit­ge­mäße Unter­richts­kon­zepte

Modernes Bürogebäude mit großen Fenstern und grüner Landschaftsgestaltung an einem sonnigen Tag

Die Staat­liche Berufs­schule Fürs­ten­feld­bruck ist eine regional bedeu­tende Bildungs­ein­rich­tung mit rund 2.400 Schü­le­rinnen und Schü­lern sowie 100 Lehr­kräften. Nach außen hin präsen­tiert sich die neue Schule mit einer fein nuan­cierten Klink­er­fas­sade in hellen Beige­tönen; im Inneren punktet sie mit modernster elek­tro­tech­ni­scher Infra­struktur von Hager, die alle Erfor­der­nisse eines digi­ta­li­sierten Unter­richts erfüllt.



Die Hager Medi­en­säule
Das Herz des smarten Klas­sen­zim­mers

Die Medi­en­säulen von Hager sind modular konzi­piert, so dass sie indi­vi­duell und damit maßge­schnei­dert den schu­li­schen Bedürf­nissen entspre­chend gestaltet und bestückt werden können – mit allen tech­ni­schen Einrich­tungen und Geräten zur Steue­rung der Elek­tro­in­stal­la­tion und digi­talen Unter­richts­me­dien wie White­board, Beamer, Laptop und PCs.

Kompakt­leis­tungs­schalter
von Hager

Maxi­male Flexi­bi­lität bei der Anla­gen­pla­nung und in der Anwen­dung

Die Kompakt­leis­tungs­schalter von Hager sind perfekt abge­stimmt für den Einsatz mit dem Innen­aus­bau­system univers N. Aktuell umfasst das Produkt­port­folio in diesem Bereich die Serien h3+ sowie den neuen offenen Kompakt­leis­tungs­schalter HW1 zur Inte­gra­tion in das Schrank­system univers bis 1.600 A.


Impres­sionen


Elektroschalttafel mit Hager-Marken-Leitungsschutzschaltern in industrieller Umgebung
Moderner Elektro-Schaltanlagenraum mit mehreren geschlossenen Schränken und Betonwänden
Elektroverteilungsschränke mit geöffneten Türen, die Leistungsschalter und Verkabelung in einer industriellen Einrichtung zeigen
Moderne Bürotreppe mit Notausgangsschild, Feuermelder und Wandleuchten
Moderne Gebäudeaußenansicht mit großen Glasfenstern, auskragendem Dach und Betonsäulen
Modernes Bürointerieur mit weißen Wänden, einem großen Fenster, Holzdetails und verschiedenen Bürogeräten, einschließlich einer Uhr und elektrischen Steckdosen an der Wand
Innenhof eines modernen Bürogebäudes mit Freizeitbereich einschließlich Tischfußball und Sitzbänken
Moderne Kfz-Schulungsklasse mit elektrischem Auto-Modell, Arbeitsstationen und Lehrmitteln
Berufliche Schulungssitzung mit einem lächelnden Präsentator vor einem Whiteboard und aufmerksamen Teilnehmern, die dem Präsentator gegenüber sitzen
Innenraum eines modernen öffentlichen Gebäudes mit Menschen, die mobile Geräte nutzen und Sitzbereich, Notausgangsschild und Wandlautsprecher sichtbar

Projekt­be­tei­ligte

Archi­tekten:

balda archi­tekten GmbH, Fürs­ten­feld­bruck

 

Elek­tro­planer:

MLT Medien Licht Technik Inge­nieure GmbH, Leipzig

 

Schalt­an­la­genbau:

Peiser Elec­tro­technik GmbH, Zwenkau

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

Alfred J. Schwar­zen­steiner, Gröben­zell

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Harald Schwämm­lein, Außen­dienst Zweckbau, Region Süd


Das digi­tale
Klas­sen­zimmer

Moderne Lehr- und Lern­kon­zepte brau­chen eine passende elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur. Hager bietet Ihnen die rich­tigen Kompo­nenten, um Unter­richts­räume für digi­tales und vernetztes Arbeiten auszu­statten.

Symbolbild für digitalen Unterricht an einer modernen Schule

Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.

24DE0015-11-onl-neue-composings-arch-squ-f7


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.