Mieter­strom
Förde­rungen und Anfor­de­rungen an Mieter­strom­mo­delle

Die Ener­gie­wende im Mehr­fa­mi­li­en­haus. Mieter­strom schafft neue Möglich­keiten der Solar­strom­ver­sor­gung. Direkte Vermark­tung und Abrech­nung von PV-Strom an Mieter.

AdobeStock_1018547898-mieterstrom-squ

Die wich­tigsten Maßnahmen
aus dem Solar­paket 1

Bundestag und Bundesrat haben im April 2024 das Solar­paket 1 verab­schiedet. Die wich­tigsten Maßnahmen auf einen Blick:

 

  • Zukünftig einfa­cher: Photo­vol­taik auf dem Balkon. Anmel­dung beim Netz­be­treiber entfällt.
  • Mehr­fa­mi­li­en­häuser: Einfa­cher Solar­strom über die Photo­vol­ta­ik­an­lage für alle. Einfüh­rung „Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung“.
  • Verbes­se­rungen beim Mieter­strom: Wird auf gewerb­li­chen Gebäuden und Neben­an­lagen wie Garagen geför­dert. Keine Direkt­ver­mark­tungs­pflicht mehr für Anlagen > 100 kW.
  • Gewer­be­im­mo­bi­lien: Große Solar­an­lagen profi­tieren von hohem Eigen­ver­brauch im haus­ei­genen Netz. Anla­gen­zer­ti­fikat erst ab einer Einspei­se­leis­tung von 270 kW oder einer instal­lierten Leis­tung von mehr als 500 kW.
  • Ener­gie­spei­cher­sys­teme: Strom­spei­cher dürfen künftig auch Netz­strom laden, ohne dass gleich der EEG-Vergü­tungs­an­spruch für den produ­zierten Solar­strom der Photo­vol­ta­ik­an­lage verloren geht.

Mieter­strom
umsetzen, messen und abrechnen

Planung und Umset­zung mit Exper­ten­hilfe

Wir unter­stützen Sie mit unserem Partner meter­grid bei Ihrem Mieter­strom­pro­jekt.

visual-hager-metergrid-squ_neu

Solar­strom der Photo­vol­ta­ik­an­lage verkaufen
Wissen für Wohnungs­un­ter­nehmen & Immo­bi­li­en­be­sitzer

Was sind Mieter­strom­mo­delle?

Bei den Mieter­strom­mo­dellen geht es im Kern darum, Solar­strom lokal zu erzeugen und direkt vor Ort zu nutzen. Durch die Instal­la­tion von Photo­vol­ta­ik­an­lagen auf den Gebäuden oder in deren unmit­tel­baren Umge­bung können die Mieter direkt von der sauberen Ener­gie­er­zeu­gung profi­tieren. Der produ­zierte Strom wird entweder direkt im Gebäude oder in den angren­zenden Neben­an­lagen verbraucht, ohne dass er zunächst ins öffent­liche Netz einge­speist werden muss.


Die Nutzung des selbst erzeugten Stroms erfolgt direkt im Gebäude oder in seinen unmit­tel­baren Neben­an­lagen in unmit­tel­barer räum­li­cher Zusam­men­hang durch den Mieter. Dies ermög­licht es den Mietern, einen Teil ihres Ener­gie­be­darfs mit umwelt­freund­lich erzeugtem Strom zu decken und gleich­zeitig ihre Strom­rech­nung zu redu­zieren. Sie parti­zi­pieren somit unmit­telbar an der Ener­gie­wende und leisten einen Beitrag zum Klima­schutz.


Je nach Art der Förde­rung und der orga­ni­sa­to­ri­schen Umset­zung werden verschie­dene Vari­anten von Mieter­strom­mo­dellen ange­boten. Bei geför­derten Mieter­strom­mo­dellen erhalten Betreiber von Photo­vol­ta­ik­an­lagen staat­liche Zuschüsse oder finan­zi­elle Vergüns­ti­gungen, um den lokal erzeugten Strom an die Mieter zu einem attrak­tiven Preis weiter­zu­geben. Nicht-geför­derte Mieter­strom­va­ri­anten hingegen kommen ohne staat­liche Unter­stüt­zung aus und basieren allein auf wirt­schaft­li­chen und ökolo­gi­schen Gesichts­punkten.


Die Unter­schei­dung zwischen geför­derten und nicht-geför­derten Mieter­strom­va­ri­anten ist entschei­dend für die wirt­schaft­liche Renta­bi­lität und die lang­fris­tige Perspek­tive solcher Modelle. In beiden Fällen ist jedoch das Ziel, den Mieter­strom direkt vor Ort zu nutzen und somit den Eigen­ver­brauch zu erhöhen sowie die Abhän­gig­keit von konven­tio­nell erzeugtem Strom zu redu­zieren. Mieter­strom­mo­delle tragen somit zur Dezen­tra­li­sie­rung der Ener­gie­ver­sor­gung bei und fördern die lokale Ener­gie­wende.

Symbolbild für Mieterstrom, Mieterstromanlage und Mieterstrommodell

Rahmen­be­din­gungen für den
Mieter­strom

Förde­rungen und Vari­anten

Welche Voraus­set­zungen gelten für die geför­derte Mieter­strom-Vari­ante?

 

  • Staat­liche Förde­rungen bestehen nur für PV-Anlagen als Strom­er­zeu­gungs­an­lagen.
  • Strom muss an Letzt­ver­brau­cher im Gebäude oder Quar­tier gelie­fert werden.
  • Das Mieter­strom­kon­zept gilt glei­cher­maßen für Wohn-, Nicht- sowie für Misch­ge­bäude. 
  • Der Betreiber ist verpflichtet, die voll­ständig produ­zierte Strom­menge der Solar­an­lage (Mieter­strom + Rest­strom­menge) zur Verfü­gung zu stellen.

Welche Förde­rungen zur Unter­stüt­zung von Mieter­strom­pro­jekten gibt es?

 

Mieter­strom­an­lagen erhalten über den Mieter­strom­zu­schlag Förde­rungen. (Stand Mai 2026)

  • neue Anlagen bis 10 kW bei 2,54 ct/kWh,
  • neue Anlagen bis 40 kW bei 2,36 ct/kWh,
  • neue Anlagen bis 1 MW bei 1,59 ct/kWh.

Der Mieter­strom­zu­schlag ist deut­lich nied­riger als die Einspei­se­ver­gü­tung, denn der Mieter­strom­an­bieter, oftmals der Vermieter, erhält nicht nur den Mieter­strom­zu­schlag, sondern auch den Erlös aus dem Verkauf des Mieter­stroms an die Mieter. Die Mieter­strom­zu­schläge gelten für Anlagen mit Inbe­trieb­nahme zwischen dem 01.02.2026 und dem 31.07.2026. Nach dem 31.07.2026 werden die Zuschläge von der Bundes­netz­agentur neu fest­ge­legt.

 

Welche weiteren nicht-geför­derten Mieter­strom-Vari­anten exis­tieren?

 

  • Neben der PV-Anlage können auch KWK-Anlagen oder BHKW-Anlagen als Strom­er­zeu­gungs­an­lage betrieben werden.
  • Die Preis­ge­stal­tung unter­liegt keinen gesetz­li­chen Vorschriften.
  • Die Rest­strom­menge muss nicht durch den Mieter­strom-Anbieter gelie­fert werden.

Strom­preis­ge­stal­tung über Mieter­strom­ver­trag  bei Mieter­strom­mo­dellen

Der im Mieter­strom­ver­trag verein­barte Strom­preis setzt sich aus dem Mieter­strom­preis und dem Preis für den Zusatz­strom zusammen. Der verein­barte Strom­preis darf 90 Prozent des in dem jewei­ligen Netz­ge­biet geltenden Grund­ver­sor­gungs­ta­rifs nicht über­steigen (§ 42a Absatz 4 EnWG).

Die Preis­be­gren­zung auf 90 % des Grund­ver­sor­gungs­ta­rifs gilt nur für Wohn­raum, nicht für Gewer­be­räume (§ 42 Abs. 4 EnWG)

 

Für den Mieter­strom entfallen Kosten­be­stand­teile: Netz­ent­gelte, Strom­steuer und Konzes­si­ons­ab­gabe.

 

Hinweis: Bei der neben­ste­henden Grafik handelt es sich um ein Beispiel zum Preis­vor­teil von Mieter­strom.

Preisvorteil beim Mieterstrom in Zahlen

Mieter­strom­mo­delle im Vergleich
Wich­tige Aspekte im Über­blick

Grund­sätz­liche Unter­schiede beim Mieter­strom

Geför­derter Mieter­strom

Andere Mieter­strom-Modelle

Solar­an­lagen bis 1 MW

Solar­an­lagen, KWK-Anlagen, BHKW, Klein­wind­an­lagen möglich 

nicht erlaubt ist eine Vertrags­kopp­lung mit dem Miet­ver­trag (spezi­elle Ausnahmen siehe FAQ 

kein Vertrags­kopp­lungs­verbot; freie Vertrags­ge­stal­tung nach AGB-Recht 

Strom­preis darf 90 % des im jewei­ligen Netz­ent­gelte geltenden Grund­ver­sor­gungs­tarif nicht über­schreiten 

freie Preis­ge­stal­tung 

maxi­male Vertrags­lauf­zeit bei Abschluss: 1 Jahr, danach still­schwei­gende Verlän­ge­rung möglich 

freie Vertrags­ge­stal­tung 

maxi­male Kündi­gungs­frist: 3 Monate 

freie Vertrags­ge­stal­tung 

Recht­liche Grund­lagen: §42b EnWG, §42b EnWG, §§19 Abs. 1 Nr.3, 21 Abs.3, 23c EEG 2023

Ener­gie­wirt­schaft­liche und zivil­recht­liche Rahmen­be­din­gungen 



Wissens­wertes rund um 
die Vermark­tung von Solar­strom

Heraus­for­de­rungen und Lösungen

Was ist bei dem Betreiben einer Mieter­strom-Anlage noch zu beachten?

 

  • Besteht die Möglich­keit einer Förde­rung der Mieter­strom­an­lage, dann ist die Rest­strom­menge durch den Mieter­strom­an­bieter zu liefern.

  • Mieter­strom­zu­schlag bei geför­derten Mieter­strom-Anlagen wird nur auf die Strom­menge gezahlt, die an Dritte gelie­fert wurde, nicht für durch den Anla­gen­be­treiber verbrauchten Strom.

  • Es gilt grund­sätz­lich das Recht zur freien Wahl des Ener­gie­ver­sor­gers (diskri­mi­nie­rungs­freie Strom­lie­fe­ran­ten­wechsel).

Welche Vorteile hat der Einsatz von Mieter­strom?

 

Durch Mieter­strom können Vermieter und Mieter glei­cher­maßen profi­tieren:

  • Vorteile für den Eigen­tümer: Er kann mit einer Mieter­strom-Photo­vol­taik-Anlage den Wert seiner Immo­bilie stei­gern, die Neben­kosten senken und einen Beitrag für die Ener­gie­wende und den Klima­schutz leisten. 
  • Vorteile für den Mieter: Der Strom­preis für den Mieter­strom liegt dauer­haft mindes­tens zehn Prozent unter dem Tarif des Grund­ver­sor­gers.

Welche Möglich­keiten zum Betreiben einer Mieter­strom­an­lage exis­tieren?

 

  • Enab­ling-Modell: In diesem Modell finan­ziert und betreibt der Eigen­tümer, meist Vermieter, selbst die Strom­er­zeu­gungs­an­lagen.
  • Contrac­ting-Modell: In diesem Modell finan­ziert und betreibt ein externer Dienst­leister (ein soge­nannter Contractor) die Strom­er­zeu­gungs­an­lage.
  • Toch­ter­un­ter­neh­mens-Modell: Ein Wohnungs­un­ter­nehmen vermietet die Photo­vol­ta­ik­an­lage an seine Toch­ter­ge­sell­schaft und erhält hierfür eine Vergü­tung. Das Toch­ter­un­ter­nehmen betreibt die Solar­an­lage.


Wich­tige Akteure
Rolle der Betei­ligten

Anla­gen­be­treiber: wer unab­hängig vom Eigentum die Anlage für die Erzeu­gung von Strom nutzt.

 

Letzt­ver­brau­cher: jede natür­liche oder juris­ti­sche Person, die Strom verbraucht.

 

Contractor: externer Dienst­leister.



Anwen­dungs­bei­spiele von
Mieter­strom­an­lagen


Technische Zeichnung für eine Mieterstromanlage mit Direkteinspeisung von PV-Strom in die Kundenanlage sowie Netzbezug über VNB-Wandleranlage

Anwen­dungs­fall 1: 
Summen­zäh­ler­mo­dell

Direkt­ein­spei­sung von PV-Strom in die Kunden­an­lage/Netz­bezug über NB-Wand­ler­an­lage

 

Technische Zeichnung für eine Mieterstromanlage mit Wandlermessung für Teilnehmer am Mieterstrom

Anwen­dungs­fall 2:
Zwei­schie­nen­mo­dell

Wand­ler­mes­sung für Teil­nehmer am Mieter­strom

 


Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung
Solar­strom gemeinsam nutzen

Die gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung ermög­licht die gemein­same Nutzung von Solar­strom inner­halb eines Gebäudes, ohne dass der Anla­gen­be­treiber die voll­stän­dige Strom­ver­sor­gung der teil­neh­menden Bewohner über­nehmen muss. Die Weiter­gabe von PV-Strom inner­halb eines Gebäudes, z.B. an Wohn- und Gewer­be­mieter oder Wohnungs­ei­gen­tümer, soll von Liefe­ran­ten­pflichten ausge­nommen und die Betreiber der PV-Anlage (Gebäu­de­ei­gen­tümer, Vermieter oder Dritte) von der Pflicht zur Rest­strom­lie­fe­rung befreit werden.

 

 

Mieter­strom

Gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung

Anbieter wird
Strom­ver­sorger
 

Ja 

Nein, sepa­rater Strom­ver­sor­gungs­ver­trag läuft weiter 

Büro­kra­ti­scher
Aufwand 

Hoch 

Niedrig 

Mieter­strom­zu­schlag
gem. EEG 

Ja 

Nein 

Wohn­ge­bäude

Ja  

Ja 

Nicht­w­ohn­ge­bäude 

Ja  

Ja 

 

Im Gegen­satz zum Mieter­strom­mo­dell wird die gemein­schaft­liche Gebäu­de­ver­sor­gung ausschließ­lich über das virtu­elle Summen­zäh­ler­mo­dell reali­siert. Ein Beispiel zum tech­ni­schen Aufbau der Zähler­an­lage finden Sie im Hager Tipp 47.


Mieter­strom ganz easy
dank starker Part­ner­schaft

So einfach geht ganz­heit­li­cher Mieter­strom, wenn starke Partner zusam­men­ar­beiten: Ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in Mönchen­glad­bach ist nahezu autark dank PV-Anlage mit 68 kWp, Mieter­strom­kon­zept und Abrech­nungs­ab­wick­lung von meter­grid, neudi­men­sio­nierter Hager Ener­gie­ver­tei­lung und Zähler­technik sowie Strom­spei­cher mit 42 kWh von E3/DC.

mieterstrom-moenchengladbach-DE-10-2025-017-lan

Elek­tro­tech­ni­sche
Gesamt­kon­zepte für die Wohnungs­wirt­schaft

Infor­mieren Sie sich über unsere Lösungen für die Wohnungs­wirt­schaft.

 

Querschnittsansicht eines modernen mehrstöckigen Wohngebäudes mit Darstellung von Innenräumen, Beleuchtung und elektrischen Installationen


Umset­zung von Mieter­strom­mo­dellen
Unter­stüt­zung von Hager

Für eine einfache, schnelle und sichere Planung von Zähler- und Vertei­ler­an­lagen für Mieter­strom­mo­delle empfehlen sich die Hager Wand­ler­an­la­gen­listen sowie die Hager Planungs-Soft­ware ZPlan.

 

Darüber hinaus bieten unsere regio­nalen Tech­ni­schen Service Center (TSC) ihren Markt­part­nern gerne Unter­stüt­zung bei der Umset­zung im Gebäude und Planung an.



Sie haben noch Fragen zum Mieter­strom?

Die Bundes­netz­agentur hat noch einmal die wich­tigsten Infor­ma­tionen zusam­men­ge­stellt. 


Down­load