Planungsbüro ITG,
Eching
Ladelösungen für Unternehmen: Wallboxen, Lastmanagement und Energieverteilung aus einer Hand
Nachhaltige Elektroinstallation: Die Hager Ladelösung rund um die Ladestation witty share und den intelligenten Lastmanager macht den auf der Parkplatzüberdachung des Planungsbüros ITG erzeugten PV-Strom für Mitarbeiter- und Firmenfahrzeuge nutzbar. Im Inneren des Gebäudes sorgt die Hager Systemtechnik für optimale Effizienz, hohen Komfort und maximale Sicherheit.
Doppelte Funktionalität
Stromerzeugung und Wetterschutz
Die großflächige Photovoltaik-Anlage wurde als Parkplatzüberdachung umgesetzt. Damit verbindet sie die ökologische Stromerzeugung mit dem Schutz der Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen.

Maximale Effizienz durch
intelligentes Lastmanagement
Dynamische Regelung des Ladestroms
An den insgesamt zwölf witty share Ladestationen von Hager können die Mitarbeiter sowohl ihre eigenen Fahrzeuge als auch die ITG-Firmenfahrzeuge nahezu klimaneutral laden. Das Hager Lastmanagement sorgt dafür, dass hierbei immer die maximale Leistung zur Verfügung gestellt wird, ohne den Gebäudeanschluss zu überlasten.
witty share –
mehr als eine Ladestation
Systemlösung zum Bau kompletter Ladeinfrastrukturen
witty share ist Bestandteil einer kompletten Ladeinfrastruktur-Lösung, auf die das Planungsbüro ITG bei der Nutzung seines selbsterzeugten PV-Stroms gesetzt hat – inklusive Wallboxen, Lastmanager und der Technikzentrale univers Z mit Kaskaden-Wandlermessung für ein dynamisches Lastmanagement.

Eichrechtskonforme Wallbox:
Freischaltung und Abrechnung über RFID
Individuelle Identifizierung der Nutzer erleichtert steuerkonforme Abrechnung
Die Freischaltung der witty share Ladestationen erfolgt mit RFID-Karten, die gleichzeitig auch als Zutrittskarten zum Firmengebäude funktionieren. Über die personalisierten Karten kann zudem der bezogene Ladestrom erfasst und abgerechnet werden.

Die Hager Energieverteilung
Dreh- und Angelpunkt der Ladeinfrastruktur
Die univers Z Energieverteilungen von Hager sind in beiden Gebäudeteilen installiert – eine von ihnen übernimmt die Energieverteilung von acht Ladestationen im Geschäftsbereich „Heizung, Lüftung, Klima“. Die zweite regelt die vier Ladestationen des Geschäftsbereichs „Elektroplanung“.
Projektunterstützung
durch den Hager Außendienst
Die Daten- und Stromverteilung der Ladeinfrastruktur hat das regionale Hager Service Center mit der Planungssoftware Hagercad im Rahmen der Projektbetreuung übernommen und mit univers Z ausgeführt. Die Projektbetreuung durch den Hager Außendienst loben die Geschäftsführer Franz-Xaver Nagl und Rainer Stierstorfer ausdrücklich: „Hager hat uns über alle Projektphasen hinweg von der Planung bis zur Inbetriebnahme hervorragend betreut und beraten. Und auch bei den Anpassungen zur Optimierung der Anlage im laufenden Betrieb können wir uns weiterhin auf die Unterstützung des Herstellers verlassen.“

Türkommunikation mit Elcom
Optisch und technisch überzeugender Auftritt
Die Elcom Audio-/Video Türsprechanlage aus hochwertigem Edelstahl signalisiert bereits im Eingangsbereich den hohen technischen Anspruch des Neubaus. Hinter der elegant designten Frontplatte ohne sichtbare Verschraubung verbirgt sich die einfach zu installierende 2Draht-Technik.
Die Innenstation Elcom touch Video ist in einer Tischkonsole platziert, die sich im Sekretariat befindet. So ist vom Schreibtisch aus erkennbar, wer vor der Tür steht.
Projektbeteiligte
Bauherr:
Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeausstattung ITG, Eching
Elektroplaner:
Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeausstattung ITG, Eching
Elektroinstallation:
Elektro Köberle GmbH, München
Projektverantwortlicher Hager:
Christian Seitz, Vertriebsteam Region Süd

Impressionen
Inspirationen und Einblicke von Architekten für Architekten
Kreativer Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Architekten und Planer ihre Erfahrungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspirieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.