ONE FORTY WEST,
Frank­furt/Main

Hybrider Wolken­kratzer

Moderne urbane Architektur mit Hochhaus-Wohn- und Geschäftsgebäuden an einem sonnigen Tag

Mit dem Sencken­berg­quar­tier hat die Banken­me­tro­pole ein neues Stadt­viertel bekommen. Sein buch­stäb­li­ches High­light ist das ONE FORTY WEST: ein 145 Meter hohes Stück Stadt in der Stadt.


Urbane Erwei­te­rung

Entwurfs­pla­nung durch Moser Asso­zi­ierte Archi­tekten

Mit dem markanten ONE FORTY WEST der Commerz Real ist Frank­furt/Main um ein Wahr­zei­chen und gleich­zeitig ein ambi­tio­niertes Wohn- und Busi­ness­pro­jekt reicher. Der 145 Meter große Hybridturm ist Teil des so genannten Sencken­berg­quar­tiers, das als Ensemble dreier gestaf­felter Türme zusammen mit einer Kita und einer groß­zügig gestal­teten Quar­tiers­fläche den südli­chen Abschnitt des „Kultur­campus“ markiert. Betraut wurde mit dieser Aufgabe das Frank­furter Büro Moser Asso­zi­ierte Archi­tekten, das 2016 unter der dama­ligen Firmie­rung Cyrus­Moser Archi­tekten einen inter­na­tio­nalen Wett­be­werb zur Umge­stal­tung des Areals für sich entschied.

Gemischte Nutzung

Hotel­gäste und Bewohner teilen sich den Turm

High­light ihres Ensem­bles ist der Hybridturm ONE FORTY WEST. Seine ersten 23, mit einer Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade verklei­deten Sockel­ge­schosse gehören dem Melia-Hotel, einer Vier-Sterne-Herberge mit 236 Zimmern und Suiten sowie 149 Apart­ments, die von den Innen­ar­chi­tekten Ippo­lito Fleitz ausge­stattet wurden. Die Etagen 24 bis 40 wiederum sind den 187 Wohnungen mit Grund­flä­chen zwischen 50 und 140 Quadrat­me­tern vorbe­halten.


Leben­diges
Quar­tier

Wohnen, Arbeiten und Feiern unter einem Dach

Dazwi­schen liegen – äußer­lich klar erkennbar – die öffent­lich zugäng­liche Skybar und das Restau­rant. Das ONE FORTY WEST bildet also eine verti­kale Stadt in der Stadt, in der nicht nur gear­beitet, sondern auch gewohnt, getagt, gegessen, gefeiert und genäch­tigt wird, und das rund um die Uhr. „Wir wollten einen leben­digen Gegenpol zu den Büro­türmen schaffen, in denen nach Feier­abend nur noch die Klima­an­lage rauscht“, sagt Planer Moser, „in unserem Hybridturm herrscht tags wie nachts Leben.“



Wertiges Detail

Zeit­gemäß schalten mit dem Berker Q.3

Wie fürs ONE FORTY WEST gemacht ist der Berker Q.3, für den sich Gestalter Herkner bei der Einrich­tung seines Muste­ra­part­ments entschied. Die klaren Konturen und flachen Schalt­winkel des Schal­ter­pro­gramms fügen sich hervor­ra­gend in die redu­zierte Formen­sprache moderner Archi­tektur ein. Mit passender Dich­tung ausge­stattet ist der Berker Q.3 IP-44-fähig und eignet sich damit ideal für spritz­was­ser­ge­schützte Anwen­dungen in Feucht­räumen sowie im Außen­be­reich. Auch haptisch ist das Schal­ter­pro­gramm mit seinem samtig-sympa­thi­schen Mate­rial ein außer­ge­wöhn­li­ches State­ment und damit eine bevor­zugte Wahl vieler Archi­tekten.



Ener­gie­ver­tei­lung auf den Etagen

Auf den Wohn-Etagen über dem Hotel befinden sich 187 Apart­ments. Pro Etage regelt eine Zähler­an­lage die Messung der Verbräuche der einzelnen Wohn­ein­heiten. Der moderne Zähler­schrank ist als Tech­nik­zen­trale mit intel­li­genten Zählern ausge­stattet. Die Tech­nik­zen­tale von Hager ist mit Ihrer modu­laren Viel­falt und Flexi­bi­lität für alle aktu­ellen und kommenden Anfor­de­rungen bestens vorbe­reitet.


Höchster
Wohn­kom­fort

Muste­ra­part­ment nach Plänen von Sebas­tian Herkner

Lust aufs Wohnen im ONE FORTY WEST macht die Muster­woh­nung, die von Sebas­tian Herkner gestaltet wurde. „Mich erin­nert es an ein komfor­ta­bles Nest über der Metro­pole“, erklärt der Desi­gner. „Mein fiktiver Bewohner ist jemand, der mögli­cher­weise auch noch woan­ders wohnt, aber in Frank­furt arbeitet, der zu Feier­abend auf dem Weg nach oben bei der Concierge noch etwas bestellt und dann den Tag bei einem Glas Wein auf seinem Balkon ausklingen lässt.“


Impres­sionen


Modernes Schlafzimmer mit stilvollem Kopfteil, dekorativer Tischlampe und Steckdosen an der Wand
Modernes Wohninterieur mit intelligentem Thermostat und Lichtschalter an der Wand
Modernes Wohnzimmer mit geometrischer Tapete, weichem lila Sofa und einer weißen Steckdose an der Wand
Moderner Balkon mit Geflechtsessel und Blick auf Stadtlandschaft, ausgestattet mit Wandsteckdosen und Schaltern von Hager
Moderne Treppe mit Holzstufen, Glasgeländer und dekorativen Pendelleuchten im Innenbereich eines Wohngebäudes
Installierte elektrische Verteilerschränke in einem Flur eines Gewerbegebäudes für Energiemanagement und -steuerung
Modernes Kücheninterieur mit doppelten Steckdosen und einem Drehdimmer an der Wand, neben einer schwarzen Teekanne und einer Schale Nüsse auf der Arbeitsplatte
Moderne Küche mit Induktionskochfeld und europäischen Steckdosen an der Wand

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Commerz Real Invest­ment GmbH und Groß & Partner

 

Archi­tekten:

Moser Asso­zi­ierte Archi­tekten (vormals cma Cyrus­Moser Archi­tekten), Frank­furt/Main

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Frank Bräu­tigam, Projekt­ent­wickler, Region Mitte


Inter­view mit Archi­tekt
Andreas Moser

Mit dem Wohn- und Hotel­turm ONE FORTY WEST haben MA Archi­tekten die Frank­furter Skyline um einen echten Hingu­cker berei­chert. Archi­tekt Andreas Moser sieht die Zukunft der Metro­polen dennoch nicht in extremen Höhen­flügen, sondern in boden­stän­di­gerer Orien­tie­rung. Der Frank­furter Bauplaner über Wert­schöp­fungs­ketten, Grenz­er­fah­rungen und die über­fäl­lige Neuori­en­tie­rung unserer Städ­te­pla­nung.

Inter­view mit Desi­gner
Sebas­tian Herkner

Man kann heute kaum durchs Leben gehen, ohne seinen Designs zu begegnen: Sebas­tian Herkner gilt als der aktuell einfluss­reichste deut­sche Gestalter. Er entwirft Möbel und Badse­rien, Acces­soires und Wohnungen wie für den Wolken­kratzer ONE FORTY WEST. Im out of the box-Inter­view spricht der Desi­gner übers Wohnen im Wolken­ku­ckucks­heim und die unter­schätzten Helden des Hand­werks.


Berker Blue­print
Archi­tektur Magazin

Ein groß­for­ma­tiges Porträt des Projekts ONE FORTY WEST findet sich im Magazin Berker Blue­print.

 

Jetzt bestellen

Jetzt down­loaden


Mehr von cma Cyrus Moser Archi­tekten 

HOMES im Diplo­ma­ten­viertel in Frank­furt/Main

Im Frank­furter Diplo­ma­ten­viertel entstanden zwei exklu­sive Stadt­villen mit insge­samt sechs Wohn­ein­heiten. Äußer­lich zu einer harmo­ni­schen Einheit verbunden, bieten die Wohn­ein­heiten indi­vi­du­elle Gestal­tungs­räume samt bester gebäu­de­tech­ni­scher Ausstat­tung.

Außenansicht der Villa HOMES des frankfurter Architektenbüros cma cyrus moser architekten, als Wohnbau-Referenz von Hager.

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.