Projekt "habitat"
Histo­ri­scher Bungalow,
Meer­busch

Moderne Ener­gie­ver­sor­gung im Bestand

habitat-DE-01-2026-002-lan

Intel­li­gent vernetzt schöpft das Gebäude maxi­male Eige­n­energie

Das Projekt »habitat« zeigt, wie ein 1967 von Professor Wolf­gang Döring geplantes und seit 2014 geschütztes Bau- und Garten­denkmal mithilfe inno­va­tiver Ener­gie­technik zukunfts­fähig gemacht wurde, ohne dass seine archi­tek­to­ni­sche Iden­tität verloren ging.

Bei einer behut­samen Sanie­rung wurde das Ensemble im Jahr 2019 durch einen sorg­fältig ausge­führten denk­mal­ge­rechten Um- und Anbau des Düssel­dorfer Archi­tek­tur­büros »DÖRING DAHMEN JOER­ESSEN ARCHI­TEKTEN« erwei­tert. Stra­ßen­seitig erscheint die charak­te­ris­ti­sche Gebäu­de­struktur geschlossen, zum Garten hin ist sie jedoch groß­zügig geöffnet. Archi­tektur und Land­schaft sind hier unmit­telbar mitein­ander verbunden.



Nach­hal­tiger Denk­mal­schutz
Ener­ge­ti­sche Sanie­rung sensi­bler Substanz

Nach einem Eigen­tü­mer­wechsel rückte im Jahr 2025 die nach­hal­tige ener­ge­ti­sche Trans­for­ma­tion des Gebäudes in den Fokus. Dabei wurden alle Maßnahmen in enger Abstim­mung mit der Denk­mal­be­hörde umge­setzt, um Ener­gie­ef­fi­zienz und bauliche Qualität in Einklang zu bringen. So blieb der ursprüng­liche archi­tek­to­ni­sche Gedanke Dörings erhalten. Die funk­tional-indus­triell gedachte und zugleich ästhe­tisch redu­zierte Bauweise bildet das Grund­ge­rüst, das nun durch smarte, intel­li­gente Ener­gie­technik ergänzt wurde. Diese führt den Inno­va­ti­ons­grad der Archi­tektur tech­nisch weiter.

habitat-DE-01-2026-004-lan

habitat-DE-01-2026-003-lan



Saubere Sonnen­kraft
Maxi­male Eige­n­energie dank 25-kWp-Photo­vol­taik-Anlage

Insge­samt wurden auf allen nutz­baren Flach­dä­chern 56 Photo­vol­ta­ik­mo­dule mit mini­maler Aufstän­de­rung instal­liert. Diese fügen sich unauf­fällig in das Gesamt­bild ein. Die Anlage erzeugt Energie für Wärme, Warm­wasser, Mobi­lität und den Haus­halt. Sowohl die Sonnen­en­ergie als auch der Netz­strom­bezug und die entspre­chende Spei­che­rung werden nun intel­li­gent gesteuert, sodass eine opti­male Ener­gie­nut­zung jeder­zeit gewähr­leistet ist. In den Sommer­mo­naten des Jahres 2025 erreichte das Ensemble dadurch sieben Monate voll­stän­dige Autarkie. Reicht der eigen­pro­du­zierte Strom nicht aus, wird ergän­zend Ökostrom bezogen.

habitat-DE-01-2026-005-squ


Intel­li­genter flow
Ener­gie­ma­nage­ment und Batte­rie­spei­che­rung im Seiten­ge­bäude

Der Ener­gie­ma­nager flow in der Tech­nik­zen­trale bildet das Herz­stück des gesamten Ener­gie­flusses. Das System über­wacht, steuert und opti­miert alle Erzeuger und Verbrau­cher – von der Photo­vol­ta­ik­an­lage über die Batterie im Ener­gie­spei­cher bis zur Wärme­pumpe und Ladein­fra­struktur. So wird jeder­zeit auto­ma­tisch neu entschieden, ob und wo Energie gespei­chert, verbraucht oder – bei Erzeu­gungs­über­schüssen – ins Netz einge­speist wird. Das stei­gert die Effi­zienz und bereitet das Gebäude auf künf­tige Tech­no­lo­gien wie Vehicle-to-Home (V2H) vor. Dabei kann ein Elek­tro­fahr­zeug aktiv in den Ener­gie­kreis­lauf einge­bunden werden.

habitat-DE-01-2026-010-lan
habitat-DE-01-2026-009-lan
habitat-DE-01-2026-006-lan



Smarter Komfort
Über die flow-App wird Energie effi­zient verteilt

Zur Steue­rung des Gebäudes mit allen smarten Geräten sowie zur Nutzung unter­schied­li­cher Platt­formen wurde ein iPad instal­liert, das für Bewoh­nende wie Besu­chende zugäng­lich ist. Mithilfe der dazu­ge­hö­rigen flow-App lassen sich beispiels­weise alle Ener­gieflüsse im Gebäude klar nach­voll­ziehen. Die grafi­sche Darstel­lung zeigt in Echt­zeit trans­pa­rent, wie viel Energie erzeugt, gespei­chert oder verbraucht wird.

habitat-DE-01-2026-014-squ

Dekar­bo­ni­sierte Wärme­er­zeu­gung

Wärme­pum­pen­technik – effi­zient und klima­freund­lich

Die zuvor instal­lierte Gashei­zung wurde durch eine effi­zi­ente Heiz­technik auf Basis erneu­er­barer Ener­gien ersetzt. Eine außen aufge­stellte Luft-Wasser-Wärme­pumpe liefert nun die Wärme für die Fußbo­den­hei­zung und das Brauch­wasser. Die kompakte Innen­auf­stel­lung mit inte­griertem Puffer-und Brauch­was­ser­spei­cher sorgt für eine opti­male ther­mi­sche Spei­che­rung. Gesteuert wird das System durch eine smarte Einzel­raum­re­ge­lung, die Tempe­ratur und Luft­feuchte erfasst und so für ein gleich­mä­ßiges, gesundes Raum­klima sorgt.
Im Zusam­men­spiel aus Photo­vol­taik, Spei­cher­technik und intel­li­genter Steue­rung entsteht ein lernendes Ener­gie­system, das sich konti­nu­ier­lich an den Bedarf, die Jahres­zeiten und an zukünf­tige Tech­no­lo­gien anpasst. Es nutzt erneu­er­bare Energie effi­zient für Wärme, Warm­wasser, Haus­technik und Mobi­lität und redu­ziert den CO₂-Ausstoß lang­fristig und nach­haltig.

habitat-DE-01-2026-007-squ

Projekt­be­tei­ligte

1967

Erbauung durch Archi­tekt Prof. Wolf­gang Döring, Düssel­dorf

www.ddj.de

 

2014

Erhe­bung zum Bau-und Garten­denkmal Sanie­rung der Bäder, des Daches und der Haus­technik

 

2019

Sanie­rung und Erwei­te­rung des Gebäu­de­be­stands
DÖRING DAHMEN JOER­ESSEN ARCHI­TEKTEN, Düssel­dorf

 

2025

Ener­ge­ti­sche Sanie­rung
Bauherr: Markus Schüßler

 

Ener­gie­kon­zept, Elek­tro­in­stal­la­tion und Heizungsbau: STAMOS GMBH, Rhein-Kreis-Neuss
www.stamos.de

 

Mehr zum Projekt »habitat«

Hier geht’s zur Video­do­ku­men­ta­tion

habitat-DE-01-2026-013-squ

Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.