flow R3 Batte­rie­spei­cher und Wech­sel­richter:
Solar­strom spei­chern mit System­in­tel­li­genz

Die neue Gene­ra­tion der Unab­hän­gig­keit – modular, leis­tungs­stark und KI-gesteuert.

wechselrichter_batterie_ATS-Box_F7-squ

Photo­vol­taik im Fokus

Strom selbst zu erzeugen und zu spei­chern schafft Unab­hän­gig­keit und Flexi­bi­lität. Die haus­ei­gene Photo­vol­taik-Anlage erzeugt mit der passenden Spei­cher­ka­pa­zität der flow R3-Gene­ra­tion genü­gend Energie, um den Haus­halt die meiste Zeit des Jahres mit eigenem Solar­strom zu versorgen.

Diese Unab­hän­gig­keit von externen Ener­gie­ver­sor­gern bringt nicht nur finan­zi­elle Vorteile, sondern trägt auch zum Umwelt­schutz bei, da in diesem Fall der selbst erzeugte Strom aus erneu­er­baren Ener­gie­quellen stammt. Zudem ermög­licht die Spei­che­rung des Solar­stroms eine Flexi­bi­lität in der Nutzung, da der über­schüs­sige Stromauch zu Zeiten mit geringer Sonnen­ein­strah­lung genutzt werden kann. Darüber hinaus bietet die Eigen­ver­sor­gung mit Solar­strom auch eine gewisse Sicher­heit in Bezug auf die Ener­gie­ver­sor­gung, da externe Einflüsse die eigene Strom­ver­sor­gung weniger beein­träch­tigen. Insge­samt ist die Kombi­na­tion aus eigener Strom­er­zeu­gung und -spei­che­rung ein Schritt in Rich­tung einer nach­hal­ti­geren und auto­no­meren Ener­gie­ver­sor­gung für private Haus­halte.

Der flow R3 Strom­spei­cher ist auf genau diese Nutzung spezia­li­siert. Das System verfügt über einen leis­tungs­starken Hybrid-Wech­sel­richter, eine hohe Spei­cher­ka­pa­zität
von bis zu 30 kWh, eine hohe Lade- und Entla­de­leis­tung von 12 kW und eine drei­pha­sige Ersatz­strom­ver­sor­gung. Der Ener­gie­spei­cher ist frei­ste­hend und im Hand­um­drehen ange­schlossen und in das Ener­gie­ma­nage­ment-System inte­griert. Die Ersatz­strom­funk­tion gewähr­leistet, dass die Haus­be­wohner auch bei einem Ausfall des Netz­stroms nicht im Dunkeln stehen und der Haus­halt weiter­ver­sorgt wird.



Vorteile im Über­blick

Batte­rien bis 30 kWh Spei­cher­ka­pa­zität

Die beein­dru­ckende Lade- und Entla­de­leis­tung des flow R3 von bis zu 12 kW garan­tiert die maxi­male Nutzung Ihres PV-Stroms. Selbst wenn mehrere große Verbrau­cher gleich­zeitig laufen, deckt der Spei­cher den Bedarf mühelos ab.

Inte­griertes Komplett-System mit Hybrid-Wech­sel­richter

Der flow R3 vereint Wech­sel­richter und Batte­rie­ma­nage­ment in einem hoch­ef­fi­zi­enten Gerät. Das System schließt die Lücke zwischen Erzeu­gung und Verbrauch nahtlos, verlustarm und durch die AI360-KI voraus­schauend opti­miert.

Ersatz­strom­fä­hig­keit für volle Autarkie

Bei einem Strom­aus­fall bleiben Sie voll hand­lungs­fähig. Der flow R3 stellt die Energie Ihrer Solar­an­lage über seine drei­pha­sige Ersatz­strom­funk­tion bereit, sodass das gesamte Haus­netz autark weiter­ver­sorgt wird.

 

Platz in der kleinsten Hütte – kompakte Bauweise

Damit der Ener­gie­spei­cher- System überall platz findet, können Wech­sel­richter und Batterie direkt über­ein­ander, aber auch bis zu 30m von einander entfernt und auch im Außen­be­reich montiert werden. Die Batte­rien passen mit einer Tiefe von 180mm hinter fast jede Tür.

 

Modu­lare Batte­rieg­rößen zur Auswahl

Passend zu Ihrem Bedarf bietet flow R3 maxi­male Flexi­bi­lität. Die Spei­cher­ka­pa­zität ist modular wählbar und reicht in feinen Abstu­fungen von 6 kWh bis hin zu 30 kWh.

Garan­tiert sicher Strom spei­chern

Inves­tieren Sie mit gutem Gefühl in eine lang­fris­tige Lösung. Hager gewährt 10 Jahre Garantie auf das gesamte Komplett­system, den Wech­sel­richter sowie auf 80 % der Batte­rie­ka­pa­zität.




Gute Gründe den flow R3 Ener­gie­spei­cher
zu instal­lieren

  1. Maxi­male Ersparnis durch dyna­mi­sche Strom­ta­rife
    Die inte­grierte AI360-KI steuert die Ener­gieflüsse voraus­schauend nach aktu­ellen Börsen­strom­preisen. Das System lädt den Spei­cher auto­ma­tisch dann, wenn der Strom­preis am nied­rigsten ist.
  2. Alles-in-einem: Keine zusätz­li­chen Kompo­nenten
    Der flow R3 ist ein hoch­ef­fi­zi­entes Komplett­system. Der 12 kW Hybrid-Wech­sel­richter, die Leis­tungs­elek­tronik und die Batte­rie­mo­dule sind bereits voll­ständig inte­griert.
  3. Sicheres Batte­rie­ma­nage­ment (24/7)
    Modernste LiFePO4-Zell­tech­no­logie sorgt für höchste Sicher­heit und eine extrem lange Lebens­dauer. Das System wird rund um die Uhr über­wacht, um eine opti­male Perfor­mance zu garan­tieren. 
  4. Modular und flexibel erwei­terbar
    Das System wächst mit Ihren Anfor­de­rungen. Die Spei­cher­ka­pa­zität ist von 6 kWh bis 30 kWh wählbar und kann unkom­pli­ziert in 3 kWh-Schritten erwei­tert werden.
  5. 10 Jahre System­ga­rantie 
    Hager bietet volle Sicher­heit: 10 Jahre Garantie auf das gesamte Ener­gie­paket Plus (Ener­gie­ma­nager, Strom­spei­cher).
  6. Naht­lose Smart Home Inte­gra­tion
    Das flow System lässt sich direkt in die domovea Haus­steue­rung einbinden. Ener­gieflüsse werden visua­li­siert und können intel­li­gente Auto­ma­tionen im Smart Home auslösen.
  7. Zeit­spa­rende Plug & Play Einrich­tung 
    Dank der vorkon­fi­gu­rierten Kompo­nenten gelingt die Inbe­trieb­nahme beson­ders schnell und einfach, was eine enorme Zeit­er­sparnis bei der Instal­la­tion bedeutet.
  8. Bera­tung und Ansprech­partner in Ihrer Nähe 
    Das Service Center Ener­gie­ma­nage­ment unter­stützt Sie bei der Inbe­trieb­nahme, steht Ihnen in der Hotline Rede und Antwort und hilft bei Bedarf auch per Video­call als wären Sie mit ihnen vor Ort. 
  9. Zukunfts­si­cher: § 14a EnWG ready 
    Das System erfüllt alle Anfor­de­rungen von § 14a EnWG an steu­er­bare Verbrauchs­ein­rich­tungen. Bei entspre­chender eigener Strom­er­zeu­gung, z. B. durch Photo­vol­taik, kann die Anlage trotz Dros­se­lung aus dem Netz mit gerin­geren Leis­tungs­ein­bußen weiter­be­trieben werden.
  10. 3-phasiger Ersatz­strom & Schwarz­start  Durch die Nutzung der ATS- Box baut das flow R3 System bei einem Netz­aus­fall inner­halb von 20ms ein eigenes Insel­netz auf. Dieses kann mittels Schwarz­start­fä­hig­keit über Tage hinweg bei solarer Einstrah­lung wieder­holt und auto­ma­ti­siert aufge­baut werden. 
  11. Inte­grierter Blackout-Schutz
    Das intel­li­gente Last­ma­nage­ment schützt Ihren. Haus­an­schluss vor Über­las­tung, indem es die Lade­leis­tung der Wall­boxen dyna­misch anpasst.

Immer die rich­tige Größe 

Bei der Planung des Eigen­heimes stellen sich oft Fragen, die sich nicht sofort beant­worten lassen. Ist für die Zukunft eine Wärme­pumpe geplant? Besitzen die Bewohner bereits ein Elek­tro­auto oder planen sie eine Anschaf­fung? Solche Faktoren können den Ener­gie­be­darf schnell und massiv verän­dern. Der neue, modular erwei­ter­bare flow R3 Batte­rie­spei­cher bietet hierfür die perfekte, zukunfts­si­chere Lösung:
• Flexi­bler Start: Die kleinste Spei­cher­ka­pa­zität startet bei 6 kWh.
• Einfache Skalie­rung: Das System ist in 3 kWh- Schritten flexibel erwei­terbar.
• Hohe Gesamt­ka­pa­zität: Ein einzelner Spei­cher­turm bietet eine Kapa­zität von bis zu 15 kWh.

Vorteil bei der Erwei­te­rung: Dank der hohen Kompa­ti­bi­lität des flow Systems können inner­halb von 5 Jahren nach Inbe­trieb­nahme Batte­rie­mo­dule nach­ge­rüstet
werden. Der beste­hende Hybrid-Wech­sel­richter und der Strom­zähler bleiben dabei weiterhin im Einsatz, was die Erwei­te­rungs­kosten mini­miert.

hager-flow-r3-landingpage-product-shots-batteries-grey-1024x1024px-v04

Was ist, wenn
der Strom ausfällt?

Wenn der Netz­strom ausfällt, schalten herkömm­liche PV‑Anlagen ohne Spei­cher meist eben­falls ab – das Haus bleibt dunkel. Ein moderner Strom­spei­cher ist daher unver­zichtbar, um die Solar­energie auch bei Ausfällen nutzen zu können. Der flow R3 Batte­rie­spei­cher bietet maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit:

  • Echter Ersatz­strom: Liefert bei Netz­aus­fall inner­halb 20 ms zuver­lässig 100 % Solar­strom ins Haus­netz.
  • Drei­pha­sige Versor­gung: Starke Leis­tung für eine stabile drei­pha­sige Versor­gung aus eigener Erzeu­gung.
  • Schwarz­start­fähig: Startet bei Netz­aus­fall selbst­ständig neu, sofern PV‑ oder Batte­rie­strom verfügbar ist.
  • Immer einsatz­be­reit: Intel­li­gente Steue­rung hält genü­gend Energie vor, um spon­tane Ausfälle sicher zu über­brü­cken.
3D Ansicht kleiner, dunkler Häuser, in deren Mitte ein Haus die Innenbeleuchtung aktiviert hat


flow im Über­blick:
weitere Kompo­nenten zum Batte­rie­spei­cher

h-XEM470-energiemanagementcontroller-2022-03-001-lan

Energie managen

Der platz­spa­rende Ener­gie­ma­nager ist die intel­li­gente Steu­er­zen­trale Ihres Zuhauses. Er koor­di­niert die Ener­gieflüsse zwischen Photo­vol­taik-Anlage, dem flow R3 Strom­spei­cher und allen großen Verbrau­chern im Haus. Durch die Nutzung moderner Stan­dards wie dem Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­to­koll SGready und der inte­grierten AI360-KI wird die Eigen­strom­nut­zung voll­au­to­ma­tisch opti­miert. So stellt das System sicher, dass Ihr selbst erzeugter Strom effi­zient dort landet, wo er gerade benö­tigt wird.

hager-product-beauty-pic-witty-one-001b-por-cable-version-black-led-on-DMCX-en-07-2024-lan

Solar­strom tanken

Die Lade­sta­tion witty plus ist die ideale Erwei­te­rung für alle Elek­tro­fahr­zeug-Besitzer. In Kombi­na­tion mit dem flow System ermög­licht sie intel­li­gentes PV-Über­schuss­laden:
Dank der auto­ma­ti­schen Phasen­um­schal­tung tanken Sie Solar­strom bereits bei geringer Erzeu­gung nahezu zum Null­tarif. Für maxi­male Flexi­bi­lität und Zukunfts­si­cher­heit
sind bis zu acht E-Lade­sta­tionen nahtlos mit dem Ener­gie­ma­nager vernetzbar und werden intel­li­gent gesteuert. Über die inte­grierte OCPP Schnitt­stelle kann der  Dienst­wagen via Backen voll­au­to­ma­tisch abge­rechnet werden.



Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zum Ener­gie­ma­nage­ment