Schalter & Steckdosen
Fokuspunkte für Architektur & Interior Design
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/weberhaus-referenz-017_std_gerade_lan.jpg?h=640&la=de-de&hash=F4869A9E906C63A6DC973D48BC712189)
Berker Schalterserien
Form. Farbe. Funktion. Immer richtig.
16 Designlinien. Herausragend in Form und Funktion. Gefertigt mit authentischen Materialien. Perfekt auf die Türkommunikation abgestimmt, ideal für smarte Gebäudesteuerung und ausgezeichnet mit zahlreichen Designpreisen: Unsere Schalter und Steckdosen zählen zu jenen Details, an denen sich letztlich die architektonische Qualität eines Raumdesigns erweist.
Was hat Hager, was andere nicht haben?
Schalter, Türkommunikation und Gebäudetechnik aus einer Hand
Seit 2010 gehört die Schaltermarke Berker zu Hager – einem Familienunternehmen, das mit intelligenter Gebäudetechnik groß geworden ist. Ein weiteres Mitglied unserer Markenfamilie ist Elcom, dessen Türkommunikationsanlagen wir in Funktion und Design durchgängig auf die Schalterserien von Berker abgestimmt haben. Mit anderen Worten: Mit Hager, Berker und Elcom lassen sich Gebäude konsistent ausstatten – vom Zählerschrank und Energiemanagement über das Schalterprogramm bis hin zur Türkommunikationsanlage. Alles aus einem Guss. Alles aus einer Hand.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/15de0345_ref_b_blueprint-b13_hager-forum_0875_squ.jpg?w=1000&hash=6EAB9785F371395262E7FF34F4C82D05)
Designstory Berker und Bauhaus
von classic bis contemporary
Hundert Jahre gemeinsame Architekturgestaltung
Bereits in den 1920er Jahren waren unsere Schalter die Wahl von Walter Gropius‘ und anderer Architekten des Bauhauses, und das nicht von ungefähr. Auch bei der Renovierung von Bauhaus-Klassikern wie der Villa Tugendhat und den neuen Meisterhäusern sind sie als moderne Klassiker die erste Wahl.
In unserem Architektur Magazin „Blueprint“ erfahren Sie mehr zum Einsatz unserer Design-Klassiker im Dessauer Bauhaus.
Blueprint herunterladen
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/arc_schalterwelt/bauhaus49_280904_lan.jpg?w=1000&hash=CCEB598A0E6D5B977114DE38D4442E15)
Ausgezeichnete
Berker Schalterserien
Berührungspunkte für zeitlos-nachhaltige Architektur
Unsere vielfach designprämierten Schalter und Steckdosen haben jenseits aller architektonischen Trends und Moden Bestand. Was umso wichtiger ist, da ein Schalterprogramm im Schnitt mehr als ein Dutzend Jahre in Gebrauch ist.
Und weil das so ist, ist dauerhaft gutes zugleich auch nachhaltigeres Design.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/arc_schalterwelt/composing_schalterserien_lan_f7.jpg?h=720&w=1080&la=de-de&hash=530A9516E35E8B883E150A61119BCDC4)
Lösungs Highlights
Erwin van Handenhoven
im Interview
Überzeugendes Raumdesign
02:17
Subtile Hingucker
Von Spaltmaß bis Schaltwinkel – Präzision in jedem Detail
Am Ende sind es immer die kleinen Dinge, die einen spürbaren Unterschied machen. Ein Beispiel sind die äußerst präzisen Spaltmaße unserer Designlinien Berker K.1 und Berker K.5 oder die ultradezenten Schaltwinkel einer Schalterserie wie dem Berker R.8. Ein nicht minder erfreuliches Detail: Die Innenstationen unserer Elcom-Türkommunikationsanlagen. In Material und Form lassen sie sich ästhetisch mit jedem unserer Schalterprogramme abstimmen.
Interiordesigner Sebastian Zenker
über den feinen Unterschied
02:50
Zeitlose Klassiker
Schalterserien von Gestern bis Übermorgen
Unser Schalter steht für reduzierte Form statt großer Gesten, hochwertige Materialien statt vergänglicher Oberflächen, durchgängige Form- und Farbkonzepte. Auch das macht retro-inspirierte Schalterserien wie die Berker Serie 1930, Berker Serie Glas und Berker K.1 zu idealen Begleitern anspruchsvoller Architektur – heute ganz genauso wie schon vor hundert Jahren.
David Einsiedler, PLY Atelier
über gestalterische Freiheit
Berker: Ihre Entwürfe sind so vielfältig und individuell wie Ihre Klientel. Was man Ihren Räumen und Produkten aber immer ansieht: Sie haben Charakter. Wie gehen Sie vor, wie arbeiten Sie das Besondere des jeweiligen Projektes heraus? Und welche Bedeutung haben Schalter und Systeme in Ihren Überlegungen?
David Einsiedler: Letztlich folgt jedes Projekt vorherigen Workshops, die die Funktionalität und Atmosphäre in Einklang mit der DNA des Bewohners bringen. Sicherlich zieht sich als rote Linie durch alle unsere Projekte, dass wir versuchen, das Zusammenspiel von Oberflächen, Funktionen, Form und Haptik zu perfektionieren. Und da spielen gerade die Dinge, welche man im Alltag anfasst, mit denen man in Berührung gerät, eine große Rolle.
B: Qualität und die Idee des Originals spielen eine große Rolle bei PLY. Wie wählen Sie aus? Was sind Kriterien, wenn es darum geht, einen ganzheitlichen Entwurf zu planen und zu realisieren?
DE: Der Bezug zur Herkunft, zum Original zu ursprünglichen Fertigungsmthoden und -materialien sind einige wichtige Merkmale der Arbeiten von PLY. Wer hat’s erfunden? Und was hat er/ sie sich dabei gedacht? Wie funktioniert es und wie wird es gemacht? Wenn diese Fragen mit den funktionalen und ästhetischen Bedürfnissen an einen Raum in Einklang gebracht werden, kann ein gutes Ergebnis entstehen.
B: Nehmen wir konkret die Designlinie Berker Serie 1930. Wo sehen Sie die Serie? In welchem Ambiente? Und warum gerade da?
DE: Die Berker Serie 1930 setzen wir gern im Kontrast ein. Classic meets Modern. Jugendstil meets Industrial. Die Serie wird von uns, auch in Neubauten, gerade um diesen Kontrast zu erzeugen, gerne Aufputz eingesetzt.
B: Ein ganz anderes Beispiel ist die Designlinie Berker R.1. Die ist u. a. in so außergewöhnlichen Materialien wie Leder, Beton oder Acryl erhältlich. Wir denken: Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für individuelle Entwürfe bis ins Detail. Wie sehen Sie das?
DE: Mit haptisch anspruchsvollen Materialien kann gut gekontert werden, gerade Beton und Acryl laden hier zum Gestalten ein.
B: Zum Schluss vielleicht noch ein Insider-Tipp vom Experten: Sie arbeiten mit Mood- oder Materialboards. Wie gehen Sie da vor? Wie läuft der kreative Prozess, die Auswahl für die Boards? Und: Wie setzen Sie die Boards schließlich ein?
DE: Wir sind große Freunde des Zweidimensionalen. Im Prinzip ist es wichtig, die Phantasie von Kunden und Bauherren anzuregen und Anreize zum Mitdenken, Vorstellen, Gestalten zu geben. Wir vergleichen das gern mit Navigationsgeräten. Einen halben Tag mit einem Navigationsgerät durch eine große Stadt zu laufen, vernebelt so manchem den Blick so weit, dass er nicht mehr weiß, in welcher Himmelsrichtung er gerade unterwegs ist, da er blind der Navigation folgt. Um diesen Effekt zu umgehen, fordern wir das materielle und räumliche Denken unserer Partner und arbeiten hierfür räumliche und Material-Moodboards aus.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/arc_schalterwelt/berker-mix_mood_11_170522_cmyk_300dpi_prod_gu_squ.jpg?w=1000&hash=A51883AED720B0FC7C2FCEE84E00C9D5)
"Ein Schalter ist nie nur ein Schalter, sondern immer auch Designelement, Berührungspunkt, Bedienelement smarter Gebäudesteuerung und Teil eines stimmigen Interior Design-Konzepts. Genau diese Schalter entwickeln und produzieren wir."
Mehr als nur Schalten
Intelligente Funktionen und durchgängiges Design für jeden Raum
So zeitlos-klassisch sie anmuten, so zukunftskompatibel sind unsere Schalter und Steckdosen. Wippen, Drehschalter, Dimmer, Heizungsanwendungen, Multimedia-Steckdosen vieler Berker Designlinien lassen sich perfekt miteinander kombinieren. Mehr Funktionstiefe bedeutet hierbei auch mehr Individualität in puncto Hauselektronik: Unsere Lösungen reichen von der Licht- und Jalousiesteuerung über die Raumtemperaturregelung bis hin zu Multimedia-Anwendungen. Das alles bietet Berker in einem durchgängigen Design – vom Bewegungsmelder bis zur Multimedia-Steckdose. Und nicht nur die Schalterfunktionen sind perfekt aufeinander abgestimmt: Die Innenstationen unserer Elcom-Türkommunikationsanlagen lassen sich ästhetisch mit jedem unserer Schalterprogramme abstimmen.
"Unsere Schalter sind so individuell wie die Entwürfe der Architekten, die mit ihnen arbeiten."
Smart und zukunftsfähig
Berker KNX-System für intelligente Alt- und Neubauten
Berker KNX – diese drei Buchstaben stehen für eine intelligente Gebäudesteuerung ganz ohne Smartphone und App. Gebäudefunktionen wie Licht, Temperatur, Musik oder Sicherheitseinrichtungen werden dabei über KNX-Taster, Tastsensoren oder Temperaturregler bedient. Und weil die KNX-Vernetzung neben Kabel auch über Funk funktioniert, lässt sich ein KNX-System – zum Beispiel in denkmalgeschützten Altbauten – ganz ohne Stemmarbeiten jederzeit nachträglich installieren.
Unverwechselbare
Individualität
Maßgeschneiderte Schalter aus der Hager Manufaktur
Kein architektonischer Entwurf ist wie der andere, und genauso einzigartig wie ein Gebäudekonzept sollten auch sein Schalter- und Steckdosenprogramm sein. Dafür gibt es die Hager-Manufaktur. Sie fertigt individuelle Ausführungen in unzähligen Materialien, Farben und sonstigen Individualisierungen.
![Hager Manufaktur](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/hager_manufaktur_292_ret_retgrad_gu_squ.jpg?w=1000&hash=44B30692E2874B9356AB96E603833699)
Authentische Erscheinung
Maximale Materialvielfalt aus Glas, Leder, Beton & Co
What you see is what you get – bei uns ist nicht nur die Oberfläche schön, sondern gleich das ganze Programm. Wir fertigen unsere Schalter und Steckdosen grundsätzlich aus ehrlichen Materialien. Das macht sie so langlebig – und derart überzeugend. Und wenn es Beton, Glas, Schiefer oder Leder sein soll? Auch diese Materialien gibt es bei uns.
out of the box-
stories
Wir lieben herausragende Ideen. Und wir schätzen Kreative, die immer wieder mit unkonventionellen Ansätzen Neuland erschließen. Im out of the box-Newsletter erzählen Architekten und Designer, wo und wie sie persönlich Inspiration tanken – und was sie tun, wenn ihnen einmal gar nichts einfällt.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/themenwelten/architekten/21de0030_aif_portaets_gesamt_lan.jpg?w=1000&hash=A7B491426FF8DE528F0D0E261AD1EA3D)
Referenzen
aus einer Hand
Schalter und Steckdosen von Berker finden sich in anspruchsvoller Architektur in der ganzen Welt. Einige beispielhafte Projekte stellen wir hier vor. Weitere ausgezeichnete Referenzen präsentieren wir in unserem Magazin Blueprint, das Sie hier kostenfrei ordern können.