Smarte Hager Lichtsteuerung in vernetztem Architektenhaus

w:archi­tekten,
Freu­den­stadt

Vernetztes Archi­tek­ten­haus mit Desi­gnan­spruch

Modernes Geschäftsgebäude in der Dämmerung mit Außenbeleuchtung beleuchtet

Das neue Büro­ge­bäude von w:archi­tekten am Stadt­bahnhof in Freu­den­stadt setzt in vielerlei Hinsicht Akzente: Mit seiner gerad­li­nigen Archi­tektur, dem verglasten Giebel und der hölzernen Fassaden-Verklei­dung, mit zukunfts­wei­senden flexi­blen Arbeits­welten sowie mit modernster Gebäu­de­technik.


Schöner schalten
mit Berker Q.3

Form trifft Funk­tion

Weniger ist mehr: Im Sinne des mini­ma­lis­ti­schen Konzepts des Gebäudes sollte die Zahl der Schalter im Raum auf ein Minimum redu­ziert werden. Zudem war es wichtig, dass die Schalter sich als Teil des anspruchs­vollen Inte­rior-Designs perfekt in den Raum inte­grierten. Daher fiel die Wahl auf das Schal­ter­pro­gramm Berker Q.3. Mit seiner puris­ti­schen Formen­sprache, den klaren Kanten und der matten Mate­ria­lität werden die Schalter zum schlichten Akzent im Gebäude.

System­technik
aus einem Guss

Funk­tion trifft Design

Den Wunsch der Bauherren nach einer durch­gän­gigen Elektro-Instal­la­tion aus einem Guss in Funk­tion und Design konnte die Hager System­technik perfekt erfüllen. Im Büro­ge­bäude von w:archi­tekten passt alles zusammen – mit den Lösungen von Hager, Berker und Elcom: von der Tech­nik­zen­trale über die flexible Infra­struktur mit tehalit.BR und dem Unter­flur­system electraplan bis hin zur intel­li­genten KNX Gebäu­de­steue­rung mit domovea, der Tisch-Frei­sprech­ein­rich­tung Elcom touch und der Berker Serie Q.3.

Intel­li­gente Licht- und Gebäu­de­steue­rung
mit domovea

DALI trifft KNX

Eine Beleuch­tung, die neben dem Arbeits­platz den ganzen Raum einbe­zieht – kein Problem mit der KNX Smart-Home-Lösung domovea. Die Licht­steue­rung ist über den DALI/KNX-Aktor in domovea einge­bunden. Die Bedie­nung der Beleuch­tung und Jalou­sien funk­tio­niert entweder ganz klas­sisch per Schalter an der Wand oder wahl­weise zentral mit der domovea App. Die direkt abruf­baren Szena­rien sorgen für bedarfs­ge­rechte Licht- und Gebäu­de­steue­rung.

Viel­fäl­tiger Einsatz
mit Berker W.1

Zuver­läs­sige Lösung im Feucht­raum oder Außen­be­reich

Selbst in den Keller­räumen ist das Desi­gn­kon­zept der w:archi­tekten klar erkennbar. Der Berker W.1 findet sich hier als zweck­mä­ßiger Aufputz­licht­schalter mit Steck­dosen mit Schutzart IP55 wieder. Zuver­lässig hält er auch beson­deren Anfor­de­rungen stand und ermög­licht gleich­zeitig eine komfor­table Instal­la­tion. Das geräu­mige Gehäuse lässt viel Platz zum Verdrahten.



Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

Elcom touch

Spre­chen, hören, Tür öffnen – und alles ohne aufzu­stehen. Der zeit­lose Look der Tisch­kon­sole passt zu jeder Innen­ein­rich­tung.

DALI-Aktor

Gateway-Lösung: Der Hager easy 4fach DALI KNX Aktor bindet Beleuch­tungs­steue­rungen mit DALI Schnitt­stelle in domovea ein.

Hager Unter­flur­system

Das Unter­flur­system electraplan ergänzt mit Steck­dosen und Multi­media-Anschlüssen die elek­tro­tech­ni­sche Infra­struktur des Büro­ge­bäudes.

domovea

domovea verbindet alle KNX-, IP- und IoT-Kompo­nenten in einem kompakten Baustein und ermög­licht umfang­reiche und komplexe Anwen­dungen in Smart Home und Smart Busi­ness.



Impres­sionen


Modernes Wohngebäude in der Abenddämmerung mit Gartenbeleuchtung und freiem Blick in den inneren Wohnbereich
Modernes Sprechanlagensystem an einer dunkel texturierten Wand in der Nähe einer Glasscheibe installiert
Modernes Bürointerieur mit runden LED-Pendelleuchten, Konferenztisch und großen Fenstern bei Nacht
Moderne Lichtdimmersteuerung und Steckdose an der Wand mit verschwommener Person im Hintergrund
Modernes Interieur mit Hängelampe und Designer-Lichtschalter an einer mauvefarbenen Wand
Modernes Bürointerieur mit an der Wand montierten Lichtschaltern und Thermostat von Hager an strukturierter Wand
Modernes Bürointerieur mit Bücherregal, dekorativer Wandkunst und elektrischem Verteilerkasten
Moderne Smart-Home-Steuerungspanele mit Schaltern, Drehreglern und Statusanzeigen an einer dunklen Wand
Bürotisch mit integrierten Steckdosen und USB-Anschlüssen zum Laden, angeschlossene Kabel
Moderner Doppel-Lichtschalter an einer Betonwand mit Kabelkanal
Installation eines elektrischen Verteilerpanels mit mehreren weißen Schränken und Leitungsschutzschaltern für industrielle Anwendungen

Projekt­be­tei­ligte

Eigen­tümer/Betreiber:

w:archi­tekten, Freu­den­stadt

 

Archi­tekten:

w:archi­tekten, Freu­den­stadt

 

Elek­tro­pla­nung:

F. Wolf Elektro- und Gastro­technik, Freu­den­stadt

 

Elek­tro­in­stal­la­tion:

F. Wolf Elektro- und Gastro­technik, Freu­den­stadt

 

Projekt­ver­ant­wort­li­cher Hager:

Carsten Simen, Außen­dienst Wohn- und Zweckbau, Region Südwest


Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.