Manufaktur - Individuelle Elektroinstallation

Manu­faktur

Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen

Nahaufnahme der behandschuhten Hand einer Person, die an einem elektrischen Prüfgerät mit Kabeln und Verbindern arbeitet

Der einfachste Weg
zur indi­vi­du­ellen Elek­tro­in­stal­la­tion

Die Manu­faktur der drei Marken Hager, Berker und Elcom unter­stützt Sie zuver­lässig bei der Bera­tung, Planung und Umset­zung indi­vi­du­eller Sonder­an­fer­ti­gungen. Greifen Sie auf die ganze Band­breite der modernen Elek­tro­in­stal­la­tion zurück. Vom indi­vi­duell konfi­gu­rierten Paket aus den beste­henden Sorti­menten über die Modi­fi­ka­tion einzelner Produkte bis hin zum eigens entwi­ckelten Unikat, das sorg­fäl­tigst von Hand gefer­tigt wird. Damit garan­tieren wir Ihnen auch bei Sonder­wün­schen, den gewohnten Stan­dard mit bester Qualität.


Nahaufnahme verschiedener Lidschatten-Paletten mit unterschiedlichen Farben und Texturen
Person reinigt eine Auswahl an metallenen Abdeckungen für Elektrosteckdosen auf einem Holztisch
Moderne Sockelleiste mit integrierten Steckdosen in schlankem Design

Ein Design
unter­schied­liche Produkte

Hager Anschlusssäule in anthrazit für Schulen und andere Bildungseinrichtungen mit Display.

Medi­en­säule als anschluss­fer­tige Lösung

Jede Säule kann indi­vi­duell an die Bedürf­nisse von Schulen und Bildungs­ein­rich­tungen ange­passt werden. Ändern sich die Anfor­de­rungen, lässt sie sich die Anschluss­säule leicht anpassen. Weitere Infor­ma­tionen zur Medi­en­säule.

Hager Tehalit Sockelleistenkanal im schwarzen Design, mit LED-Beleuchtung und Geräteträger mit Trafo.

Leitungs­füh­rungs­sys­teme

Ob Sockel­leis­ten­kanal oder Boden­an­schluss­säule, mit dem rich­tigen Design erhält die Leitungs­füh­rung neben ihrer Funk­tion auch eine ästhe­ti­sche Aufgabe.

Berker Serie 1930  Schalter in schwarzem Retro-Design.

Schal­ter­de­sign nach Ihren Wünschen

Mehr als 150 Ober­flä­chen stehen zur Verfü­gung, um einen Schalter aus einer Serie zu einem Unikat zu machen. Und sollte die gewünschte trotzdem nicht dabei sein, dann entwi­ckeln wir noch eine mehr.

Elcom Türsprechanlage mit Videofunktion im schwarzen Design.

Türkom­mu­ni­ka­tion im Schal­ter­de­sign

Man muss kein Ästhet sein, um jetzt zu denken: "Gut, wenn Form, Farbe und Ober­fläche harmo­nieren". Deshalb können Sie mithilfe der Manu­faktur Ihre Türsprech­an­lage im Stil Ihrer Schalter desi­gnen.


Manu­faktur Edition

Beson­deres Design in kleinen Serien

Beson­dere Licht­schalter in exklu­siven Klein­se­rien. Span­nend für Augen und Finger­spitzen. Viel­seitig in Form und Funk­tion. Perfekt für Neubau und Reno­vie­rung.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Frische Farben
indi­vi­duell und funk­tio­nell

Maßar­beit aus der Hager Manu­faktur mit frischen Farben vom Studio Besau-Margu­erre

Kein Projekt ist wie das Andere. Im Ideal­fall sind deshalb ein Gebäude und seine Innen­ein­rich­tung ganz genau so indi­vi­duell wie jene, für die sie gemacht sind. Immer mehr Menschen folgen heute dem Trend, keinem Trend zu folgen. Für diese Menschen gibt es die Hager Manu­faktur.


You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Maßge­schnei­derte Lösungen aus der Manu­faktur

klima­scho­nendes Einfa­mi­li­en­haus am Ammersee

Das Projekt von dem Archi­tekten Sascha Arnold ist ein Beispiel für höchst indi­vi­du­elle Lösungen von Hager, mit denen Planer ihre Projekte pass­genau ausstatten. Bei Steck­dosen und Schal­tern entschied sich Arnold für die Serie Berker R.1, die von der Hager Manu­faktur im einem warmen Grau, abge­stimmt auf die Innen­ein­rich­tung des Hauses, maßge­fer­tigt wurden.  

 


Sonder­wün­sche
in Serie

Schalter von Hager sind individualisierbar in Beschriftung, Farbe und Material.

Vom Seri­en­pro­dukt zum Unikat

Es muss nicht immer eine komplette Neuent­wick­lung sein. Manchmal ist eine Beschrif­tung, eine bestimmte Farbe, ein neues Mate­rial das Stück­chen Indi­vi­dua­lität, das einer bekannten Form eine neue Aussage gibt. So wird – mit über­schau­barem Aufwand – ein Seri­en­pro­dukt zum Unikat.

Personalisierter Berker-Schalter R.classic veredelt mit schwarzen Swarovski Kristallen in der Manufaktur Schalksmühle.

Von der Serie zum Einzel­stück

Unver­kennbar ein Berker R.classic und doch fast ein Unikat. Veredelt wurde der Schalter in der Manu­faktur in Schalk­s­mühle. Auch Stoffe, Leder, Kaffee, Anis, Gold… werden dort zu sehr indi­vi­du­ellen, extra­va­ganten Ober­flä­chen verar­beitet. In ihrem Inneren sind die Luxus-Vari­anten jedoch sehr boden­ständig geblieben. Dort steckt die bewährte Berker-Technik. Zuver­lässig, hand­werk­lich und quali­tativ einwand­frei.

Berker Serie 1930  Schalter im schwarzen Retro-Design mit USB-Anschlüssen - Medienbox.

Neue Technik in histo­ri­schem Gewand

„Form follows func­tion“ heißt es eigent­lich. Doch manchmal muss man sich über Design-Grund­sätze hinweg­setzen. Zum Beispiel, wenn man gefragt wird, ob man Funk­tionen von 2017 in eine Form von 1930 inte­grieren könnte. Die Antwort: Man kann.

Individualisierbares Elcom Türsprechanlage mit Lautsprecher, Kamera, Klingelschild und Zugangskontrolle.

Freie Auswahl

Laut­spre­cher, Kamera, Klin­gel­schilder, Zugangs­kon­trolle… Alle Module haben das einheit­liche Außenmaß von 76 x 76mm und passen schrau­benlos in ELCOM.ONE UP oder AP-Gehäuse. Wer es noch indi­vi­du­eller möchte: Im Rahmen der maschi­nell bear­beit­baren Größen sind die Blen­den­maße auch skalierbar.

Elcom, freistehende Säulen-Gegensprechanlage mit Video- und Audiofunktion.

High Class: Die indi­vi­du­elle Funk­tion in der indi­vi­du­ellen Form

Die Säulen der Türkom­mu­ni­ka­tion ersetzen den Pförtner. Und so wie dieser sich zum Kind neigt oder dem LKW-Fahrer Einlass gewährt, können Sie verschie­dene Höhen wählen: sitzend, stehend oder für die LKW-Kommu­ni­ka­tion. Konfi­gu­rieren können Sie die Säule mit allen Elcom-Modulen. Sogar ein Brief­kasten mit front- oder rück­sei­tiger Entnahme kann inte­griert werden.

                                    

Rote Mediensäule aus der Hager-Manufaktur.

Innere Werte

Vieles, was wir machen, entlastet den Instal­la­teur. Die Medi­en­säule zum Beispiel kann nicht nur nach Ihren Vorgaben bestückt werden. Sie erhalten sie auch fertig verdrahtet. So, dass der Elek­tro­hand­werker auf der Baustelle sie nur noch aufzu­stellen und anzu­schließen braucht. Auch das ist Manu­faktur.

                                    

Hager Leitungsführungsschienen am Boden aus Stahlblech mit Berker Steckdosen.

Sonder­maße

Eine Maßnahme zum stress­freien Bauen: Leitungs­füh­rungs­schienen auf Maß geschnitten. Wir haben die Erfah­rung und die Werk­zeuge um auch empfind­liche Mate­ria­lien wie Stahl­blech perfekt zu schneiden. Bestellen Sie einfach über die Manu­faktur.

                                    

Eckkanal Tehalit aus Stahlblech mit Berker Steckdosen.

Sonder­formen

Stahl­blech ist hier das Mate­rial der Wahl. Es kann fast jede gewünschte Form annehmen und sich perfekt in die Umge­bung einpassen. Auf Wunsch erhalten Sie die Brüs­tungs­ka­näle ab Werk auch komplett bestückt und anschluss­fertig verdrahtet.

                                    

Farbfächer zur möglichen Individualisierung von Hager, Berker und Elcom Produkten.

Sonder­farben

Die ganze Palette der RAL- und RAL-Desi­gn­farben, Sikkens-Lacke, NCS-Lacke, DB- und Sani­tär­farben stehen zur Auswahl, wenn es darum geht, in der Kabel­füh­rung Akzente zu setzen. Außerdem gibt es herstell­er­ei­gene Mischungen und Pulver-Beschich­tungen mit Metallic-Effekten. Auch Vari­anten im Mate­rial sind möglich. Zum Beispiel Edel­stahl, V2A, V4A – pur, geschliffen oder gebürstet.

                                    



8 Gründe
für eine Komplett­lö­sung

Ansprech­partner

Sie haben einen einzigen Ansprech­partner für alle wesent­li­chen Teile der smarten, elek­tro­tech­ni­schen Instal­la­tion.

Projekt­ma­nage­ment

Ihr Projekt­ma­nage­ment wird deut­lich verschlankt. Statt drei, vier Fach­leute an einen Tisch zu holen, reicht ein Anruf.

Vernet­zung

Unsere Entwick­lungs- und Produk­ti­ons­ab­tei­lungen sind eng vernetzt. Von dieser Zusam­men­ar­beit kann Ihr Projekt nur profi­tieren.

Qualität

Die Gesamt­in­stal­la­tion ist von durch­gän­giger Qualität. Keine Lücke, keine Schwach­stelle.

Einheit­liche Optik

Alle unsere Abtei­lungen greifen auf dieselben Rohstoffe und Zulie­ferer zurück. Eine gute Basis für die einheit­liche Optik.

Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie

Tech­no­logie- und Know-how-Transfer sind keine Schlag­worte, sondern gelebte Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie.

Gesamt-Sorti­ment

Das Gesamt-Sorti­ment von Hager, Berker, Elcom ist riesig und deckt alle wesent­li­chen Bereiche der elek­tro­tech­ni­schen Instal­la­tion ab.

Gesamt­pro­zess

Die komplette Abwick­lung ist ein schlüs­siger Gesamt­pro­zess.

1 von 8


Ihr Weg zum
Manu­faktur-Produkt

Der erste Schritt
Spre­chen Sie uns an. Am besten dann, wenn Sie dabei sind, mit Ihrem Kunden die Möglich­keiten zu bespre­chen.

 

Die Planungs­phase
Natür­lich stellen wir Ihnen Ausschrei­bungs­texte zur Verfü­gung und unter­stützen Sie bei der Ausar­bei­tung der Lösung. Wir halten Zeich­nungen, Muster, Doku­men­ta­tionen usw. für Sie bereit.

 

Die Bestel­lung
Damit es für Sie so einfach wie möglich bleibt, richten Sie, wie gewohnt, Ihre Bestel­lung an Ihren Ansprech­partner. Über ihn erhalten Sie ein Angebot, das auch zeit­lich verbind­lich ist.

Skizze der Planung in der Manufaktur für individualisierte Berker-Module.

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings

Neue Räume der Manu­faktur und des Tech­ni­kums

Entde­cken Sie in diesem Video die neuen Räum­lich­keiten der Manu­faktur und des Tech­ni­kums an unserem Stadtort Ottfingen in Nord­rhein-West­fahlen.


Weitere Infor­ma­tionen

  • Manufaktur

    Die Welt der indi­vi­du­ellen Lösungen

    17DE0060_01
    pdf15 Mb