Moderne
Türsprech­an­lagen

Elcom macht viel mehr möglich als Rufen, Sehen, Spre­chen und Öffnen: Entde­cken Sie jetzt die Moderne Türkom­mu­ni­ka­tion.

Blick auf Elcom Video-Türsprechanlage, Installation Unterputz in Sichtbetonwand im Außenbereich vor Gebäude

Für jede Situa­tion gibt es die perfekte Türsprech­an­lage. Bei uns finden Sie alle, egal ob Video oder Audio. Für Wohnbau und Zweckbau, für Einfa­mi­li­en­häuser und große Wohn- oder Gewer­be­an­lagen mit bis zu 256 Rufstellen. Mit Außen­sta­tionen, die perfekt auf die Anfor­de­rungen der Nutzer zuge­schnitten sind und Video- oder Audio-Innen­sta­tionen, die perfekt mit den Berker Schal­ter­pro­grammen harmo­nieren. Und sollten Sie ganz beson­dere Wünsche haben, dann erfüllen wir Ihnen auch diese: in unserer Manu­faktur. Will­kommen bei Elcom.



Moderne Tech­no­logie für
zeit­ge­mäße Türkom­mu­ni­ka­tion

Unsere Lösungen arbeiten mit der bewährten 2Draht Technik. Das macht Sie und Ihre Kunden flexibel.

Außenansicht der Villa HOMES des frankfurter Architektenbüros cma cyrus moser architekten, als Wohnbau-Referenz von Hager.

Türsprech­an­lagen im Wohnbau und Zweckbau

Ob eine oder viele Rufstellen - die Außen­sta­tionen sind mit allen Innen­sta­tionen kompa­tibel.

Traditionelle Wohngebäude mit Balkonen neben einem modernen Apartmentkomplex mit einer elektrischen Satellitenschüssel auf dem Dach sichtbar

Gegen­sprech­an­lagen für Neubau und Sanie­rung

Die Instal­la­tion kann neuen Anfor­de­rungen jeder­zeit ange­passt werden.

Lächelnder Mann mit Vollbart am Schreibtisch sitzend, vor ihm ein aufgeklapptes weißes Notebook

Für Elek­tro­hand­werker, Planer, Archi­tekten und Groß­handel

Die Elcom Konfi­gu­ra­toren machen die Planung und Bestel­lung einfach und sicher.

Weiße Video-Innenstation von Elcom mit Bild einer Person vor der Tür auf dem Display, Montage Aufputz auf weißer Wand

Türsprech­an­lagen mit varia­bler Zugangs­kon­trolle

Ruftaster, Tasten­kom­bi­na­tion, Gesichts­er­ken­nung, Finger­print, QR bzw. Barcode­scanner oder RFID-Karte. Alles ist möglich.

von


"Design ist mehr als einfach schön:
Es wertet eine Immo­bilie nach­haltig auf."

Lisa Wanne­ma­cher, Archi­tek­tur­büro Incopa plan, Saar­brü­cken



Türkom­mu­ni­ka­tion
für jede Situa­tion

Türsprech­an­lagen

Edel gestal­tete Außen­sta­tionen, moderne Innen­sta­tionen oder smarte Türkom­mu­ni­ka­tion von unter­wegs? Elcom bietet ein viel­fäl­tiges Produkt­an­gebot.

Elcom touch Innenstationen in Weiß und Schwarz mit passenden Lichtschaltern aus Berker Schalterprogramm

Durch­ge­hendes Design

In Form, Farbe und Mate­rial harmo­nieren unsere Innen­sta­tionen Elcom touch perfekt mit dem Schal­ter­pro­gramm von Berker.

Geöffnete Baugruppe einer Elcom Türsprechanlage mit Illustration der Installation mittels Drehfix

Einfache Instal­la­tion

Drehfix macht die Instal­la­tion der Türsprech­an­lage so einfach, dass sie in Ein-Mann-Montage erfolgen kann. Und sie ist flexibel: das Aufrüsten mit Video, zum Beispiel, ist jeder­zeit möglich.

Nahaufnahme der behandschuhten Hand einer Person, die an einem elektrischen Prüfgerät mit Kabeln und Verbindern arbeitet

Das Beson­dere: Manu­faktur-Lösungen

In unserer Manu­faktur fertigen wir Türkom­mu­ni­ka­tion in kleinen Serien und auch als Einzel­stücke. Aus bestimmten Mate­ria­lien oder mit einer spezi­ellen Ober­flä­chen­be­hand­lung.

Einfache Planung

Über den Elcom Konfi­gu­rator planen Sie die komplette Türkom­mu­ni­ka­tion schnell und sicher. Bestellen können Sie per Maus­klick über eine Elbridge Schnitt­stelle.

Zwei Hände eines Manns und einer Frau, die sich vollflächig mit nach oben zeigenden Fingern berühren

Elcom Partner

Zusammen mit unseren Part­nern entwi­ckeln wir seit Jahren sehr erfolg­reich neue Lösungen und neue Geschäfts­felder. Spre­chen Sie uns an…



Türsprech­an­lagen von Elcom:
viel­fäl­tiges Produkt­an­gebot

Die perfekte Außen­sta­tion

Elcom one, der Design-Klas­siker und Elcom modesta: die modu­lare Türkom­mu­ni­ka­tion-Lösung in Edel­stahl. Alle arbeiten auf Basis von 2Draht Technik, sind einfach zu montieren, quali­tativ absolut hoch­wertig und mit allen Audio- und Video-Innen­sta­tionen kombi­nierbar.

Audio- oder Video-Türsprech­an­lage?

Klas­si­scher Hörer oder Design-geprägte Wand­sta­tion? Sie sind mit allen Außen­sta­tionen kompa­tibel. Das eröff net Ihnen alle Möglich­keiten. Sie können sogar verschie­dene Innen­sta­tionen mit einer Außen­sta­tion kombi­nieren. Bei größeren Wohn­an­lagen je nach Mieter­wunsch, zum Beispiel oder wenn Sie planen, später Audio mit Video zu ersetzen.

Frontalansicht des Sets der Elcom home Türsprechanlage mit Video-Außenstation und Video-Innenstation

Außen- und Innen­sta­tionen im Komplettset

Als Video- oder Audio-Sprech­an­lage, in Aufputz- oder Unter­putz-Ausfüh­rung. Vom Einstei­gerset für Einfa­mi­li­en­häuser bis zur Klin­gel­an­lage für komplexe Wohn- und Gewer­be­an­lagen. Mit der bewährten 2Draht-Technik und sind einfach zu montieren! Sie werden inkl. Monta­ge­ma­te­rial gelie­fert.



Flexible Bausteine:
System­kom­po­nenten

Alle Türkom­mu­ni­ka­tions-Kompo­nenten sind bei Elcom mitein­ander kompa­tibel. So wird ein flexi­bles System daraus, das Sie den Anfor­de­rungen Ihrer Kunden indi­vi­duell anpassen können. Vom Video-Umsetzer bis zum Neben­strang­koppler.



Variable
Technik

Je nach Anfor­de­rung, Budget und Perspek­tive stehen verschie­dene Instal­la­ti­ons­tech­niken zur Verfü­gung: 2Draht für eine nach­hal­tige Flexi­bi­lität, i2Bus zum Aufbau von sehr komplexen Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­temen oder 1+n, die Audio­lö­sung, die wir für Wohn­pro­jekte entwi­ckelt haben, bei denen wirt­schaft­liche Über­le­gungen im Vorder­grund stehen.

Geöffnete Baugruppe einer Elcom Türsprechanlage mit Illustration der Installation mittels Drehfix

Webi­nare und Semi­nare zum Thema Türkom­mu­ni­ka­tion

Neue Tech­niken, neue Möglich­keiten, neue Geschäfts­felder: TÜV-geprüfte Semi­nar­leiter bereiten jedes Thema so auf, dass Sie nicht nur ganz neue Kompe­tenzen erwerben, sondern auch noch Spaß dabei haben. Online oder live.


Design. In Harmonie mit dem
Schal­ter­pro­gramm

Für die Innen­sta­tionen Elcom touch erhalten Sie Rahmen, die in Form, Farbe und Mate­rial exakt zu den Schal­ter­pro­grammen von Berker passen. Für Instal­la­tionen, die nicht nur tech­nisch, sondern auch ästhe­tisch aus einem Guss sind.


Modernes Interieur mit Holztür, wandmontiertem Touchscreen für Hausautomation und Türsprechanlage
Weiße Video-Innenstation von Elcom mit Bild einer Person vor der Tür auf dem Display, Montage Aufputz auf grauer Wand
Elcom touch Innenstationen in Weiß und Schwarz mit passenden Lichtschaltern aus Berker Schalterprogramm

Einzig­ar­tige
Türsprech­an­lagen

Gravuren, Anpas­sungen, beson­dere Wünsche

Will­kommen in unserer Manu­faktur. Hier erfüllen wir Kunden­wün­sche, die über unser Sorti­ment hinaus­gehen. Sehr viel ist machbar. Fragen Sie uns!


Elcom
Partner

Gemeinsam mehr errei­chen

Entde­cken Sie Lösungen unserer Elcom-Partner wie den QR-Scanner für Elcom modesta, Paket­boxen und Brief­an­lagen von Renz oder Paket­fach­an­lagen von s:stebler.

Zwei Hände eines Manns und einer Frau, die sich vollflächig mit nach oben zeigenden Fingern berühren

Mit Elcom
Türkom­mu­ni­ka­tion planen

Hager Lookbook

Wer mehr über Elcom wissen möchte:

Fort­schrit­liche Lösungen, inno­va­tive Produkte: Wer mehr wissen möchte, findet hier unsere Broschüren zum down­loaden oder bestellen.

Lächelnder Mann mit Vollbart am Schreibtisch sitzend, vor ihm ein aufgeklapptes weißes Notebook

2Draht System­kon­fi­gu­rator

Er führt Sie intuitiv durch alle Planungs­schritte, fügt die notwen­digen System­kom­po­nenten auto­ma­tisch hinzu und verfügt über eine Elbridge Schnitt­stelle für Bestel­lungen beim Groß­händler mit einem Klick.

Lösung in 3D

Den Konfi­gu­rator für die Außen­sta­tion modesta können Sie wirkungs­voll auch in der Kunden­be­ra­tung einsetzen. Er zeigt die Lösung in 3D. Auch hier ist die fertige Außen­sta­tion inklu­sive aller notwen­digen Kompo­nenten mit nur einem Klick bei Ihrem Groß­händler zu bestellen.

Refe­renzen

Lassen Sie sich von reali­sierten Projekten inspi­rieren und sehen Sie, wie sich die Produkte und Lösungen harmo­nisch in das Gesamt­bild einfügen. Wie hier in einer Wohn­an­lage in Frank­furt.


Down­loads