Steckdosen & Lichtschalter in Glas, Porzellan oder Edelstahl

Steck­dosen und Licht­schalter Mate­rial
– Glas, Porzellan, Edel­stahl oder doch Kunst­stoff?

Steck­dose und Licht­schalter kennen wir vor allem aus Kunst­stoff. Inzwi­schen stellt der Markt eine Viel­zahl unter­schied­li­cher Mate­ria­lien für Steck­dosen und Licht­schalter zur Verfü­gung. Jedes davon hat indi­vi­du­elle Vor- und Nach­teile – es lohnt sich daher, sich darüber zu infor­mieren, wie sich die unter­schied­li­chen Vari­anten im Alltag bewähren. Neben den gängigen Steck­dosen und Licht­schal­tern aus Kunst­stoff werfen wir auch einen Blick auf moder­nere Vari­anten – beispiels­weise Steck­dosen und Licht­schalter aus Glas, die beson­ders für Eleganz stehen sowie aus Alumi­nium, die als beson­ders robust und pfle­ge­leicht gelten.

Frontalansicht Berker Serie Glas Lichtschalter mit weißem Kebel und runder Abdeckplatte aus Glas

Licht­schalter aus Glas, Porzellan, Edel­stahl oder Kunst­stoff
– welches Mate­rial passt am besten?

Den verwen­deten Mate­ria­lien für Steck­dosen und Licht­schalter sind fast keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass es sich um lang­le­bige Rohstoffe handelt, die dem tägli­chen Gebrauch der Schalter nicht im Wege stehen. Aber auch optisch sind die Ansprüche an Steck­dosen und Licht­schalter hoch, um das Maximum aus dem Raumam­bi­ente heraus­zu­holen. Welches Mate­rial geeignet ist, hängt daher von vielen Faktoren ab.

Das Mate­rial für Steck­dosen und Licht­schalter sollte optisch immer abhängig von Raum­struktur, Ambi­ente und der Einrich­tungsart gewählt werden. Da jede Modell­va­ria­tion indi­vi­du­elle Vor- und Nach­teile hat, insbe­son­dere im Hinblick auf Pflege, Lang­le­big­keit und Reini­gung, ist es wichtig, bei der Auswahl auch diese Aspekte zu berück­sich­tigen.


Kunst­stoff Steck­dosen und Licht­schalter:

Die Steck­dosen und Licht­schalter aus Kunst­stoff sind ein beliebter Klas­siker. Das Mate­rial gilt als beson­ders formbar, sodass verschie­denste Formen herge­stellt werden können. Gleich­zeitig über­zeugen Steck­dosen und Licht­schalter aus Kunst­stoff auch mit ihrer Lang­le­big­keit.

Edel­stahl Steck­dosen und Licht­schalter:

Rund um Edel­stahl hat sich ein regel­rechter Trend entwi­ckelt – und so ist auch die Nach­frage nach Edel­stahl Steck­dosen und Licht­schal­tern in den letzten Jahren immens gewachsen. Auch Edel­stahl gilt als lang­lebig und pfle­ge­leicht. Zudem ist es Tempe­ratur- und korro­si­ons­be­ständig.

Alumi­nium Steck­dosen und Licht­schalter:

Alumi­nium steht für eine beson­ders hohe Festig­keit bei einem vergleichs­weise geringen Gewicht. Durch die gute Form­bar­keit des Mate­rials lassen sich Alumi­nium Steck­dosen und Licht­schalter in verschie­densten Formen kreieren.

Steck­dosen und Licht­schalter mit Glas­rahmen:

Steck­dosen und Licht­schalter mit Glas­rahmen werden eben­falls immer beliebter – nicht zuletzt aufgrund der zahl­rei­chen Gestal­tungs­mög­lich­keiten, die damit einher­gehen. Glas lässt sich flexibel in verschie­denen Farben einfärben und bietet so im Raum opti­sche High­lights. Zudem gelten Steck­dosen und Licht­schalter mit Glas­rahmen als ausge­spro­chen pfle­ge­leicht.

Porzellan Steck­dosen und Licht­schalter:

Produkte aus Porzellan über­zeugen mit ihrer Lang­le­big­keit und Tempe­ra­tur­be­stän­dig­keit – ideal geeignet für die Verwen­dung bei elek­tri­schen Kompo­nenten wie Steck­dosen und Licht­schal­tern, da auch bei häufigem Gebrauch keine Abnut­zung zu erwarten ist.


Worauf kommt es beim Mate­rial für
Steck­dosen und Licht­schalter an?

Das Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen sollte anwender- und bedürf­nis­ori­en­tiert gewählt werden. Die Anfor­de­rungen sind hoch: In der Regel werden Steck­dosen und Licht­schalter täglich verwendet, sodass der Abrieb möglichst gering sein sollte. Zudem unter­liegt das Mate­rial für Steck­dosen und Licht­schalter häufigen Schwan­kungen bei Tempe­ratur und Hellig­keit, sodass die Tempe­ratur- und UV-Bestän­dig­keit eben­falls ein ausge­spro­chen wich­tiger Faktor ist.
Die regel­mä­ßige Reini­gung spielt eine wich­tige Rolle. Wenn Sie das passende Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen suchen, infor­mieren Sie sich zusätz­lich über die zu beach­tenden Pfle­ge­hin­weise. So können die Ober­flä­chen geschont und die Lang­le­big­keit bewahrt werden, ohne auf Hygiene verzichten zu müssen.

Beispiel einer Installation Berker Q.7 Lichtschalter mit 1-fach Wippe und Steckdose in Weiß sowie Rahmen in Alu auf Sichtbetonwand

Verschie­dene Werk­stoffe für Steck­dosen und
Licht­schalter im Über­blick

Wir möchten Ihnen einen ersten Über­blick über die unter­schied­li­chen Mate­ria­lien für Licht­schalter und Steck­dosen geben und dabei auch detail­liert auf die Vor- und Nach­teile des Mate­rials eingehen, um Ihnen die Auswahl zu erleich­tern.


Kunst­stoff Licht­schalter und Kunst­stoff Steck­dosen

Kunst­stoff Steck­dosen und Licht­schalter werden nicht einfach aus normalem Plastik herge­stellt. Sie bestehen in der Regel aus bruch­si­cherem und hitze­be­stän­digem Ther­mo­plast, das als beson­ders tempe­ra­tur­be­ständig gilt. Die Ober­fläche der Kunst­stoff Licht­schalter und Steck­dosen ist durch dieses beson­dere Mate­rial sehr pfle­ge­leicht und UV-beständig. Zudem lässt sich das Mate­rial beliebig formen und einfärben, sodass hier eine große Auswahl an Designs und Farben zur Verfü­gung steht.

Damit die Steck­dosen und Licht­schalter aus Kunst­stoff auch dauer­haft ansehn­lich bleiben, ist eine regel­mä­ßige Reini­gung wichtig. Bei häufiger Nutzung lagern sich Rück­stände auf der Ober­fläche ab, die zu Verfär­bungen führen können. Mit herkömm­li­chen Reini­gungs­mit­teln lassen sich Kunst­stoff Licht­schalter und Steck­dosen jedoch sehr leicht säubern.

Beispiel einer Installation Berker S.1 Lichtschalter mit Betriebs-LED und 2-fach Rahmen in Weiß auf weißer Wand

Licht­schalter und Steck­dosen mit Glas­rahmen

Glas ist als Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen zu einem echten Trend geworden. Für die Herstel­lung wird Echt­glas verwendet, was mit einer sehr aufwän­digen Ferti­gung einher­geht – dementspre­chend sind diese Steck­dosen und Licht­schalter aus Glas teurer als herkömm­liche Modelle. Zudem lässt sich Glas leicht einfärben, sodass auch hier verschie­dene Farb­va­ri­anten zur Verfü­gung stehen.

Die Reini­gung von Steck­dosen und Licht­schal­tern aus Glas ist eben­falls denkbar einfach. Da das Mate­rial als ausge­spro­chen schmutz­re­sis­tent gilt, genügt schon das regel­mä­ßige Säubern mit herkömm­li­chen Reini­gungs­mit­teln. Noch besser werden die Ergeb­nisse mit spezi­ellem Glas­rei­niger.

Beispiel einer Installation Berker Classic Lichtschalter mit Knebel in Weiß und Abdeckplatte aus Glas auf weißer Wand im Innenbereich

Alumi­nium Licht­schalter und Alumi­nium Steck­dosen

Licht­schalter und Steck­dosen aus Alumi­nium verleihen den Räum­lich­keiten einen sehr modernen und geho­benen Eindruck. Insbe­son­dere das geringe Gewicht von Alumi­nium ist ein Vorteil, zumal diese Leich­tig­keit nicht auf Kosten der Festig­keit geht. Außerdem gelten Steck­dosen und Licht­schalter aus Alumi­nium als beson­ders formbar, was zahl­reiche Designs möglich macht. Die gute Korro­si­ons­be­stän­dig­keit und die Feuer­fes­tig­keit des Mate­rials runden die Vorteile ab.

Alumi­nium ist gegen­über herkömm­li­chen Reini­gungs­mit­teln leicht empfind­lich, sodass hier zu einem spezi­ellen Alumi­ni­um­rei­niger gegriffen werden sollte, um Verfär­bungen an der Ober­fläche zu vermeiden.

Beispiel einer Installation Berker B.7 Lichtschalter 1-fach mit Wippe und Steckdose und Rahmen aus Aluminium

Edel­stahl Licht­schalter und Edel­stahl Steck­dosen

Auch Edel­stahl gilt als beliebtes Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen. Es ist beson­ders Tempe­ratur- und UV-beständig, hat nahezu keine Korro­sion und lässt sich hygie­nisch reinigen. Dank seiner feuer­festen Struktur wird es im tech­ni­schen Bereich bereits häufig einge­setzt und ist auch als Mate­rial für Steck­dosen und Licht­schalter daher eine gute Wahl. Die metal­lisch glän­zende Ober­fläche verleiht Räumen zudem ein sehr modernes und geho­benes Ambi­ente. 

Edel­stahl Steck­dosen und Licht­schalter sind, ähnlich wie Modelle aus Alumi­nium, empfind­li­cher gegen­über herkömm­li­chen Reini­gungs­mit­teln. Daher sollte hier zu einem spezi­ellen Edel­stahl­rei­niger gegriffen werden, um die strah­lende Ober­flä­chen­struktur beizu­be­halten. Zudem gilt Edel­stahl als eines der hoch­wer­tigsten Metalle, was den höheren Preis der Edel­stahl­steck­dosen und -Licht­schalter recht­fer­tigt.

Beispiel einer Installation Berker B3 Lichtschalter 1-fach und 2-fach mit Wippe in Schwarz und Jalousieschalter in Schwarz und Rahmen in Silber an Sichtbetonwand Innenbereich

Porzellan Licht­schalter und Porzellan Steck­dosen

Licht­schalter und Steck­dosen aus Porzellan gelten als über­durch­schnitt­lich lang­lebig. Das Mate­rial für Steck­dosen und Licht­schalter wird im Rahmen der Produk­tion gebrannt, was zu einer hohen Resis­tenz gegen Feuer und Hitze führt. Zudem ist Porzellan sehr alte­rungs­be­ständig und verfärbt sich nicht. Insbe­son­dere bei Schwan­kungen in der Umge­bung, zum Beispiel bei Tempe­ratur, Feuch­tig­keit oder Umwelt­ein­flüssen, zeigt sich Porzellan als deut­lich lang­le­biger und robuster als beispiels­weise Kunst­stoff. Ein beson­deres High­light ist hier die Berker Porzellan Serie, die Nost­algie und Moderne perfekt mitein­ander verbindet.

Auch die Reini­gung ist sehr einfach: Ein milder Reiniger reicht bereits aus, um die Ober­fläche von Verun­rei­ni­gungen zu befreien. Ledig­lich zu aggres­sive Reini­gungs­mittel sollten für Porzellan Steck­dosen und Licht­schalter vermieden werden.

Beispiel einer Installation Berker Serie 1930 Lichtschalter mit Knebel und Abdeckplatten in Weiß auf grauer Wand in Hotelzimmer


Ob Steck­dosen und Licht­schalter aus Glas, Porzellan oder Edel­me­tall
– bei Berker werden Sie fündig

Sie suchen für Ihre Kunden nach einem anspre­chenden und hoch­wer­tigen Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen? Dann sind Sie bei Berker genau richtig. Werfen Sie einen Blick auf unsere Schalter/Taster und Abde­ckungen, um sich über die verschie­denen Modelle und Vari­anten zu infor­mieren. Unsere Schal­ter­pro­gramme bieten auch im Hinblick auf Mate­rial für Licht­schalter und Steck­dosen eine große Auswahl, damit Sie Ihren Kunden nicht nur die best­mög­liche Qualität anbieten können, sondern auch eine große opti­sche Viel­falt für indi­vi­du­elle Ansprüche.