Alles aus einer Hand –
PV-Anlagen effizient nutzen
Der Ausbau von Solaranlagen und Ladeinfrastruktur für Elektromobilität wird in vielen Fällen sogar gesetzlich verpflichtend. Ein Nachteil ist das sicher nicht, denn Wohngebäude und gewerbliche Immobilien lassen sich dadurch effizienter und attraktiver gestalten.
Am einfachsten funktioniert das, wenn beide Bereiche clever miteinander kombiniert werden: Ladestationen erhöhen den Eigenverbrauch, während smartes Energiemanagement dabei hilft, den selbst produzierten Strom so effizient wie möglich zu nutzen.
Dafür bietet Hager intelligente Komplettlösungen, die von der Energieverteilung über Speichermöglichkeiten und Ladestationen bis zur Visualisierung wirklich alles aus einer Hand bieten.

Mehr machen
aus dem eigenen Solarstrom
Mit dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) gibt es bereits seit dem 25. März 2021 verbindliche Vorgaben für den Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Neubauten und Modernisierungsprojekten. Für Solaranlagen fehlt eine bundesweite Regelung bislang, die meisten Bundesländer arbeiten allerdings schon an der „Solarpflicht“ oder haben sie bereits eingeführt.
Mit dezentraler Solarstromerzeugung sollen zwei wichtige Bereiche von Energie- und Klimawende gestärkt werden. Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Anforderungen macht sich aber im Alltag auch unmittelbar bezahlt – vor allem durch die Verbindung von PV-Anlage und Ladestationen.
Denn wirtschaftlich interessant sind Solaranlagen auf dem Dach besonders dann, wenn der selbst produzierte Strom direkt vor Ort verbraucht werden kann. Damit der Eigenverbrauch zwischen Ladestationen für E-Autos und anderen Verbrauchern effizient gesteuert und verteilt wird, müssen für die Gesamtinstallation besondere Vorkehrungen getroffen werden.
Hager liefert selbst für komplexe Installationsaufgaben – etwa mit mehreren Ladestationen und zahlreichen anderen Verbrauchern – ideale Lösungen und zukunftssichere Technik. Ob im Mehrfamilienhaus, im Handel oder bei anderen Gewerbeimmobilien, die Produkte von Hager helfen dabei, mehr aus der einigen Solarenergie zu machen.
Traumkombination:
PV-Anlage & Energiemanagementsystem
Der große Vorteil von PV-Anlagen liegt darin, dass sie sauberen und günstigen Strom produzieren – deutlich günstiger, als ihn die Netzbetreiber anbieten. Der Nachteil liegt in den natürlichen Schwankungen bei der Energieerzeugung, die sich durch den Tag-Nacht-Wechsel ergeben.
Vor allem in Wohngebäuden besteht ein zeitlicher Versatz zwischen Produktion und Verbrauch: Benötigt wird der Strom eher am Abend, wenn die Sonneneinstrahlung schwächer ist. Um die PV-Anlage möglichst effizient zu nutzen, empfiehlt sich daher ein Energiespeicher, der überschüssigen Solarstrom aufnimmt und bei Bedarf zur Verfügung stellt.
Die Kernelemente für eine solarstrombetriebene Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sind deshalb:
- die PV-Anlage selbst,
- der Energiespeicher,
- der Energiemanager sowie
- die Ladestationen.
Gerade beim Betrieb von mehreren Ladestationen, der hohe Leistungen erfordert, ist ein Energiemanagementsystem die optimale Lösung. Mit Produkten von Hager entsteht ein intelligentes Energienetzwerk, das für einen effizienten Eigenverbrauch sorgt.

Smartes Energiemanagement
in 3 Schritten
Energie speichern
für einen effizienten Verbrauch
Die Energieproduktion soll nachhaltiger werden und Solaranlagen haben in dieser Hinsicht ein enormes Potenzial. Zusammen mit einem Energiespeicher lässt sich dieses Potenzial in einem deutlich größeren Umfang nutzen.
Der Stromspeicher ist damit das Herzstück des Energienetzwerks, weil er dabei hilft, die Energienutzung des klimaschonenden Solarstroms zu maximieren. Neben dem positiven Effekt für das Klima ist das Speichern und punktgenaue Verbrauchen des selbst produzierten Stroms vor allem ein Wirtschaftsfaktor – denn diese Lösung ist deutlich günstiger, als Strom von externen Versorgern zu beziehen.
Auch die Energiespeicher selbst sind bei Hager auf höchste Effizienz ausgelegt. Das bedeutet: ein platzsparendes, leistungsstarkes Komplettsystem, das alle notwendigen Elemente miteinander verbindet.

Effiziente Speichermöglichkeiten schaffen
Energiespeicher helfen nicht nur dabei, selbst produzierten Strom für einen möglichst hohen Eigenverbrauch zur Verfügung zu stellen. Sie sind außerdem sinnvoll, um zu erwartende Lastspitzen zu verhindern. Gerade bei Anlagen mit mehreren Ladestationen, an denen mehrere Elektrofahrzeuge parallel aufgeladen werden können, ist ein Speicher zu empfehlen. Das gilt umso mehr, wenn gleichzeitig andere Verbraucher bedient werden müssen.
Eigenverbrauch optimieren
mit smartem Energiemanagement
Die PV-Anlage liefert Strom, der Energiespeicher „lagert“ ihn für den Bedarfsfall ein. An dieser Stelle übernimmt der Energiemanager und regelt Energieproduktion und -verbrauch für größtmögliche Effizienz.
Ein Energiemanagement Controller wird dazu in das Netzwerk integriert und sorgt dort für die zentrale Steuerung der Energieflüsse. Verschiedene Parameter wie das Nutzerverhalten, verschiedene Tarife der Stromversorger oder Wetterdaten bieten dabei zahlreiche Möglichkeiten, um das Energiemanagement auf individuelle Bedarfe zuzuschneiden.
Auf diese Weise kann der Eigenverbrauch von Solarstrom aus der eigenen PV-Anlage optimiert werden: So können zum Beispiel Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Netzwerk ganz gezielt angesteuert werden. Überlastungen werden vermieden und die Ladezeiten für E-Autos perfekt auf den erwarteten Leistungsbedarf abgestimmt.

Mehr Überblick
durch einfache Visualisierung
Die Visualisierung ermöglicht einen direkten Einblick in die Arbeit des Energiemanagements: Stromverbrauch, Kosten und Kosteneinsparungen, die Menge des selbst erzeugten Stroms – alle diese Daten lassen sich in Echtzeit darstellen und nachvollziehen.
-
Energieautark
-
Kosteneffizient
-
Klimaschonend
Sicheres Laden
für die Mobilität der Zukunft
Wenn es um das Laden von Elektrofahrzeugen geht, steht das Thema Sicherheit im Mittelpunkt:
- Es ist für die Sicherheit des gesamten Energienetzwerkes zu sorgen, damit die abgerufenen Leistungen der Ladestationen nicht zu einer Überlastung führen.
- Der Installationsort muss für die Nutzer sicher zugänglich sein.
- Vor allem beim Nachrüsten im Bestand oder bei Renovierungen muss die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Elektroinstallation für einen sicheren Betrieb der Ladestationen gewährleistet sein.
- Es müssen Vorkehrungen für den Überspannungs- und Blitzschutz, für den Datenschutz und gegen unberechtigte Nutzung getroffen werden – gerade bei einem Einsatz im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.
Selbstverständlich bedeutet Sicherheit auch Planungssicherheit. Die Ladestationen sollen schließlich mit dem technologischen Fortschritt mithalten und über viele Jahre zuverlässig ihren Dienst tun können.
Alle diese Anforderungen erfüllen die Ladestationen von Hager vorbildlich. Mit unseren Produkten schaffen sie schon heute die Ladeinfrastruktur von morgen.

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität –
aus einer Hand von Hager
Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) dient dazu, die die Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge flächendeckend auszubauen. Das Gesetz gibt außerdem vor, welche Komponenten zur Lade- und Leitungsinfrastruktur für Gebäude dazugehören: Unter den beiden Begriffen ist die Gesamtheit der elektro-technischen Verbindungen zusammengefasst, die für funktionierende Ladepunkte benötigt werden.
Hager bietet hier ebenfalls passende Lösungen, die einerseits den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und sich perfekt mit den übrigen Produkten für Energiespeicherung und -management ergänzen. Als Komplettlösung ist somit ein reibungsloser Betrieb von der Solarstromerzeugung bis zum gezielten Ladevorgang am Elektroauto gewährleistet.
Ladeinfrastruktur
als Komplettlösung
Für ausreichende Sicherheit bei Installation, Betrieb und Steuerung braucht es eine entsprechend konfigurierte Ladeinfrastruktur. Sie muss unter anderem folgende Komponenten umfassen:
- Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
- Überstromschutzeinrichtungen sowie
- Überspannungsschutzeinrichtungen.
Dabei sind die gesetzlichen Mindestanforderungen zu berücksichtigen, die für den Aufbau und den Betrieb von Ladepunkten gelten. Die Inbetriebnahme ist außerdem an die Mitteilungspflicht nach § 19 Absatz 2 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) gebunden.
Die Bewertung, Planung, Errichtung, Erweiterung, Änderung und Instandhaltung der Ladeinfrastruktur darf nach DIN VDE 1000-10 nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden. Für bestimmte Teile der Ladeinfrastruktur kann es außerdem nach § 13 der NAV erforderlich sein, die Errichtung, Erweiterung, Änderung sowie Instandhaltung das betraute Unternehmen in das Installateursverzeichnis des Netzbetreibers einzutragen.

Leitungs- und Elektroinfrastruktur
als innovative Komplettlösung von Hager
Die Ladeinfrastruktur stellt nicht nur an das Energiemanagement besondere Anforderungen. Da Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge in der Regel auf hohe Leistungen über längere Zeiträume angewiesen sind, müssen sowohl die Leitungs- als auch die Elektroinfrastruktur insgesamt auf diese Erfordernisse ausgelegt sein.
Mit dem Produktportfolio von Hager lässt sich die gesamte Elektroinstallation von der PV-Anlage über Speicher und Energieverteilung bis zur Ladestation einfach und von Grund auf realisieren – ganz egal, ob im Neubau oder als Anpassung im Bestand. Mit Hager bringen Sie jedes Gebäude auf den technischen Stand, der eine effiziente Nutzung von Solarstrom und eine optimale Anbindung von Ladestationen für die Elektromobilität ermöglicht.
Leistungsstarke Elektroinfrastruktur
für saubere Elektromobilität
Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist auf eine leistungsfähige Elektroinstallation angewiesen, die neben den Ladestationen auch alle anderen Verbraucher zuverlässig versorgt. Das bedeutet: optimaler Energiefluss und Schutz für das gesamte Energienetzwerk.
Um alle Elemente bestmöglich miteinander zu verbinden, stellt Hager die passenden Bauteile bereit: Technikzentrale, Überspannungsschutz, Wandleranlagen und alle anderen notwendigen Komponenten sind ideal aufeinander abgestimmt.
Die Energieverteilung und das Energiemanagement erfüllen die Vorgaben der VDE-AR-N 4100. Damit sind sie zugleich bestens für die besonderen Anforderungen der Elektromobilität geeignet. Ausgezeichnete Voraussetzungen also, um eine leistungsstarke, solarbetriebene Ladeinfrastruktur zu versorgen.

Elektroinfrastruktur von Hager -
heute schon an morgen denken
Leitungsinfrastruktur
vorausschauend anlegen
Das GEIG fordert neben der Lade- auch eine entsprechende Leitungsinfrastruktur, um Elektromobilität flächendeckend zu stärken. Das heißt, von Leerrohren über ausreichende Zählerplätze und Messsysteme muss eine sichere Versorgung gewährleistet sein. Denn gemeint ist mit Leitungsinfrastruktur die Gesamtheit der Leitungsführungen – vom Stellplatz über den Zählpunkt bis zum Anschlussnutzer.
Wichtig ist dabei der vorausschauende Blick in die Zukunft: Die Elektroinstallation wird üblicherweise am aktuellen Bedarf orientiert. Das gilt für die Dimensionierung der PV-Anlage genauso wie für die Elektro- und Kabelleitungen.
Gerade im Hinblick auf die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kann es jedoch sinnvoll sein, einen Bedarf über die Mindestanforderungen des GEIG hinaus einzuplanen. So kann die Ladeinfrastruktur nachträglich schnell und unkompliziert ergänzt werden.
Mit den Hager-Produkten für die Leitungsführung von Elektro- und Datenleitungen lassen sich schon frühzeitig optimale Bedingungen für eine nachhaltige, leistungsstarke und smarte Ladeinfrastruktur für Elektromobilität schaffen.

Übersichtlich und effizient:
Leitungsführung von Hager
Zu der vom GEIG geforderten Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität gehören sowohl Elektro- als auch Datenleitungen. Um PV-Anlage, Energiespeicher und sämtliche Verbraucher in einem Gebäude einschließlich der Ladestationen an den Pkw-Stellplätzen optimal miteinander zu verbinden, umfasst das Hager-Programm eine Reihe von Leitungsführungs- und Verdrahtungskanalsystemen.
Mehr Effizienz
durch Komplettlösungen von Hager
Die Anforderungen an nachhaltige Energieerzeugung und die effiziente Nutzung sind hoch – und werden in Zukunft noch höher. Die Integration einer Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Verbindung mit smarter Energiespeicherung und einem leistungsfähigen Energiemanagement bedeutet, den selbst erzeugten Solarstrom aus einer PV-Anlage besser nutzen zu können.
Hager stellt für alle Bereiche einer solchen Gesamtinstallation passgenaue Lösungen bereit, die untereinander perfekt harmonieren. Flexibel, auf dem neuesten Stand der Technik und zukunftssicher: Mit den Produkten von Hager holen Sie mehr aus Ihrer PV-Anlage heraus, sparen langfristig Kosten und legen schon heute den Grundstein für die Energiegewinnung und Mobilität von morgen.