Moderne Zeit­schalt­uhren
Noch einfa­cher mit Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion

Zeit­schalt­uhren sind ein einfa­ches, aber wirk­sames Mittel der Gebäu­de­steue­rung. Moderne, digi­tale, blue­tooth-konfi­gu­rierte Vari­anten bieten für diesen Zweck ein breites Spek­trum an Funk­tionen und Modi.

Frontalansicht Hager EGN400 digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, Blick auf aktives LC-Display, Bedienelemente und Schraubkontakte

Mit den neuen Hager Zeit­schalt­uhren lassen sich Zeit­schalt­pläne sogar einfach per App program­mieren. Das macht es noch unkom­pli­zierter, die Schalt­zeiten ganz auf indi­vi­du­elle Bedürf­nisse abzu­stimmen.

Die multi­funk­tio­nale Ausrich­tung und die weit­rei­chenden Möglich­keiten bei der Einstel­lung bedeuten ein hohes Maß an Flexi­bi­lität. Digi­tale Zeit­schalt­uhren eignen sich dadurch für viele Einsatz­be­reiche: von der klas­si­schen Schal­tung zu fest­ge­legten Zeiten über auto­ma­ti­sche Anpas­sungen der Schalt­pläne an die sich verän­dernden Sonnen­auf­gang und Unter­gangs­zeiten bis hin zu hellig­keits­ab­hän­gigem Ein- und Ausschalten im Einfa­mi­li­en­haus bis zur Beleuch­tungs­steue­rung von Kauf­häu­sern.



Mehr Komfort dank Blue­tooth
Zeit­schaltuhr mühelos einstellen

Statt der herkömm­li­chen Plat­zie­rung der Zeit­schaltuhr in der Steck­dose werden die modernen Hager Zeit­schalt­uhren auf die Hutschiene des Zähler­schranks inte­griert. An dieser Stelle lassen sich damit zentral eine Viel­zahl an Schal­tungen umsetzen. Sie bieten ein großes Reper­toire an Möglich­keiten für den Einsatz im Alltag. Selbst komplexe Program­mie­rungen sind mit den kleinen, smarten Geräten einfach zu reali­sieren. Die Blue­tooth-Funk­tion spielt dabei eine zentrale Rolle.

  •  Mehr Über­sicht: Obwohl das manu­elle Einstellen der Zeit­schaltuhr nach wie vor eine Option bleibt, erlaubt die Blue­tooth-Konfi­gu­ra­tion einen wesent­lich über­sicht­li­cheren Weg. Zeit­schalt­pläne können dadurch ganz komfor­tabel per App am Laptop, auf dem Smart­phone oder Tablet erstellt und an die smarte Zeit­schaltuhr über­tragen werden.
  • Mehr Frei­heit: Die App ist immer und überall einsatz­be­reit. Nutzer können also jeder­zeit Ände­rungen an beste­henden Zeit­schalt­plänen vornehmen oder ganz neue Program­mie­rungen erstellen. Vor Ort muss dann nur noch per Blue­tooth die Verbin­dung zur digi­talen Zeit­schaltuhr herge­stellt und das Zeit­pro­gramm über­tragen werden.
  • Mehr Auto­ma­tion: Komplexe Schal­tungen sind für moderne Zeit­schalt­uhren über­haupt kein Problem. Für die Nutzer könnte eine umfang­reiche Program­mie­rung aller­dings eine Heraus­for­de­rung darstellen. Die App über­nimmt deshalb die Angaben zum Standort und passt die Einstel­lungen für Sonnen­auf­gang und -unter­gang, für Feri­en­zeiten und Feier­tage auto­ma­tisch an. Multi­funk­tions-Zeit­schalt­uhren sind so im Hand­um­drehen optimal program­miert. Solche Geräte vereinen zudem die typi­schen Einstel­lungen einer Tages- Wochen- oder Jahres­zeit­schaltuhr.

Die Verwen­dung von Blue­tooth ab Version 4.2 gewähr­leistet eine sichere Verbin­dung und Über­tra­gung von Schalt­plänen an die Zeit­schaltuhr. Dritte können dadurch wirk­lich nur auf erstellte Zeit­pläne zugreifen, wenn die Nutzer das wünschen: Die Hager Cloud bietet die opti­malen Voraus­set­zungen, um die Schal­tungen mit anderen Menschen zu teilen – und zwar absolut sicher.



Mehr Flexi­bi­lität
mit zusätz­li­chen Kompo­nenten

Aus einer digi­talen Zeit­schaltuhr wird mit den rich­tigen Ergän­zungen ohne Schwie­rig­keiten eine rich­tige Multi­funk­ti­ons­zeit­schaltuhr. Steue­rung und Funk­ti­ons­um­fang lassen sich dank der Kompa­ti­bi­lität mit anderen Kompo­nenten indi­vi­duell anpassen.
Das bedeutet noch mehr Flexi­bi­lität für den Einsatz der Hager Zeit­schalt­uhren im Alltag:
Der Anschluss an einen draht­ge­bun­denen Schalter erlaubt es, die program­mierte Einstel­lung sozu­sagen per Knopf­druck zu über­gehen. Das funk­tio­niert übri­gens auch per Funk: Ein Funk­sender macht die Steue­rung von überall im Haus möglich.
Ein Hellig­keits­sensor hilft dabei, die Program­mie­rung der Schal­tung auto­ma­tisch an neue Licht­ver­hält­nisse anzu­passen. Die Zeit­schaltuhr wird so zum präzisen Dämme­rungs­schalter, der immer perfekt auf die jewei­ligen Stand­ort­be­din­gungen abge­stimmt ist und nicht nur zu fest­ge­legten Tages­zeiten reagiert.
Zeit­schal­tungen mit indi­vi­du­ellen Spezi­fi­ka­tionen sind mit digi­talen Zeit­schalt­uhren und dem passenden Zubehör einfach umzu­setzen.

Schrägansicht Hager EEN002 Einbaufühler für Uhren und Dämmerungsschalter, Blick auf Sensorkopf und schwarzes Anschlusskabel


Digi­tale Zeit­schalt­uhren von Hager
Viel­sei­tige Helfer im Alltag

Eine Zeit­schaltuhr ist in der Lage, viele verschie­dene Funk­tionen abzu­de­cken. Mit modernster Technik ausge­stattet, sind die digi­talen Schalt­uhren bestens geeignet, um unter­schied­liche smarte Anwen­dungen bereit­zu­stellen. Die Zeit­schalt­uhren mit Blue­tooth-Program­mier­schnitt­stelle bringen dennoch intel­li­gente Funk­tio­na­lität für diverse Einsatz­ge­biete, sowohl im privaten als auch im gewerb­li­chen Bereich. Für die Program­mie­rung sind Konfi­gu­ra­tionen als Tages­zeit­schaltuhr, Wochen­zeit­schaltuhr oder Jahres­zeit­schaltuhr möglich.
  • Beleuch­tungs­steue­rung

    Seit jeher ein klas­si­sches Aufga­ben­feld für auto­ma­ti­siertes Ener­gie­ma­nage­ment: Entspre­chend der Einstel­lung sorgen die Schalt­uhren dafür, dass die Beleuch­tung nur an ist, wenn es gewünscht wird. Diese Funk­tion lässt sich in unter­schied­li­cher Weise nutzen, in Innen- wie in Außen­be­rei­chen:

    • Schau­fenster­be­leuch­tungen von gewerb­li­chen Gebäuden werden auto­ma­tisch akti­viert, wenn der fest­ge­legte Zeit­punkt gekommen ist. Das sorgt nicht nur für die wirkungs­volle Präsen­ta­tion der Waren, sondern trägt zugleich zum Einsparen von Energie bei.
    • Die Beleuch­tung von Eingangs­be­rei­chen sind mithilfe einer Zeit­schaltuhr immer zur rich­tigen Zeit einge­schaltet und erleich­tern den sicheren Zugang – zu Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern genauso wie zu öffent­li­chen Gebäuden. In ähnli­cher Weise kann die Beleuch­tung von Trep­pen­häu­sern mit einer Zeit­schaltuhr gekop­pelt werden. Im Zusam­men­spiel mit Tastern oder Schal­tern ermög­licht mehr Effi­zienz für eine solche Trep­pen­haus­schal­tung, ohne den Sicher­heits­as­pekt zu vernach­läs­sigen.
    • Urlaubs­funk­tion: Zeit­schalt­uhren sind außerdem perfekt geeignet, um die Anwe­sen­heit von Haus­be­woh­nern zu simu­lieren, während diese sich im Urlaub befinden. Mit der Anwe­sen­heits­si­mu­la­tion werden sie Teil des Sicher­heits­kon­zepts, das Unbe­fugte vom Haus fern­halten soll.

    Wo die Beleuch­tung zu regel­mäßig zu bestimmten Zeiten benö­tigt wird, sind Zeit­schalt­uhren die opti­male Lösung. Das gilt für die Terrassen- ebenso gut wie für die Aqua­ri­ums­be­leuch­tung. Durch den Einsatz moderner Schalt­uhren wird die Beleuch­tungs­steue­rung einfa­cher und effi­zi­enter.

     
  • Schließ­an­lagen

    Für den Zugang zu öffent­li­chen Gebäuden gibt es in der Regel klare Öffnungs­zeiten. Außer­halb dieser Zeit­räume ist der Zutritt für Unbe­fugte nicht mehr gestattet. Um gerade bei größeren Immo­bi­lien mit mehreren Eingängen zuver­lässig zu gewähr­leisten, dass diese verschlossen sind, können Zeit­schalt­uhren optimal genutzt werden. Mit ihnen lässt sich eine zeit­ge­bun­dene Öffnung und Schlie­ßung der Türan­lagen in öffent­li­chen Gebäuden unkom­pli­ziert bewerk­stel­ligen.

  • Noch mehr Anwen­dungen für den Alltag 

    Von der Beleuch­tungs­steue­rung im Haus über Pumpan­lagen für Spring­brunnen und Pools bis hin zu Fütte­rungs­au­to­maten für Haus­tiere und die Land­wirt­schaft: Für Zeit­schalt­uhren gibt es eine Menge Szena­rien, in denen ihr Einsatz eine sinn­volle Erleich­te­rung im Alltag ist. 
    Denn sie sorgen nicht nur für mehr Komfort bei der Steue­rung diverser Gebäu­de­funk­tionen. Sie tragen auch mit einfa­chen Mitteln zu mehr Ener­gie­ef­fi­zienz bei: Punkt­ge­naue Licht­steue­rung oder Schal­tungen für den Standby-Modus von Haus­halts­ge­räten sind nur einige Beispiele, bei denen die auto­ma­ti­schen Schal­tungen dabei helfen, den Ener­gie­ver­brauch zu senken. 
    Deshalb sind digi­tale Zeit­schalt­uhren ein sinn­volles Mittel, um die Gebäu­de­steue­rung einfach und unkom­pli­ziert smarter zu gestalten – und mit Blue­tooth-konfi­gu­rierten Modellen geht die wunsch­ge­mäße, indi­vi­du­elle Einstel­lung sogar noch leichter.