Hager Ready
Ihr digi­taler Assis­tent

Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion (u.a. Strom­lauf­pläne, Stück­listen und Beschrif­tungs­eti­ketten) im Hand­um­drehen.

Hager Ready App auf einem Smartphone, Tablet und Laptop

Hager Ready: Die Windows-Version für PC
Jetzt verfügbar!

Sie haben es sich gewünscht - wir liefern.

Erleben Sie jetzt die neue Hager Ready Windows Version für Desk­tops. Damit können Sie neue Projekte direkt am Büro­schreib­tisch anlegen oder Projekte, die Sie mobil auf der Baustelle begonnen haben, nahtlos an Ihrem PC (System­vor­aus­set­zung: Windows 10/ Windows 11) fort­führen.


Themen­über­sicht
Hager Ready

Kern­funk­tionen

Video-News

Anwen­dungs­bei­spiele

Jetzt down­loaden

Trai­nings

FAQ


Kern­funk­tionen
von Hager Ready

Beschrif­tung erstellen

Eine saubere und lücken­lose Beschrif­tung ist das, was der Bauherr neben der fehler­freien Funk­tion der elek­tri­schen Anlage von Ihrer Arbeit wahr­nimmt. Mit Hager Ready erstellen Sie die Beschrif­tung für Feld-/Klein­ver­teiler, Zähler­an­lagen, Reihen­ein­bau­ge­räte sowie für Schalter und Steck­dosen mit wenigen Klicks.

Zähler­an­lage planen

Durch die inte­grierte Schnitt­stelle zu unserem Zähler­platz-Konfi­gu­rator Hager ZPlan können Sie mit wenigen Klicks auch Zähler­an­lagen konfi­gu­rieren und Ihre Verteil­er­felder sowie den Anla­gen­sei­tigen Anschluss­raum (AAR) mit unseren Reihen­ein­bau­ge­räten bestü­cken.

Verteiler planen

Mit Hager Ready haben Sie die Möglich­keit, Feld-/Klein­ver­teiler inkl. der benö­tigten Hager Reihen­ein­bau­ge­räte schnell und einfach zu planen. Ihnen stehen dabei unter­schied­liche Planungs­modi (auto­ma­ti­scher oder manu­eller Modus) zur Verfü­gung.

Doku­men­ta­tion erstellen

Die Erstel­lung der tech­ni­schen Doku­men­ta­tion gehört zu den zeit­auf­wen­digsten Arbeiten inner­halb eines Projekts. Mit Hager Ready erstellen Sie die tech­ni­sche Doku­men­ta­tion für Feld-/Klein­ver­teiler und ganze Zähler­an­lagen (inkl. Strom­lauf­plan, Aufbau­pläne, Stück­listen Und Beschrif­tungen) auf Knopf­druck.



"Durch die Verwen­dung von Hager Ready spare ich wert­volle Zeit bei der Planung und Doku­men­ta­tion der Elek­tro­in­stal­la­tion. Die App ist wirk­lich spitze."
Icon eines Elektrohandwerkers.

Sebas­tian Kunkel, Elek­tro­meister

SP Ganten­berg Energie und Netz­technik GmbH, Rüssels­heim


Hager Ready
News

Hager Ready gibt es jetzt für den PC!

Die Windows-Version von Hager Ready ist nun im Micro­soft Store verfügbar.


Hager Ready
Anwen­dungs­bei­spiele


Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion
in Wohn­ge­bäuden

Mit Hager Ready planen Sie die Elek­tro­in­stal­la­tion in Wohn­ge­bäuden in Rekord­zeit. Wählen Sie zunächst über die Raum­buch­funk­tion den Ausstat­tungs­um­fang der Elek­tro­in­stal­la­tion und das passende Berker-Schal­ter­pro­gramm aus. Nutzen Sie dann zur Planung der passenden Zähler­an­lage die Schnitt­stelle zu unserem Zähler­platz-Konfi­gu­rator Hager ZPlan. Nach dem Import der Zähler­an­lage in Hager Ready haben Sie die Möglich­keit, den Anla­gen­sei­tigen Anschluss­raum und die Verteil­er­felder der Zähler­an­lage sowie bis zu neun weitere Feld-/Klein­ver­teiler mit Reihen­ein­bau­ge­räten zu bestü­cken. Zu guter Letzt erstellen Sie auf Knopf­druck die Projekt­do­ku­men­ta­tion inklu­sive Strom­lauf­plan und Beschrif­tungs­eti­ketten für Zähler­an­lage, Verteiler und Reihen­ein­bau­ge­räte.


Auto­ma­ti­sche
Vertei­ler­pla­nung

Die beiden Planungs­modi „Auto­ma­tisch“ und „Auto­ma­tisch nach Raum­buch“ ermög­li­chen Ihnen die auto­ma­ti­sche Planung von Feld-/Klein­ver­tei­lern und Verteil­er­felder. Bei der „Auto­ma­ti­schen Planung“ haben Sie die Möglich­keit, die Anzahl der abzu­si­chernden elek­tri­schen Verbrau­cher zu defi­nieren. Die zur Absi­che­rung der Strom­kreise erfor­der­li­chen Reihen­ein­bau­ge­räte werden im Anschluss auto­ma­tisch konfi­gu­riert. Beim Planungs­modus „Auto­ma­tisch nach Raum­buch“ haben Sie die Möglich­keit, den Ausstat­tungs­um­fang Ihrer Elek­tro­in­stal­la­tion auf Grund­lage der DIN 18015 und der RAL-RG 678 zu defi­nieren und das passende Berker-Schal­ter­pro­gramm auszu­wählen. Die zur Absi­che­rung der Strom­kreise erfor­der­li­chen Reihen­ein­bau­ge­räte werden im Anschluss eben­falls auto­ma­tisch konfi­gu­riert. Bei beiden Modi haben Sie die Möglich­keit, die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion inklu­sive Strom­lauf­plan, Aufbau­pläne, Stück­liste und Beschrif­tungen auf Knopf­druck zu erstellen.


Beschrif­tung
von Schal­tern und Steck­dosen

Sie möchten Schalter, Steck­dosen und weitere Instal­la­ti­ons­ge­räte unserer Berker-Desi­gn­li­nien beschriften? Hager Ready ermög­licht es Ihnen, passende Beschrif­tungs­streifen für beschrift­bare Berker-Produkte zu erstellen. Die Beschrif­tungs­streifen können dabei entweder Text, ein Symbol oder eine Kombi­na­tion aus Text und Symbol enthalten. Nach dem Druck der Beschrif­tungs­streifen, müssen Sie diese nur noch ausschneiden und sie in die Sicht­fenster der zu beschrif­tenden Produkte verbringen.


Verfüg­bare Versionen

Alle Versionen jetzt in den Stores verfügbar.

Passende Version per Klick auswählen und direkt im jewei­ligen Store herun­ter­laden.

Windows Version

 

Android Version

iOS Version


Release Note Portal

Alle Updates und Release Notes zu unseren digi­talen Tools auf einen Blick

Ganz gleich ob domovea, Hager ZPlan oder Hagercad - Das Release Note Portal ist die zentrale Anlauf­stelle für alle wich­tigen Updates zu Soft­ware und Apps von Hager.


Veran­stal­tungen
zu Hager Ready

Sie möchten mehr zu Hager Ready erfahren? In unseren kosten­losen Webi­naren zeigen wir Ihnen alles Wissens­werte zu Ihrem digi­talen Assis­tenten. Neben der grund­le­genden Navi­ga­tion und den Kern­funk­tionen der App, geben wir Ihnen hilf­reiche Tipps, wie Sie mit Hager Ready Ihren Planungs­pro­zess revo­lu­tio­nieren.

Symbolbild von einem Hager Seminar in Präsenz: Elektrowissen praxisnah vermitteln


Hager Ready FAQ
Häufige Fragen und Antworten

  • Die Beschrif­tungs­streifen/Etiketten haben beim Ausdruck das falsche Format. Wie kann ich das ändern?

    Gehen Sie auf Druck­ein­stel­lungen und wählen Sie „Tatsäch­liche Größe“ oder „Vergrö­ße­rung 100%“ aus.

  • Wie füge ich mein Firmen­logo zu allen Doku­menten aus meinem Projekt hinzu?

    Sie können ein Foto aus Ihrer Galerie hinzu­fügen (ein auf Ihrem Telefon gespei­chertes Foto):

    Klicken Sie auf „Projekt“ und wählen Sie das Symbol „Einstel­lungen“ in der linken oberen Ecke des Bild­schirms aus. Klicken Sie hinter dem Profil „Mein Unter­nehmen“ auf „Mein Logo hinzu­fügen“. Ihr Logo ist nun auf allen Doku­menten, einschließ­lich Ihrer Etiketten, sichtbar.

  • Wie kann ich ein Projekt mit meinen Kollegen teilen?

    Öffnen Sie ein Projekt, wählen Sie im Abschnitt „Teilen“ (letzter Abschnitt) Team­mit­glieder aus und klicken Sie auf die Funk­tion „Kollegen hinzu­fügen“. Sie können einen neuen Kollegen anlegen oder jemanden aus der Liste der zuletzt hinzu­ge­fügten auswählen.

  • Kann ich Hager Produkte über die App direkt bestellen?

    Ja, Hager Ready verfügt über eine inte­grierte Elbridge 2.0 Schnitt­stelle. So können Sie Ihre Stück­listen direkt an den Groß­handel Ihrer Wahl über­tragen und eine Bestel­lung in dessen Online­shop auslösen.

  • Können Hager Ready Projekte in Hagercad weiter­be­ar­beitet werden?

    Ja, Sie können Ihre Projekte von Hager Ready expor­tieren und in Hagercad weiter­ver­ar­beiten – ganz einfach per Klick bei der Doku­men­ten­er­stel­lung. Anschlie­ßend erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Daten im Hagercad-Format.



Haben Sie noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenden Sie sich noch heute mit Ihren Fragen zu Produkten oder den digi­talen Tools von Hager an unsere Experten der Tech­ni­schen Anwen­dungs­be­ra­tung.


Nutzungs­be­din­gungen
von Hager Ready

Die allge­meinen Nutzungs­be­din­gungen für die Appli­ka­tion auf den verfüg­baren Platt­formen finden Sie hier.



Diese Themen
könnten Sie auch inter­es­sieren

Elek­tro­pla­nungs­tools

Neben Hager Ready haben wir eine Viel­zahl weiterer digi­taler Helfer, die Sie bei Ihrer tägli­chen Arbeit unter­stützen. Planen Sie Ihre Projekte mit unseren perfekt aufein­ander abge­stimmten Soft­wares, Apps, Konfi­gu­ra­toren und Auswahl­hilfen und sparen Sie wert­volle Zeit.

Techniker überprüft einen großen Elektroverteiler mit verschiedenen Leitungsschutzschaltern und Verkabelungen

Tech­nik­zen­trale

Ganz gleich, ob Sie ihn Schalt­schrank, Zähler­schrank oder Vertei­ler­schrank nennen – er ist ein wich­tiger Bestand­teil des Gebäudes. Hier laufen alle Energie- und Daten­lei­tungen zusammen und es wird gezählt, geschützt und vernetzt.

 

 

Mann mit Tablet in der Hand vor Betonwand mit Hager Kleinverteiler als Unterputz-Montage

Klein­ver­teiler volta

Kompakt, aber leis­tungs­fähig: Die Hager Klein­ver­teiler der Serie volta sind viel­seitig einsetz­bare Strom­ver­tei­ler­kästen. Aufputz-, Unter­putz- und Hohl­wand­in­stal­la­tionen lassen sich mit dem Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler reali­sieren.

 

Collage verschiedener Berker Schalter und Steckdosen vom klassischen bis modernem Design auf Wand mit Edelputz

Berker

Berker bietet Ihnen Schalter und Steck­dosen in 16 unter­schied­li­chen Desi­gn­li­nien. Das Spek­trum reicht dabei von Klas­si­kern bis hin zu zeit­ge­nös­si­schen Entwürfen. Wählen Sie jetzt die passende Desi­gn­linie für Ihr nächstes Projekt.