Jalou­sie­steue­rung

Intel­li­gent auf und ab: Die Jalou­sie­steue­rungen von Berker sorgen dafür, dass Roll­läden, Jalou­sien, Markisen und ähnliche beweg­liche Bauteile so komfor­tabel und sicher wie nur möglich geschlossen und geöffnet werden können. Eine zentrale Jalou­sie­steue­rung per Finger­druck ist dabei nur eine von vielen mögli­chen Anwen­dungs­formen.

Frontansicht der Schaltuhr für Jalousiesteuerung in der Berker Schalterserie Q.x

Elek­tri­sche Jalou­sie­steue­rung:
Starke Vorteile selbst mit der Basis­aus­füh­rung

Statt der Bedie­nung des Roll­la­dens per Gurt kommen heute in vielen Neubau- und Sanie­rungs­ob­jekten Motoren zum Einsatz, welche die Roll­la­de­nachse drehen – manuell betä­tigt über einen Jalou­sie­schalter bzw. Roll­la­den­schalter und -taster. Diese Roll­la­den­steue­rung bietet bereits verschie­dene Vorteile:

 

  • Die Konstruk­tion des Systems Fenster bzw. Fens­tertür samt Roll­laden bietet Verbes­se­rungen aus ener­ge­ti­scher Sicht. Wo kein Gurt in den Innen­raum geleitet werden muss, kann der Roll­la­den­kasten ther­misch abge­kap­selt und Kälte­brü­cken somit vermieden werden.
  • Die Berker Jalou­sie­schalter sind eine ästhe­ti­sche Lösung und optisch deut­lich zurück­hal­tender als ein Gurt. Sie lassen sich zudem wesent­lich einfa­cher reinigen und sind weniger schmutz­an­fällig.
  • Das elek­tri­sche Roll­la­den­system ist wartungs­frei. Gurte können hingegen mit den Jahren durch­scheuern und müssen gege­be­nen­falls ersetzt werden, da es meist unum­gäng­lich ist, den gesamten Roll­la­den­kasten an einer Seite zu öffnen.

Darüber hinaus können Jalou­sie­schalter zur Barrie­re­frei­heit beitragen. Mit einer elek­tri­schen Roll­la­den­steue­rung ist für die Bedie­nung keine Muskel­kraft notwendig. Diese Vorteile gelten auch für Jalou­sien und Markisen – wo es beispiels­weise nicht mehr nötig ist, manu­elle Kurbeln zu betä­tigen.


Wussten Sie schon?

Das Schal­ter­pro­gramm von Berker bietet auch Jalou­sie­steue­rungen, die nur über einen Schlüssel bedient werden können.Dadurch ist es möglich, die Steue­rung vor unbe­fugtem Zugriff zu schützen.  


Zentrale Jalou­sie­steue­rungen:
Mehr Komfort, mehr Funk­tionen

So komfor­tabel elek­tri­sche Roll­la­den­steue­rungen sind, noch mehr Möglich­keiten bietet eine zentrale Jalousie- und Rolla­den­steue­rung:

 

  • Räume mit mehreren Fens­tern bzw. Fens­ter­türen,
  • ganze Stock­werke oder
  • das gesamte Gebäude

können auf diese Weise von einem oder nur wenigen Punkten aus gesteuert werden. Für eine gege­bene Anzahl von Roll­läden und Jalou­sien gibt es nur noch einen einzigen Bedien­punkt. Das sorgt bereits bei manu­eller Bedie­nung des Schal­ters für mehr Komfort, weil nur ein Schalter betä­tigt werden muss. Darüber hinaus lässt sich das System mit den Berker Jalousie-Schalt­uhren ergänzen.  Mit diesen Zeit­schalt­uhren lassen sich unter­schied­liche Schalt­zeiten für die Roll­läden oder Jalou­sien fest­legen.

Neben fest einstell­baren Uhrzeiten kann die Steue­rung auch auto­ma­tisch analog der wech­selnden Sonnenauf- und -unter­gangs­zeiten im Jahres­ver­lauf erfolgen. Ein Ferien-Programm mit varia­blen Schalt­zeiten sorgt für eine Anwe­sen­heits­si­mu­la­tion – diese Option lässt sich durch eine entspre­chende Beleuch­tungs­steue­rung perfek­tio­nieren.

An den Fens­tern selbst sind Bedien­ele­mente nicht mehr zwin­gend nötig, sondern nur noch optional. So bleiben mehr Möglich­keiten für die Wand­ge­stal­tung.

mehr lesenschliessen
Schaltuhr für Jalousien in Anthrazit mit monochromem LCD-Display zur Anzeige wichtiger Informationen und vier Bedientasten darunter

Jalou­sie­steue­rungen mit Sensor:
Höchster Komfort und Sicher­heit vereint

Jalou­sien und insbe­son­dere Roll­läden vor Fens­tern und Fens­ter­türen sind beweg­liche Bauteile mit mehreren Funk­tionen:

 

  • Schutz des Innen­raums vor Sonnen­licht und all seinen Auswir­kungen
  • Verhin­dern von Einbli­cken ins Gebäude
  • zusätz­li­cher Einbruchs­schutz
  • zusätz­liche Wärme­däm­mung
  • Schutz der Fenster/Fens­ter­türen und des Innen­raumes (bei gekippten oder offenen Bauteilen) gegen Regen, Hagel und andere Wette­rer­eig­nisse

 

Die Steue­rungs­mög­lich­keiten lassen sich durch inte­grierte Sensoren noch­mals erwei­tern. Möglich­keiten zur Sensor­steue­rung aus dem Hause Berker sind für prak­tisch alle Appli­ka­tionen erhält­lich:

 

  • Nieder­schlags­sen­soren
  • Wind­sen­soren

 

sind nur drei Beispiele, um die Jalou­sie­steue­rungen smart auszu­rüsten. Sobald die Sensoren etwas erfassen, das ihre vorein­stell­baren Para­meter über­schreitet, lösen sie das entspre­chende Schalt­si­gnal aus. Bei zu starkem Wind oder Feuch­tig­keit bei Nieder­schlägen sorgt die Marki­sen­steue­rung für ein Einfahren der Markise.

 

Sensoren können zudem heran­zie­hende Unwetter fest­stellen und selbst­tätig veran­lassen, dass alle Roll­läden geschlossen werden. In Verbin­dung mit einer Fens­ter­steue­rung werden auch Fenster und Fens­ter­türen auto­ma­tisch geschlossen. So kann auch bei einer Abwe­sen­heit ein regel­kon­formes Lüften hoch­ge­dämmter Gebäude sicher­ge­stellt werden, ohne Einschrän­kungen für die Sicher­heit.