HLK-Regelung
Komfortabel und wirtschaftlich: Mit den Produkten und Lösungen von Berker für Heizung, Lüftung und Klimatechnik (HLK) lässt sich das Raumklima verbessern und dabei Geld sparen – ganz gleich, ob es um Temperaturregler geht. Sensoren, Thermostate, herkömmliche und digitale Schalter sowie Zentralstücke ermöglichen eine individuelle Steuerung des Raumklimas für Heizkörper, Fußbodenheizungen, Ventilatoren – auf Wunsch auch mit Zeitprogrammierung.
Raumthermostate und Temperaturfühler:
Die komfortable Lösung
Manuelle Heizungsventile waren lange die einzige Möglichkeit und üblicher Standard beim Steuern der Zentralheizung bzw. als Einzelraum-Temperaturregelung. Mittlerweile stehen weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Das HLK System basiert auf zwei maßgeblichen Techniken:
- Raumthermostate als manuelle Technik: Eine angenehme Temperatur wird individuell eingestellt. Der HLK Regler misst permanent die Raumtemperatur und sorgt bei Bedarf für eine Anpassung an den gewählten Wert.
- Temperaturfühler als digitale Technik: Sie messen die Raumtemperatur und leiten diese an einen Temperaturregler weiter, der die eigentliche Heizungsregelung übernimmt, nachdem Ist- und Sollwerte abgeglichen wurden.
Typische Anwendungsgebiete für beide HLK Techniken sind Heizkörper und Fußbodenheizungen. Für die Temperaturregelung werden zusätzlich Stellantriebe bzw. Ventiladapter benötigt. Ob und wie viel heißes Wasser durch die Leitungen fließt, lässt sich auch hier nur über mechanische Ventile bewerkstelligen.
Temperaturfühler richtig installieren:
Grundbedingung für gute HLK Regelungen
Direkt an einem Heizkörper ist es deutlich wärmer als in einigen Metern Entfernung. Bei direkter Sonneneinstrahlung heizt sich die Umgebung stärker auf als an schattigen Orten. Eine Klimaanlage kühlt zunächst die unteren Bereiche eines Raumes, da kalte Luft nach unten sinkt. Aufgrund dieser Einflussfaktoren muss der Standort von Temperaturfühlern so gewählt werden, dass die Messergebnisse nicht verfälscht werden:
- Der Standort im Raum sollte zirka auf halber Zimmerhöhe liegen, dabei jedoch möglichst weit von Fenstern, Türen sowie Wärme- und Kältequellen entfernt liegen.
- Der Temperaturfühler darf nicht von anderen Einrichtungsgegenständen bedeckt werden, beispielsweise hinter Vorhängen oder Möbeln.
Sind diese Faktoren erfüllt, können Temperaturfühler brauchbare Messwerte liefern. Zwar wird es in jedem Haus zwangsläufig wärmere oder kühlere Zonen geben, diese lassen sich jedoch über die Feinabstimmung wunschgemäß temperieren.

Temperaturregler-Einsätze:
Digital und gradgenau
Der Temperaturregler-Einsatz nutzt im Rahmen des HLK Systems die Daten der Temperaturfühler. Die digitalen Temperaturregler arbeiten mit Halbleitertechnik und sind mit Displays ausgerüstet. Allerdings sind die Berker Temperaturregler-Einsätze nicht nur für die Steuerung von Heizungen konzipiert. Sie lassen sich auch als Steuerungselement für Klimatechnik einsetzen.
Die Funktionsweise:
- Die Einsätze benötigen die Messdaten der Sensoren einer Raumklimaüberwachung – etwa von Temperaturfühlern.
- Am Temperaturregler lassen sich unterschiedliche Parameter einstellen, etwa bestimmte Temperaturprofile für unterschiedliche Tageszeiten oder Wochentage.
- Der Berker Raumtemperaturregler misst kontinuierlich die Werte des integrierten oder extern angeschlossenen Temperaturfühlers und vergleicht diese mit seinen eingestellten Sollwerten. Bei Abweichungen werden entsprechende Signale an die angeschlossene Heiz- oder Klimatechnik gesendet. Diese sorgen für die gewünschte Anpassung und senden dann das Signal zum Abschalten.
Der Vorteil: Die Einsätze sind bedienfreundlich und selbsterklärend. Die präzise Justierung ermöglicht die Voreinstellung der absoluten Temperaturwerte für maximale Energieeffizienz.
3-Stufenschalter und
Drehzahlsteller
Temperaturregler-Einsätze sind multifunktionale Elemente der HLK Technik – genauso wie die 3-Stufenschalter und Drehzahlsteller:
- Über 3-Stufenschalter lassen sich drei unterschiedliche Leistungsstufen anwählen.
- Drehzahlsteller hingegen erlauben eine deutlich stärker abgestufte oder (häufiger) stufenlose Steuerung.
Beide fungieren als zentrale Elemente der Lüftungstechnik. Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten zählen elektrische Lüfter wie Deckenventilatoren, aber auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

Einsätze und Abdeckungen für Heizungsanwendungen:
Hauptschalter für Heiztechnik
Jedes Heizsystem muss sich gänzlich vom Stromnetz trennen lassen – etwa für Wartungsarbeiten oder bei Fehlfunktionen. Die speziellen Einsätze und Abdeckungen für diese Heizungsanwendungen finden sich deshalb typischerweise in unmittelbarer Nähe zum Raum bzw. Aufstellungsort der Zentralheizung. Allerdings müssen die Schalter außerhalb davon installiert werden.
Damit diese Schalter selbst unter ungünstigen Umständen nicht mit einem regulären Lichtschalter verwechselt werden können, werden sie mit eindeutig beschrifteten Wippen, Schaltstellungen und einem LED- beziehungsweise Glimmaggregat versehen.