Hausanschluss-Systeme
Zugang von außen: Die Hausanschluss-Systeme von Hager ermöglichen es, den ersten hausseitigen Punkt der elektrischen Anlage nicht nur innen unterzubringen, sondern auch im Freien. Das spart Platz und ermöglicht einen vereinfachten Zugang und somit erleichterte Wartungsarbeiten – auch bei Abwesenheit der Hauseigentümer.
Der Hausanschluss
Aus rechtlicher Sicht ist der VNB für den Hausanschluss verantwortlich, da dieser nicht zur Verbraucheranlage gehört. Er ist dennoch Eigentum des Gebäudebesitzers, der den Anschluss deshalb in Rücksprache mit dem Netzbetreiber (um die vorgegebenen technischen Anschlussbedingungen zu erfüllen) kauft. Wer den Hausanschlusskasten anschließt, unterscheidet sich wiederum regional: Je nachdem geschieht dies durch den VNB oder einen vom Gebäudebesitzer beauftragten Elektrotechniker.
Aus technischer Sicht fungiert der Hausanschluss theoretisch „nur“ als Übergabestelle, weil er den Hauptleitungsabzweig mit der zum Zählerschrank weiterführenden Leitung verbindet. In der Regel umfasst der Hausanschlusskasten allerdings sogenannte Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (auch als NH- oder Panzersicherungen bekannt). Dabei wird jede Phase einzeln abgesichert, damit die gesamte Hauselektrik im Schadfall vom öffentlichen Netz (und umgekehrt) getrennt werden kann.
Zugriff auf den Hausanschluss hat aber ohnehin nur der Netzbetreiber, der den Hausanschluss mit einer Plombe gegen Manipulationen sichert. Dadurch soll zum Beispiel gewährleistet werden, dass kein Strom am Zähler vorbei abgezweigt wird.
Hausanschluss im Außenbereich
In vielen Fällen liegt der Hausanschlusskasten im Inneren eines Gebäudes, etwa in einem speziellen Hausanschlussraum (HAR), in dem sich dann oft auch andere Anschlüsse, sowie der Zählerschrank befinden. Dies ist allerdings nicht immer möglich oder die optimale Lösung.
Nach § 21 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)gilt die Maßgabe, dass der Hausanschluss jederzeit (nach vorheriger Benachrichtigung) dem Netzbetreiber zugänglich gemacht werden muss – so auch die Messstelle, also der Stromzähler.
Aus den TAB 2019 ergeht deshalb, dass bei nicht ständig bewohnten Objekten der Elektro-Hausanschluss grundsätzlich im Freien zu positionieren ist. Dieser muss jederzeit problemlos erreichbar sein, auch wenn der Gebäudebesitzer durch Abwesenheit keinen Zugang gewähren kann.

Wo der Hausanschluss im Außenbereich realisiert werden kann
Das Hager Portfolio spiegelt mit seinen Hausanschluss-Systemen exakt wider, was nach derzeitigem Stand der Regularien möglich ist. Denn die TAB 2019 besagen:
„(1) Netzanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden sind nach Vorgabe des Netzbetreibers und in Abstimmung mit dem Anschlussnehmer zu installieren. Diese sind unterzubringen
- in Hausanschlusssäulen oder
- in / an Gebäudeaußenwänden oder
- in Anschlussschränken im Freien.
Die Vorgaben der DIN 18012 sind einzuhalten.“
Der Stromanschluss des Hauses lässt sich somit auch im Freien sehr vielfältig konfigurieren – ganz so, wie es die einzigartige Lage vor Ort erforderlich macht.
Hausanschlusssäulen von Hager:
Der etwas andere Hausanschlusskasten
Wenn keine Wandmontage möglich oder gewollt ist, muss der Hausanschluss freistehend realisiert werden. Soll dies zusammen mit dem Zähler geschehen, so sind unsere Zähleranlagen für den Außenbereich die richtige Wahl – hier finden sich Modelle, die genügend Platz für einen Hausanschlusskasten bieten.
Muss jedoch nur der Hausanschluss selbst draußen freistehend gestaltet werden oder soll es eine räumliche Trennung zum ebenfalls außen installierten Zähler geben, eignen sich dafür unsere Hausanschlusssäulen:
- teilversenkte Montage
- Korpus aus robustem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Isolierung gemäß Schutzklasse II und Abdichtung gemäß Schutzart IP44 – geschützt gegen Berührung mit Gegenständen und Fremdkörpern ³ 1 mm und allseitiges Spritzwasser.
Zudem bietet Hager die Wahl: Hausanschlusssäulen für den dauerhaften Gebrauch oder solche, die als Anschlusssäule für den Baustellenanschluss gedacht sind.