ONE FORTY WEST,
Frankfurt/Main
Hybrider Wolkenkratzer

Mit dem Senckenbergquartier hat die Bankenmetropole ein neues Stadtviertel bekommen. Sein buchstäbliches Highlight ist das ONE FORTY WEST: ein 145 Meter hohes Stück Stadt in der Stadt.
Urbane
Erweiterung
Entwurfsplanung durch Moser Assoziierte Architekten
Mit dem markanten ONE FORTY WEST der Commerz Real ist Frankfurt/Main um ein Wahrzeichen und gleichzeitig ein ambitioniertes Wohn- und Businessprojekt reicher. Der 145 Meter große Hybridturm ist Teil des so genannten Senckenbergquartiers, das als Ensemble dreier gestaffelter Türme zusammen mit einer Kita und einer großzügig gestalteten Quartiersfläche den südlichen Abschnitt des „Kulturcampus“ markiert. Betraut wurde mit dieser Aufgabe das Frankfurter Büro Moser Assoziierte Architekten, das 2016 unter der damaligen Firmierung CyrusMoser Architekten einen internationalen Wettbewerb zur Umgestaltung des Areals für sich entschied.

Gemischte
Nutzung
Hotelgäste und Bewohner teilen sich den Turm
Highlight ihres Ensembles ist der Hybridturm ONE FORTY WEST. Seine ersten 23, mit einer Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade verkleideten Sockelgeschosse gehören dem Melia-Hotel, einer Vier-Sterne-Herberge mit 236 Zimmern und Suiten sowie 149 Apartments, die von den Innenarchitekten Ippolito Fleitz ausgestattet wurden. Die Etagen 24 bis 40 wiederum sind den 187 Wohnungen mit Grundflächen zwischen 50 und 140 Quadratmetern vorbehalten.

Lebendiges
Quartier
Wohnen, Arbeiten und Feiern unter einem Dach
Dazwischen liegen – äußerlich klar erkennbar – die öffentlich zugängliche Skybar und das Restaurant. Das ONE FORTY WEST bildet also eine vertikale Stadt in der Stadt, in der nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt, getagt, gegessen, gefeiert und genächtigt wird, und das rund um die Uhr. „Wir wollten einen lebendigen Gegenpol zu den Bürotürmen schaffen, in denen nach Feierabend nur noch die Klimaanlage rauscht“, sagt Planer Moser, „in unserem Hybridturm herrscht tags wie nachts Leben.“

Wertiges Detail
Zeitgemäß schalten mit dem Berker Q.3
Wie fürs ONE FORTY WEST gemacht ist der Berker Q.3, für den sich Gestalter Herkner bei der Einrichtung seines Musterapartments entschied. Die klaren Konturen und flachen Schaltwinkel des Schalterprogramms fügen sich hervorragend in die reduzierte Formensprache moderner Architektur ein. Mit passender Dichtung ausgestattet ist der Berker Q.3 IP-44-fähig und eignet sich damit ideal für spritzwassergeschützte Anwendungen in Feuchträumen sowie im Außenbereich. Auch haptisch ist das Schalterprogramm mit seinem samtig-sympathischen Material ein außergewöhnliches Statement und damit eine bevorzugte Wahl vieler Architekten.
Energieverteilung
auf den Etagen
Auf den Wohn-Etagen über dem Hotel befinden sich 187 Apartments. Pro Etage regelt eine Zähleranlage die Messung der Verbräuche der einzelnen Wohneinheiten. Der moderne Zählerschrank ist als Technikzentrale mit intelligenten Zählern ausgestattet. Die Technikzentale von Hager ist mit Ihrer modularen Vielfalt und Flexibilität für alle aktuellen und kommenden Anforderungen bestens vorbereitet.

Höchster
Wohnkomfort
Musterapartment nach Plänen von Sebastian Herkner
Lust aufs Wohnen im ONE FORTY WEST macht die Musterwohnung, die von Sebastian Herkner gestaltet wurde. „Mich erinnert es an ein komfortables Nest über der Metropole“, erklärt der Designer. „Mein fiktiver Bewohner ist jemand, der möglicherweise auch noch woanders wohnt, aber in Frankfurt arbeitet, der zu Feierabend auf dem Weg nach oben bei der Concierge noch etwas bestellt und dann den Tag bei einem Glas Wein auf seinem Balkon ausklingen lässt.“

Impressionen
Projektbeteiligte
Bauherr:
Commerz Real Investment GmbH und Groß & Partner
Architekten:
Moser Assoziierte Architekten (vormals cma CyrusMoser Architekten), Frankfurt/Main
Projektverantwortlicher Hager:
Frank Bräutigam, Projektentwickler, Region Mitte

Interview mit Architekt
Andreas Moser
Mit dem Wohn- und Hotelturm ONE FORTY WEST haben MA Architekten die Frankfurter Skyline um einen echten Hingucker bereichert. Architekt Andreas Moser sieht die Zukunft der Metropolen dennoch nicht in extremen Höhenflügen, sondern in bodenständigerer Orientierung. Der Frankfurter Bauplaner über Wertschöpfungsketten, Grenzerfahrungen und die überfällige Neuorientierung unserer Städteplanung.

Interview mit Designer
Sebastian Herkner
Man kann heute kaum durchs Leben gehen, ohne seinen Designs zu begegnen: Sebastian Herkner gilt als der aktuell einflussreichste deutsche Gestalter. Er entwirft Möbel und Badserien, Accessoires und Wohnungen wie für den Wolkenkratzer ONE FORTY WEST. Im out of the box-Interview spricht der Designer übers Wohnen im Wolkenkuckucksheim und die unterschätzten Helden des Handwerks.

Berker Blueprint
Architektur Magazin
Ein großformatiges Porträt des Projekts ONE FORTY WEST findet sich im Magazin Berker Blueprint.

Mehr von cma Cyrus Moser Architekten
HOMES im Diplomatenviertel in Frankfurt/Main
Im Frankfurter Diplomatenviertel entstanden zwei exklusive Stadtvillen mit insgesamt sechs Wohneinheiten. Äußerlich zu einer harmonischen Einheit verbunden, bieten die Wohneinheiten individuelle Gestaltungsräume samt bester gebäudetechnischer Ausstattung.