BIM-Objekte von Hager
Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling

Mit dem Einsatz von Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling (BIM) können Sie Ihre Projekte schneller, effi­zi­enter und mit hoher Qualität reali­sieren. BIM ermög­licht es Ihnen, alle Infor­ma­tionen Ihres Baupro­jekts in einem einzigen digi­talen Modell zu vereinen, das von der Planung bis zur Ausfüh­rung genutzt werden kann. So können Konflikte früh­zeitig erkannt und gelöst werden, was Zeit und Kosten spart. BIM fördert auch die Zusam­men­ar­beit zwischen allen Projekt­be­tei­ligten und sorgt für Trans­pa­renz und Klar­heit bei allen Entschei­dungen.

Elektrische Verteilungsausrüstung mit Leistungsschaltern und Verkabelung in einem modernen industriellen Umfeld

Elek­tro­branche
Was ist BIM?

Von Klein­ver­teiler bis Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lung

Planer und Archi­tekten kennen das Kürzel: BIM steht für Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling – auf Deutsch Bauwerks­da­ten­mo­del­lie­rung – und beschreibt die digi­tale Planung von Neubauten. Die Baupla­nung mit Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling ist bereits in vielen Ländern etabliert oder gesetz­lich vorge­schrieben. Hager hat jetzt das Angebot seiner digi­talen BIM-Objekte erwei­tert.



Lernen Sie
BIM kennen

Mit dem direkten Export aus unserer Planungs­soft­ware Hagercad, lässt sich Buil­ding Infor­ma­tion Mode­ling noch schneller reali­sieren. Nutzen Sie die Formate RFA oder IFC. Sie haben jeder­zeit auch vollen Zugriff auf unser Angebot über bimob­ject.

Klein­ver­teiler

Ob als Aufputz-, als Unter­putz- oder als Hohl­wand­va­ri­ante: Der Instal­la­ti­ons­klein­ver­teiler volta ist für jeden Einsatz zu haben. 
Er bietet bis zu 60 Platz­ein­heiten und jede Menge Verdrah­tungs­raum – oben, unten, rechts und links.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

Nieder­span­nungs­ver­tei­lungen

Robust, viel­fältig und bei Bedarf auch brand­schutz­ge­prüft: Die univers Wand-, Stand- und Anreih­stand­schränke bestehen über­wie­gend aus wider­stands­fä­higem Stahl­blech.

Schrägansicht Hager Brüstungskanal an Sichtbetonwand, u.a. mit USB-Dose und eingestecktem Ladekabel für Smartphone

Leitungs­füh­rung

Hager Leitungs­füh­rungs­ka­näle sind univer­sell einsetzbar und beson­ders monta­ge­freund­lich konstru­iert. Sie erfor­dern keine Eingriffe in die Bausub­stanz und halten damit Arbeits­auf­wand sowie Kosten gering.

Boden­sys­teme

Perfekt abge­stimmte System­technik – die Electraplan-Boden­sys­teme von Hager. 
Egal Ob electraplan.AK, electraplan.BK, electraplan.UK oder elec­tra­planVE-EE mit den Unter­flur­sys­temen lassen sich große, offene Räume mit einer flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struktur reali­sieren.

von


Plugin Leitungs­füh­rung

Speziell für den Bereich Leitungs­füh­rung haben wir ein Revit Plugin entwi­ckelt, was die BIM Planung erleich­tert. Laden Sie sich jetzt unsere Lösung herunter und arbeiten Sie noch effi­zi­enter mit den Hager BIM Lösungen aus dem Bereich Leitungs­füh­rung.


FAQ
Häufig gestellte Fragen zu BIM

Sie haben Fragen rund um das Thema BIM?
Dann finden Sie hier die gängigsten Antworten!


  • Was bedeutet BIM?

    BIM steht für Buid­ling Infor­ma­tion Mode­ling – auf Deutsch Bauwerks­da­ten­mo­del­lie­rung – und beschreibt die digi­tale Planung von Neubauten mittels einer 3D-Planung. Unter anderem ist es eine Arbeits­me­thode zur vernetzten Planung mithilfe von Soft­ware.

  • Wer arbeitet mit BIM?

    BIM wird in der Bauin­dus­trie einge­setzt und bildet eine zentrale Infor­ma­ti­ons­bank für alle am Projekt betei­ligten Personen. Dazu gehören Archi­tekten, Inge­nieure, Bauun­ter­nehmer, Bauar­beiter, Eigen­tümer und Hersteller.
    Mit Hilfe eines CAD-Systems wird ein Entwurf des Baupro­jektes erstellen und allen, am Baube­tei­ligten Inge­nieuren, Brand­schutz­gut­ach­tern und Behörden, vorge­legt.

  • Wann ist BIM Pflicht?

    Seit Ende 2022 besteht bei Baumaß­nahmen öffent­li­cher Hand bereits die Verpflich­tung für BIM Level 1. Der „Master­plan BIM für Bundes­bauten“ wurde vom Bundes­mi­nis­te­rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und dem Bundes­mi­nis­te­rium für Vertei­di­gung (BMVg) im September 2021 heraus­ge­geben.

  • Welche BIM Daten bietet Hager an?

    Derzeit stehen Ihnen BIM Daten aus den Berei­chen Leitungs­füh­rung, Vertei­ler­sys­teme und Boden­ka­näle zur Verfü­gung.

  • Ist BIM die Zukunft?

    Ja, BIM ist die Zukunft. Andere ergän­zende Tech­no­lo­gien für Konstruk­tionen werden sich eben­falls durch­setzen. Aber die Bauin­dus­trie hat mit nied­riger Produk­ti­vität und hohen Kosten zu kämpfen. Eine digi­tale Verän­de­rung ist jedoch notwendig und BIM bietet hierfür die opti­male Lösung.

  • Was ist der Unter­schied zwischen BIM und CAD?

    BIM nutzen Sie für die Erstel­lung eines Gebäu­de­mo­dells, woraus Zeich­nungen gene­riert werden können. CAD steht für Computer Aided Design und beschreibt die Erstel­lung der Zeich­nung.

  • Bekomme ich aus Hagercad BIM Daten?

    Ja, unsere Planungs­soft­ware Hagercad ermög­lich einen Export einer Vertei­lung in RFA/IFC. Haupt­merkmal des Export ist das Schrank­system.

     
  • Welches Level of Detail haben die Modelle?

    Unsere BIM Modelle sind auf einem LoD (Level of Detail) von 200. Damit können alle Planungen in der Regel abge­deckt werden.

     
  • RFA oder IFC?

    RFA (Refractor File Archive) ist ein für Auto­desk Revit spezi­fi­sches Datei­format. 

    IFC (Industry Foun­da­tion Classes) ist ein offener Stan­dard zur digi­talen Beschrei­bung von Gebäu­de­mo­dellen.


Unser BIM-Lösungs­an­gebot
auf bimob­ject