Sicheres Seniorenwohnen mit Hager, Berker & Elcom Elektrik

Senio­ren­wohnen im Kurpark Söcking,
Starn­berg

Senio­ren­wohn­an­lage mit höchstem Pflege- und Wohn­kom­fort

Modernes Wohngebäude mit Balkon, das sich an einem klaren Tag im Wasser spiegelt

Die „Senio­ren­wohn­an­lage im Kurpark Söcking“ ist die erste ihrer Art in Bayern, die komplett mit alltags­un­ter­stüt­zender Assis­tenz­technik ausge­stattet ist. In dem Gebäu­de­kom­plex in Starn­berg wurden Lösungen von Hager, Berker und Elcom sowie von der Hager-Tochter Locate Solu­tion instal­liert. Die Wohn­an­lage bietet den Bewoh­nern genau den Pflege- und Wohn­kom­fort, den sie aktuell brau­chen und wünschen. Die tech­ni­sche und die pfle­ge­ri­sche Hilfe können indi­vi­duell ange­passt werden.



Schal­ter­pro­gramm Berker S.1

Das Schal­ter­pro­gramm Berker S.1 ist ein Klas­siker. Quadra­tisch, schlicht und zeitlos schön – so ist es viel­seitig einsetzbar. Mit Ober­flä­chen in weiß, polar­weiß matt und polar­weiß glän­zend bleibt S.1 immer dezent, besticht aber durch seine große Programm­tiefe.

Einfach prak­tisch: Kompo­nenten des Schal­ter­pro­gramms Berker S.1 wurden in die Möbel inte­griert.



Herd­wächter

In den Wohn­ein­heiten sorgt der Herd­wächter für Sicher­heit. Ein intel­li­genter Sensor beob­achtet den Herd, misst fort­lau­fend Zeit, Tempe­ratur und regis­triert Bewe­gungen. Aus den gesam­melten Daten kann er erkennen, ob gekocht wird oder ob der Herd verse­hent­lich ange­schaltet ist. In diesem Fall gibt er Alarm und schaltet den Herd auto­ma­tisch aus, wenn der Alarm nicht in einer bestimmten Zeit deak­ti­viert wird.

Elcom
Video-Innen­sta­tion

Perfekte Inves­ti­tion in die Sicher­heit: Die BVF-510 Video-Innen­sta­tion ist mit einem großen 8,9-cm-TFT-Farb­dis­play und komfor­ta­bler Touch­sensor-Bedie­nung ausge­stattet.

Hier geht es zum aktu­ellen Lösung­sport­folio von Elcom.

Elcom
ESTA Edel­stahl-Türsta­tion

Sehen, wer kommt: ESTA Edel­stahl-Türsta­tion mit Farb­ka­me­ra­modul, das über einen mecha­nisch einstell­baren Schwenk­be­reich von fast 130° verfügt.



Ausge­wählte Produkte,
die hier einge­setzt wurden

Berker S.1

Das Programm der Serie S.1 ist in jeder Hinsicht klas­sisch zu nennen – und passt deshalb einfach überall. Das strenge geome­tri­sche, recht­eckige Rahmen­de­sign, wird dadurch aufge­weicht, dass sich die Ober­fläche in einer sanften Kurve zum Bediener hin abhebt.

Elcom ESTA Edel­stahl-Türsta­tion

Robust, wetter­be­ständig und einfach zu instal­lieren: 2Draht Außen­sta­tionen von Elcom gibt es für jede Anfor­de­rung.



Impres­sionen


Modernes Wohngebäude mit Balkonen vor klarem blauem Himmel
Moderne Wohnapartmentgebäude mit Balkonen und Personen, die auf dem Weg gehen
Moderner Gebäudeflur mit Türen, Beleuchtung und wandmontiertem Gegensprechanlagensystem
Modernes Cafeteria-Interieur mit Holztischen und Stühlen sowie einer Stromverteilungssäule mit mehreren Steckdosen
Modernes Kücheninterieur mit Einbaugeräten und elektrischen Steckdosen an der Wand
Modernes Badezimmer mit Granit-Arbeitsplatte, Waschbecken, Wasserhahn und wandmontierter Lichtschalter und Steckdose

Projekt­be­tei­ligte

Bauherr:

Bauun­ter­nehmen Schick GmbH, Frey­stadt

 

Betreiber:

Rummels­berger Diakonie (Rummels­berger Dienste für Menschen im Alter gGmbH), Schwar­zen­bruck

 

Archi­tekten:

Sommers­berger GmbH Archi­tekten und Inge­nieure, München


Inspi­ra­tionen und Einblicke
von Archi­tekten für Archi­tekten

Krea­tiver Input gefällig? In unseren out of the box-stories teilen Archi­tekten und Planer ihre Erfah­rungen und Ideen mit Ihnen. Sie erzählen, wo sie sich inspi­rieren lassen und was sie bei der Arbeit bewegt.


Auch das könnte Sie inter­es­sieren

Frontansicht des Referenzprojeks Schloss Düneck

Alle Refe­renzen

Durch­dachte Produkte sind das eine. Das perfekte Zusam­men­spiel dieser Produkte und die harmo­ni­sche Inte­gra­tion ins große Ganze sind das andere. Lassen Sie sich von den Hager Refe­renzen über­zeugen.

Ihre Hager Ansprechpartnerinnen für Elektroplaner und Architekten

Ansprech­partner für Ihr Projekt

Sie haben Fragen zu Ihrem nächsten Projekt oder zum Lösungs­an­gebot von Hager? Wir beraten Sie gerne.

Zwei Fachleute diskutieren über einen Bauplan an einer Betonwand, konzentriert auf die Details des Elektroplans

Unser Lösung­sport­folio

Hager liefert effi­zi­ente Lösungen für die elek­tro­tech­ni­sche Ausrüs­tung in vielen Berei­chen. Über­zeugen Sie sich selbst.

Frontansicht vom Hager Zählerschrank in einem modernen architektonischen Bau

Maßge­schnei­derte Lösungen für Ihr Projekt

Wenn Archi­tektur über den Tag hinaus Bestand haben soll, braucht sie Gebäu­de­technik, die genauso intel­li­gent und unge­wöhn­lich ist wie sie selbst. Solche Lösungen entwi­ckeln wir bei Hager.