Überspannungsschutz Typ 1, 2 & 3 | Hager Produktlösungen

Über­span­nungs­schutz

3fache Sicher­heit: Über­span­nungen sind die häufigste Ursache für Defekte an elek­tro­ni­schen Geräten. Deshalb fordern die Instal­la­ti­ons­normen DIN VDE 0100-443 und -534 einen verbind­li­chen Einsatz von Über­span­nungs­schutz – und zwar in privaten Wohn­bauten und im klei­neren Gewerbe.

 

Mit den Hager Kombia­blei­tern steht ein ebenso einfa­cher wie wirk­samer Über­span­nungs­schutz zur Verfü­gung, der Über­span­nungsa­bleiter von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 mitein­ander verbindet und sollte in der Nähe der Einspei­sung der elek­tri­schen Anlage instal­liert werden. Die Hager Über­span­nungsa­bleiter vom Typ 2 werden beispiels­weise in  Unter­ver­tei­lungen instal­liert. In der Nähe von Endge­räten sorgen dann die Hager Über­span­nungsa­bleiter vom Typ 3 für zuver­läs­sigen Schutz vor Über­span­nungen.

 

Eben­falls erhält­lich: Spezi­elle Über­span­nungsa­bleiter von Hager bieten Schutz für Telefon- und Buslei­tungen. Damit stellt Hager einen umfas­senden Über­span­nungs­schutz für sichere Elek­tro­in­stal­la­tionen zur Verfü­gung.

Hager Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) vor weißem Hintergrund für Elektrosicherheitsinstallationen

Koor­di­nierter innerer Blitz­schutz
und Über­span­nungs­schutz von Hager

Über­span­nungen können verschie­dene Ursa­chen haben, von unvor­her­ge­se­henen Span­nungs­schwan­kungen im Strom­kreis bis zu Blitz­ein­schlägen. Gefähr­lich wird es ohne ausrei­chenden Schutz jedoch immer – für Menschen­leben, öffent­liche Einrich­tungen, Gewerbe- oder Indus­trie­ak­ti­vi­täten.

Aus diesen Gründen ist Über­span­nungs­schutz überall dort normativ vorge­schrieben, wo Menschen und Gebäude durch Über­span­nungen gefährdet werden können. Der Über­span­nungs­schutz hat dabei mehrere Funk­tionen:

 

  • Er schützt die Elek­tro­in­stal­la­tion und die daran ange­schlos­senen Geräte – was zugleich die Anla­gen­ver­füg­bar­keit verbes­sert.
  • Er dient dem vorbeu­genden Brand­schutz, da aus Über­span­nungen leicht Brände entstehen können. Damit erhöht sich außerdem der Perso­nen­schutz.

Normen

Die Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 geben vor, welche Über­span­nungs-Schutz­ein­rich­tung (Surge Protec­tion Device oder SPD) in welchen Anwen­dungs­fällen instal­liert werden muss. Drei Arten von Schutz­ge­räten helfen dabei, die Sicher­heit bei Über­span­nungen zu gewähr­leisten. Die Hager Über­span­nungsa­bleiter erfüllen diese Normen und sind konform zur Anwen­dungs­regel 4100 folge­strom­frei. So finden Sie bei Hager ein gut struk­tu­riertes Über­span­nungschutz-Konzept für jeden Einsatz im Wohn- und Zweckbau.



Drei Typen für
den Über­span­nungs­schutz

Bei Über­span­nungs-Schutz­ein­rich­tungen werden grund­sätz­lich drei verschie­dene Arten von Schutz­ge­räten unter­schieden: Das betrifft vor allem die Span­nungs­höhen, die sie abfangen können – woraus sich dann wieder der jewei­lige Einsatz­be­reich ergibt.

Über­span­nungs­schutz Typ 1

auch Blitz­stroma­bleiter genannt, ist für hohe Blitz­ströme geeignet, die über die Erde oder das äußere Blitz­schutz­system (Blitz­ab­leiter) in die Nieder­span­nungs­an­lage einkop­peln. Sie leiten den Ener­gie­in­halt des Blitzes ab und verrin­gern die Rest­span­nungen auf Werte von weniger als 6.000 bis 1.300 V. Im Ideal­fall werden sie vor dem Zähler instal­liert, damit der Blitz­strom nicht in die Gebäu­d­e­instal­la­tion gelangt. Bis zu den Endge­räten reicht der Schutz beim Über­span­nungs­schutz Typ 1 aller­dings nicht.

Über­span­nungs­schutz Typ 2

stellt die zweite Schutz­stufe dar. Sie schützen sicher­heits­re­le­vante Anlagen vor Blitz­über­span­nungen aus Fernein­schlägen oder vor Schal­ter­über­span­nungen (der tran­si­enten Über­span­nung). Mit einem solchen Über­span­nungsa­bleiter kann die verblei­bende Über­span­nung auf Werte von weniger als 2.000 bis 600 V redu­ziert werden.

Über­span­nungs­schutz Typ 3

wird als soge­nannter Fein­schutz möglichst nahe an zu schüt­zenden Geräten instal­liert. Dies kann in der Vertei­lung, aber auch im Kabel­kanal oder in der Steck­dose erfolgen.


Eine Sonder­form für den Über­span­nungs­schutz sind Kombia­bleiter. Sie verbinden den Blitz- und Über­span­nungs­schutz von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem einzigen Gerät – die einfachste Möglich­keit, um den normativ gefor­derten Über­span­nungs­schutz umzu­setzen.



Über­span­nungs­schutz
Kombia­bleiter SPA412 und SPB420

Kompakt, stark und sicher

Laut der Statistik von Sach­ver­si­che­rern sind Über­span­nungen die Haupt­ur­sache für Defekte an elek­tro­ni­schen Geräten – mit Versi­che­rungs­schäden von über 200 Millionen Euro im Jahr. Sicherer Über­span­nungs­schutz ist somit ein Muss im privaten Wohnbau und Gewerbe. Mit unseren beiden Neuheiten Kombia­bleiter SPA412 und Über­span­nungsa­bleiter Typ 2 SPB420 erleich­tern wir Ihnen sowohl die Normer­fül­lung als auch die Instal­la­tion.

 Frontansicht Über­span­nungsa­bleiter in der Blitz­schutz­klasse III/IV

SPA412: Über­span­nungsa­bleiter in der Blitz­schutz­klasse III/IV 

Mit dem neuen Kombia­bleiter SPA412 steht Ihnen jetzt ein Über­span­nungsa­bleiter in der Blitz­schutz­klasse III/IV zur Verfü­gung, mit dem Sie für einen Groß­teil der Zweck­bau­ge­bäude auf der sicheren Seite sind. Als T1 + T2 + T3-Schutz­ein­rich­tung erfüllt er die grund­le­genden Anfor­de­rungen im Bereich Über­span­nungs­schutz und ist somit eine echte Alter­na­tive zu mögli­cher­weise über­di­men­sio­nierten Lösungen.

SPB420: Höhere Strom­stärken vorsi­che­rungs­frei absi­chern

Der neue Über­span­nungsa­bleiter Typ 2 SPB420 kann vorsi­che­rungs­frei bis zur Einspei­se­strom­stärke von 315 A verbaut werden. Somit können ab sofort weitaus mehr Unter­ver­tei­lungen im Strom­be­reich ohne zusätz­liche Vorsi­che­rung geschützt werden. Die kompakte Form dieses Modu­lar­ge­räts ermög­licht eine einfache Inte­gra­tion in unsere witty Lade­sta­tionen. Hierfür bieten wir Ihnen das entspre­chende Bestü­ckungs­paket (XEVA117) mit passender Mehr­fach­klemme und vorkon­fek­tio­nierten Leitungen.


Umfas­sender Über­span­nungs­schutz
Hager Kombia­bleiter

Noch einfa­cher lassen sich die Mindest­an­for­de­rungen für den Über­span­nungs­schutz im netz­sei­tigen Anschluss­raum (NAR) der Tech­nik­zen­trale nicht erfüllen: Der Kombia­bleiter von Hager bietet die Schutz­funk­tionen von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 und stellt damit bereits einen höchst wirk­samen Schutz dar. Doch das ist längst nicht der einzige Vorteil, den der Kombia­bleiter bieten kann.


  • Die kompakte Bauform macht ihn zur idealen Lösung bei schwie­rigen Platz­ver­hält­nissen im NAR. Dabei hilft auch, dass er mit einer Sammel­schie­nenbox und einem Einspei­se­ad­apter kombi­niert werden kann.
  • Die weiter­ent­wi­ckelten Über­span­nungs­schutz-Produkte sind außerdem mit bishe­rigen Produkten unein­ge­schränkt kompa­tibel – dadurch lässt sich der Über­span­nungs­schutz einfach nach­rüsten.
  • Sechs Gerä­te­va­ri­anten und zwei Zusatz­kom­po­nenten (ein Fern­mel­de­kon­takt und unter­schied­liche Bestü­ckungs­pa­kete) ermög­li­chen insge­samt 24 Funk­ti­ons­ein­heiten – das bedeutet zuver­läs­sigen Schutz mit weniger Kompo­nenten.
  • Beson­ders prak­tisch: Der Kombia­bleiter allein erfüllt bereits die Vorgaben von DIN VDE 0100-443.

 

Frontansicht Kombiableiter, Überspannungsschutz Typ 1+2+3

Ab einer Leitungs­länge von mehr als zehn Metern empfiehlt die Norm aller­dings, für die Unter­ver­tei­lung weitere Über­span­nungsa­bleiter von Typ 2 und Typ 3 zu instal­lieren. Durch das verfüg­bare Zubehör von Hager lassen sich mit Kombia­bleiter und Über­span­nungs­lei­tern problemlos sichere Elek­tro­in­stal­la­tionen für Wohn- und Zweck­bauten reali­sieren.

Die Hager Über­span­nungsa­bleiter für diverse Multi­media- und Kommu­ni­ka­ti­ons­ge­räte runden das Über­span­nungs­schutz-Programm ab.


Über­span­nungs­schutz
für alle Gebäu­de­typen

Unsere Auswahl­hilfe unter­stützt Sie direkt bei Ihrer Planung und zeigt Ihnen in wenigen Schritten, wie Sie den Anfor­de­rungen im Wohnbau und im Zweckbau an Blitz- und Über­span­nungs­schutz gerecht werden können.


Weiter­füh­rende Infor­ma­tionen zum Über­span­nungs­schutz