Herd­wächter

Mehr Sicher­heit in der Küche: Die Herd­über­wa­chung von Hager warnt bei Gefahr und sorgt sowohl für besseren Brand­schutz in der Küche sowie als Kinder­si­che­rung für jeden Elek­tro­herd.

Herdwächter in Weiß, Frontalansicht auf die Baugruppe mit mittig installierter gründ leuchtender Statusanzeige mit Schriftzug OK

Neuer Herd­wächter

Bei dem neuen, opti­mierten Herd­wächter befindet sich die wich­tigste Bedien­taste jetzt an der Vorder­seite des Geräts, und nicht mehr wie bisher seit­lich. Zusätz­lich ist sie mit der Beschrif­tung 'OK' sowie einer Stauts-LED versehen. Diese Anpas­sungen verbes­sern die Nutzer­freund­lich­keit des Geräts, da Kunden die Bedien­taste nun leichter finden können, insbe­son­dere im Falle eines Alarms.

 

Alle weiteren Funk­tionen und Produk­t­ei­gen­schaften bleiben unver­än­dert. Somit ist auch die Kompa­ti­bi­lität mit der bishe­rigen Funk-Abschalt­ein­heit gegeben.


Herd­über­wa­chung von Hager:
Stumme, aber aufmerk­same Küchen­helfer

Ein Herd­wächter kontrol­liert perma­nent, dass die entste­hende Wärme nicht zu uner­wünschten Neben­wir­kungen führt. Dabei ist der Herd­wächter mit seiner tech­ni­schen Präzi­sion und der unun­ter­bro­chenen Einsatz­be­reit­schaft deut­lich zuver­läs­siger als jeder Mensch. Dazu besteht der Herd­wächter von Hager aus zwei Modulen:

 

  • Die Span­nungs­un­ter­bre­chung wird in jenem Strom­kreis instal­liert, mit dem auch der gesamte Herd mit elek­tri­schem Strom versorgt wird.
  • Die Sensor­ein­heit wird entweder an der Wand hinter dem Koch­feld oder an der Dunst­ab­zugs­haube instal­liert und ist mit der Span­nungs­un­ter­bre­chung über Funk verbunden.

Auto­ma­ti­sche Herd­ab­schal­tung
mit Herd­wächter

Mit dem Einschalten des Herdes, wird auto­ma­tisch die Herd­über­wa­chung gestartet. Sie über­wacht einer­seits die Tempe­ratur im Sicht­feld ihres Sensors, ande­rer­seits Bewe­gungen, die auf die Anwe­sen­heit (und somit Über­wa­chung) eines mensch­li­chen Bedie­ners hinweisen. Steigt die Tempe­ratur über Normal­werte oder wird für einen bestimmten Zeit­raum keine Bewe­gung erkannt (diese Alarm­grenze ist einstellbar), erfolgt an der Sensor­ein­heit ein opti­scher und akus­ti­scher Voralarm. Binnen 15 Sekunden muss der Bediener diesen durch einen Tasten­druck quit­tieren. Andern­falls schaltet die Span­nungs­un­ter­bre­chung den Herd sofort stromlos und somit aus.


Dadurch ist es also möglich, jeden elek­tri­schen Herd mit Abschalt­au­to­matik nach­zu­rüsten und eine auto­ma­ti­sche Herd­ab­schal­tung zu reali­sieren.

Komponenten Hager Herdwächter Safera Sense PCU61 WiFi-Kits für Brandschutz in Küche, Schrägansicht von oben auf Herdüberwachung mit Funk-Abschalteinheit, Herdwächtersensor mit Batterien

Herd­über­wa­chung von Hager:
Kinder­si­che­rung für den Herd

Die Funk­ti­ons­weise des Herd­wäch­ters sorgt für mehr Sicher­heit, sollte ein einge­schal­teter Herd vergessen werden – ganz gleich, ob nur die Küche oder gleich das ganze Haus verlassen wird. Ein weiteres Risiko sind jedoch kleine Kinder sowie demente Personen. Sie können einen Herd einschalten, ohne dass es jemand mitbe­kommt. Auch hier schützt die Herd­über­wa­chung. Die Lösung von Hager kann mit der inte­grierten Kinder­si­che­rung aller­dings noch mehr Sicher­heit bieten:

 

  • Inner­halb eines wähl­baren Zeit­raumes (10 bis 60 Minuten) nach dem Ausschalten des Herdes wird auto­ma­tisch die Kinder­si­che­rung akti­viert.
  • Sobald sie in Betrieb ist, kann der Herd zwar einge­schaltet werden, die Strom­zu­fuhr wird jedoch 5 Sekunden später wieder unter­bro­chen.
  • Über­wunden werden kann die Siche­rung nur durch die Betä­ti­gung der Bedien­taste seit­lich an der Sensor­ein­heit vor dem Einschalten des Herdes.

 

Der Sensor wird so instal­liert, dass dieser für kleine Kinder uner­reichbar ist.