Bewegungsmelder
Die Bewegungsmelder von Berker sorgen immer dann automatisch selbsttätig für Helligkeit, wenn der Sensor eine Bewegung erfasst. Dafür gibt es zahlreiche Anwendungen, von denen die Abschreckung unerwünschter Besucher nur eine ist. Die verschiedenen Unterputz Einsätze für Bewegungsmelder ermöglichen vielseitige Konfigurationen bei der Installation.
![Berker Bewegungsmelder in weiß](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_b-funktion_bewegungsmelder_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=157F8875345E75188E2C08E5B554C4C0)
Berührungslose Lichtsteuerung
drinnen und draußen
Es gibt zahlreiche Situationen in und um ein Gebäude, sowie auf dem weiteren Grundstück im Außenbereich, wo eine Beleuchtung gewünscht ist, die ohne einen gezielten Eingriff funktioniert und durch einen Bewegungsmelder gesteuert wird. In Eingangsbereichen, Fluren, verschiedenen Hauswirtschaftsräumen, aber auch in Garagen, in Zufahrten oder allgemein in Außenanlagen sorgen sie für Helligkeit, ohne dass dafür ein Schalter bedient werden muss.
Die Bewegungsmelder bieten dabei einerseits Komfort. Es entfällt das Suchen nach einem Schalter im Dunkeln. Licht lässt sich auch schalten, wenn keine Hand frei ist. Sie helfen darüber hinaus dabei, Strom zu sparen. Nach der individuell festgelegten Schaltdauer beim Bewegungsmelder Komfort erlischt das Licht wieder, bis zum nächsten Schaltimpuls durch den Bewegungsmelder selbst. Auf Grundstücken bietet die Technik zudem mehr Sicherheit. Licht hat stets eine abschreckende Wirkung auf unerwünschte Gäste.
Wussten Sie schon?
Dank der „Party-Funktion“ können die Bewegungsmelder Komfort von Berker für einen mehrstündigen Zeitraum dauerhaft eingeschaltet werden.Das Licht brennt trotzdem, obwohl es vielleicht nur sehr wenige Bewegungen im Erfassungsbereich gibt.
Bewegungsmelder für das
Berker Schalterprogramm
Die Berker Elektronikeinsätze gibt es in zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen. Verschiedene Tastdimmer, Relais- und Schalteinsätze bieten größtmögliche Flexibilität bei der Installation passend zur Situation vor Ort und der gewünschten Schaltweise. Je nach Ausstattung des PIR Bewegungsmelders (mit Passiv Infrarot-Sensor) lassen sich beim Bewegungsmelder Komfort mehrere Faktoren individuell einstellen:
- Die Einschaltdauer: Sie bestimmt, wie lange das Licht nach der Erfassung einer Bewegung eingeschaltet bleibt, wenn kein neuer Impuls erfolgt. Manche Bewegungsmelder verfügen darüber hinaus über eine Dauerlichtfunktion, mit der das Licht über einen längeren Zeitraum leuchtet – unabhängig von der Registrierung einer Bewegung.
- Die Hell-Dunkel-Grenze: Hier lässt sich festlegen, ab welchem Schwellenwert – also beim Unterschreiten einer bestimmten Umgebungshelligkeit – der Impuls zum Aktivieren des Lichts erfolgt.
- Der Erfassungsbereich: Bei den Bewegungsmeldern zum Einbau innen oder außen kann der Erfassungswinkel individuell eingestellt werden.
![Relais-Einsatz 1fach](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/85121200_squ_f7.jpg?w=1000&hash=B5D07D9A667261EDC27B8660162927CB)
Flexibel einsetzbare
Komponenten
- Infrarot Bewegungsmelder für den Einbau innen oder außen
- Bewegungsmelder mit Taster – für die zusätzliche manuelle Schaltoption
- Bewegungsmelder mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation
- Status-LED – informiert über die jeweils gewählte Option (z. B. Party-Funktion, Anwesenheitssimulation, Teach-In etc.)
- Demontageschutz für zusätzliche Sicherheit
![Bewegungsmelder 1,1 m Q.1/Q.3 anthrazit, samt](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/85341126_squ_f7.jpg?w=1000&hash=989844BF6CEA87E7ADAD7BC5A860CB89)
Ästhetische Lösungen für
hohe Designansprüche
Berker Bewegungsmelder zeichnen sich durch eine zurückhaltende Designsprache aus und fügen sich somit als technisches Bauteil immer ansprechend in das architektonische Umfeld ein.
Die Auswahl an unterschiedlichen Materialien von lackiertem Edelstahl oder Aluminium über hochwertigen Kunststoff in Polarweiß, Anthrazit oder Schwarz sowie Finish-Optionen in matt oder glänzend bieten Planern und Architekten maximale Gestaltungsfreiheit. Auch die Bewegungsmelder für die Treppenbeleuchtung oder Flure bieten passend zum gewählten Schalterprogramm eine ästhetische Einheit.
![Bewegungsmelder 2,2 m Q.1/Q.3 alu samt, lackiert](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/85342124_squ_f7.jpg?w=1000&hash=5CF3D39F52AAE0333DD0BA4D980D1761)