Hotelanwendungen
Herzlich Willkommen im Hotel: Mit den Berker Hotel-Lösungen können sich Gäste bereits beim Einchecken wohlfühlen. Die smarten Hotelcard-Schalter, zusätzliche Beleuchtungsdetails oder SCHUKO Multimedia Steckdosen bieten noch mehr Komfort beim Zugang oder im Zimmer.
![Höchster Komfort im Jugendhotel AUGUSTIN mit Hotelcard-Schalter und Notrufset der Schalterserie Berker Q.3](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/e-katalog/l3_imagemain2_b-funktion_hotelanwendungen_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=76DC12A8E2B45E19C4371280BB761DD9)
Das smarte Hotelzimmer:
Ein Raum mit besonderen Anforderungen
Bezüglich der Nutzung muss ein Hotelzimmer zahlreiche unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche zufriedenstellen. Die Wünsche der Gäste sind dabei so vielfältig, wie sie selbst:
- Nutzung mitgebrachter elektronischer Geräte mit unterschiedlichen Steckertypen
- Möglichkeiten zur Nutzung von Unterhaltungselektronik bzw. eines Internetanschlusses
- Lademöglichkeiten für elektronische Geräte
Geschäftsreisende nutzen den Raum unter Umständen auch zum Arbeiten. Touristen wünschen sich oft größtmögliche Entspannung und möchten Luxus und Komfort genießen. Die Ausstattung des Hotelzimmers muss diesen vielfältigen Anforderungen möglichst flexibel Genüge leisten.
Hotelcard Schalter:
Smarte Lösung für mehrere Problemstellungen
Ein Hotelzimmer wird meist nur für einen Bruchteil des Aufenthaltstages genutzt. Abgesehen vom Zimmerkühlschrank, einer Klimaanlage oder der Heizung müssen die Beleuchtung und Steckdosen nicht dauerhaft mit Spannung versorgt werden.
Die Hotelcard Schalter von Berker bieten neben der Zutrittskontrolle weitere sinnvolle Lösungen für mehr Energieeffizienz. Der Kartenschalter bietet so zwei Vorteile:
- Um die Raumelektrik nutzen zu können, muss die Zugangskarte in den Hotelcard Schalter gesteckt werden. Dies vermeidet ein Verlegen der Karte.
- beleuchteter Schlitz für eine bessere Auffindbarkeit
- zeitverzögernde Abschaltung des Stromkreises
- Bis auf die angesprochenen, dauerhaft laufenden Verbraucher wird Strom nur dann verbraucht, wenn ein Gast das Zimmer wirklich bei seiner Anwesenheit nutzt. Versehentlich eingeschaltete Beleuchtung nach dem Verlassen des Zimmers gehören somit der Vergangenheit an.
![Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/16408984_lan_f7.jpg?w=1000&hash=CA106777DC07501815D408BD651DB157)
Technische Details
zum Hotelcard Schalter
Die Hotelcard bietet zudem die Möglichkeit, verschiedene Informationen des Gasts darauf zu speichern. Allerdings sind die Hotelcard Schalter nicht mit digitaler Lesetechnik ausgerüstet, welche darauf zugreifen könnte. Aus technischer Sicht sind die Schaltervarianten von Berker deutlich einfacher aufgebaut:
- Bei Relais-Schaltern wird durch das Einführen der Hotelcard ein Schalter betätigt, der seinerseits ein Relais ansteuert. Dieses aktiviert die Stromzufuhr für die unterschiedlichen Anschluss- und Verbrauchsstellen im Zimmer. Sie enthalten außerdem einstellbare Potenziometer, wodurch der Strom nach Herausziehen der Hotelcard für einen wählbaren Zeitraum weiterfließt.
- Bei den Tastern für Hotelcards drückt die eingesteckte Karte auf einen physischen Taster. Sie ersetzt also einen Finger, der den Taster betätigt.
In beiden Fällen wird die Hotelcard genutzt, um den Stromfluss zu aktivieren. Das hat nicht zuletzt den großen Vorteil, dass die Hotelcard Schalter von Berker äußerst robust sind und viele tausend Schaltvorgänge unbeschadet überstehen. Zudem sind die meisten Modelle mit einer Signal-LED ausgerüstet. Bei nicht eingesteckter Karte leuchtet die rote Linse am Schalterkörper. Dies dient nicht nur als Orientierungshilfe beim Eintritt in das Zimmer, sondern signalisiert auch, ob die Karte richtig eingesteckt wurde.
![Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/505102_lan_f7.jpg?w=1000&hash=ABC2BB7BF245D932643FD5620699F0E8)
Berker SCHUKO Steckdosen
mit USB-Port und USB-Steckdosen
Hauselektrik ist international nicht standardisiert. Das gilt sowohl für Steckerformate als auch die üblichen Spannungen und Netzfrequenzen. Gäste aus zahlreichen Ländern stellen dabei besondere Anforderungen an Hotels, um mitgebrachte elektronische Geräte nutzen zu können.
Für viele Fälle kann bereits ein universeller Adapterstecker weiterhelfen, der unterschiedliche Steckerarten berücksichtigt. Bei allen Geräten, die über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt werden können, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, denn USB ist einer der wenigen tatsächlich weltweit verbreiteten Anschlussstandards. Die Berker SCHUKO USB Steckdose ist sowohl mit Doppel USB A Ladebuchse, als auch A-C Ladebuchse erhältlich.
Hier können die SCHUKO® Steckdosen mit USB-Anschlüssen sowie die Unterputz-USB-Ladesteckdosen von Berker Hotelgästen verschiedene Vorteile bieten:
- Sie liefern einen international anerkannten und bei elektronischen Geräten weitverbreiteten Anschlussstandard.
- Sie ermöglichen es, die entsprechenden Geräte mit Spannung zu versorgen, ohne dass Netzteile oder Adapter notwendig sind.
Die speziellen Anschlussmöglichkeiten bieten somit einen zusätzlichen Service für Hotelgäste.
![Berker Q.3 Steckdose SCHUKO mit USB-A und USB-C Ladeports in polarweiß matt](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/steckdose-schuko-mit-usb/s1_pw-m_1f_stdo_2f-usb-ac_front_squ_f7.jpg?w=1000&hash=B3D0D3CB863BE1595997544C5CDEC596)