Prüfungsvorbereitung:
Übungsaufgaben
Die wichtigste Prüfungsfrage ist: Und was kommt in der Prüfung dran? Ganz genau erfahren Sie es erst am großen Tag. Hier bekommen Sie die Möglichkeit, sich gut auf die Prüfung vorzubereiten.
![Aufgabe](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/wissen/e-volution/pruefungstipps/adobestock_312396496_squ.jpg?h=640&la=de-de&hash=980EAFCCCA915A1BD43E1F253244B21B)
Gut vorbereitet
in die Prüfung
Eigentlich haben Sie die letzten Jahre nichts anderes getan und sich auf die Prüfung vorzubereiten. Und doch hat man ein mulmiges Gefühl und man fragt sich: bin ich gut genug vorbereitet?
Natürlich ist es sinnvoll, sich in den letzten Wochen noch einmal gründlich zu konzentrieren. Dies gibt Ihnen auch die notwendige Sicherheit und Sie gehen mit einem guten Gefühl in die Prüfung. Und je besser Sie sich an die Aufgabenformen der Prüfung gewöhnen, desto Erfolg versprechender gehen Sie unter Stress mit ihnen um.
![](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/wissen/e-volution/pruefungstipps/seminar_16_212_squ.jpg?w=1000&hash=DD0BD989A1174D8ACFE53F7FCEE0A435)
Übungsaufgaben
Im Folgenden finden Sie Aufgaben inklusive Lösungen, die so auch in der Prüfung gestellt werden könnten. Machen Sie sich mit der Form vertraut, indem Sie zunächst versuchen, sie eigenständig zu lösen. Anschließend gleichen Sie Ihre Antworten mit der Musterlösung ab. So entwickeln Sie ein Verständnis dafür, wie die Aufgabe gemeint ist und worauf bei der Antwort Wert gelegt wird.
-
Planung und Installation einer Satelittenempfangsanlage
Mit dem nachfolgenden Projekt haben Sie die Gelegenheit, im Zuge einer Umstellung von Kabelanschluss auf Satellitenempfang verschiedene Realisierungsvorschläge zu erarbeiten, die Anlage an den Kunden zu übergeben sowie auf Erweiterungsmöglichkeiten der Anlage hinzuweisen und eine Fehleranalyse durchzuführen. Zur Hilfestellung stehen Ihnen auch hier verschiedene Anlagen zur Verfügung.
Copyright der Aufgabe: Verlag Handwerk und Technik Hamburg 2009
- pdf5,68 MB
- pdf328,54 KB
- pdf24,25 MB
- pdf252,49 KB
- pdf265,57 KB
- pdf886,52 KB
-
Elektroinstallationsplanung einer Kfz-Werkstatt
Das Projekt Elektroinstallationsplanung einer Kfz-Werkstatt hilft Ihnen, die Themen Installation, Steuerungstechnik, Sensorik, Abnahme und Sicherheitsprüfung einer Elektroanlage zu vertiefen. Zur Bearbeitung finden Sie außerdem hilfreiche Anlagen.
Copyright der Aufgabe: Verlag Handwerk und Technik Hamburg 2009
- pdf6,11 MB
- pdf316,18 KB
- pdf290,84 KB
- pdf288,33 KB
- pdf1 MB
- pdf278,04 KB
- pdf172,36 KB
-
Projektaufgabe Schlosserei und Werkstatt GmbH
Dieses Projekt ermöglicht Ihnen, einen Teil der vielfältigen Aufgaben im Elektrohandwerk anhand eines Projektes kennenzulernen und sich somit umfangreich auf mögliche Prüfungsaufgaben vorzubereiten. Zusätzlich stehen Ihnen die Kalkulationshilfe von ZVEH und weiteres Informationsmaterial zur Verfügung.
- pdf1,48 MB
- pdf4,68 MB
- pdf56,35 KB
- pdf84 KB
- pdf1,53 MB
-
Kalkulationsaufgabe - Neuinstallation eines Büroraumes
Mit dieser Aufgabe bekommen Sie die Möglichkeit, selbstständig die Kalkulation für die Neuinstallation eines Büroraumes zu übernehmen. Von der Angebotsberechnung über die Materialliste bis hin zum fertigen Angebotspreis mit passendem Anschreiben. Lernen Sie so einen Teil der anfallenden Kalkulationsaufgaben einer Auftragsabwicklung kennen. Als Hilfestellung steht Ihnen dazu passend umfangreiches Zusatzmaterial zur Verfügung.
Mit der Kalkulationshilfe für die Aus- und Fortbildung im Elektrohandwerk des ZVEH wird an praktischen Installationsbeispielen der technische und der kaufmännische Ablauf zur Erstellung eines Kostenangebots exemplarisch dargestellt. Im Fokus steht der ökonomische Aspekt bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen.
Die Übungsaufgabe, das Zusatzmaterial und die Lösung wurden uns freundlicherweise von der META Handelsgesellschaft mbH zur Verfügung gestellt.
- pdf61,32 KB
- pdf35,66 KB
- pdf5,37 MB
Hilfsmittel
zur Prüfungsvorbereitung
Sehen Sie sich auch die aufgeführten Bücher zur Vorbereitung auf Ihre Abschlussprüfung an. Neben den Übungsaufgaben bilden diese empfehlenswerte Beispiele, um die Prüfungssituation zu meistern:
Energie- und Gebäudetechnik 2:
Paket Aufgaben und Lösungen, Christiani Verlag.
Aufgaben- und Lösungsbuch im Set stellen eine gute Sammlung projektorientierter Übungsaufgaben zum Selbststudium dar, erhältlich bei Amazon:
Energie- und Gebäudetechnik 2: Paket Aufgaben und Lösungen
Prüfungsvorbereitung für die neugeordneten Elektroberufe, Bildungsverlag Eins.
Arbeitsbücher (für Prüfungsteile 1 und 2) zur Prüfungsvorbereitung im Selbststudium, jeweils mit Lösungen im Extraband, erhältlich bei Amazon:
Prüfungsvorbereitung für die neugeordneten Elektroberufe Teil 1
Prüfungsvorbereitung für die neugeordneten Elektroberufe Teil 2
Unter nachfolgenden Links können Sie die außerdem die Kalkulationshilfen direkt bestellen:
e-CD - die Kalkulationshilfe in digitaler Form
Kalkulationshilfe in Buchform