Lasttrennschalter mit Sicherung
in Leistenbauform
Schnell installiert, äußerst flach und trotzdem sicher: Die Hager Lasttrennschalter in Leistenbauform wurden speziell dafür konzipiert, sich besonders zeitsparend ein- und ausbauen und austauschen zu lassen. Hinzu kommt eine ausnehmend flache Bauweise durch die Leistenbauform. Das garantiert nicht nur eine einfache und somit kostengünstige Installation, sondern sorgt vor allem in Zweckbauten für eine ständig hohe Verfügbarkeit der daran angeschlossenen Anlagen.
![Lasttrennschalter in Leistenbauform](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/l3_imagemain2_lasttrennschalter-leistenbauform_fp_squ_f7.jpg?h=640&la=de-de&hash=BBB125EBF7173940E8CDD7FC4C3C93A8)
Lasttrennschalter
im Überblick
Lasttrennschalter sind dafür konzipiert, in einer spannungsführenden Elektroinstallation Spannung und Last sicher schalten zu können. Sie stellen eine Kombination aus Lastschalter und Trennschalter dar:
- Steht ein Stromkreis lediglich unter Spannung, liegt jedoch keine elektrische Last an, so kann beim Trennen kein Lichtbogen entstehen. Deshalb sind Trennschalter technisch einfacher aufgebaut und verfügen über keine Funkenlöschkammer. Sie lassen sich jedoch nicht einsetzen, um Lasten zu schalten.
- Liegt in einem Stromkreis hingegen eine elektrische Last an, tritt beim Trennen auch in verhältnismäßig niedrigen Spannungszuständen üblicherweise ein Lichtbogen auf und es kommt zu einer allgemein höheren Belastung des Schalters. Dieser muss dementsprechend aufwendiger konstruiert sein.
Lasttrennschalter sind in ihrer Eigenschaft als Schalter mit Dualfunktion deshalb so aufgebaut, dass sie sowohl unter Spannung wie unter Last schalten können. Dies macht sie multifunktionaler einsetzbar, ist in Anschaffung und Unterhalt günstiger. Zudem ist damit eine vereinfachte Elektroinstallation realisierbar, da nur ein Schalterbauteil verwendet werden muss, wo in anderen Fällen gegebenenfalls zwei nötig wären.
Hager Lasttrennschalter
in Leistenbauform
Die Hager Lasttrennschalter in Leistenbauform erfüllen alle technischen Ansprüche für ein professionelles, sehr anspruchsvolles Umfeld. Die schmalen Schalter sind in 3 Baugrößen (50, 75, 150 mm) mit einem Rastermaß von 25 mm erhältlich. Dadurch nehmen sie in Einbaulage nur sehr wenig Raum ein.
Die Leistenbauform ermöglicht einen schnellen und effizienten Ein- und Ausbau. Der Leistendeckel ist so aufgebaut, dass der Antriebsdrehhebel zwischen Ein- und Aus-Stellung um 180 Grad gedreht werden muss. Dies sorgt für eine klare Sicht- und Tastbarkeit der Schalterstellung. Zusätzlich ist für die Bedienung ein Entriegeln durch eine Kippbewegung hin zum Bediener nötig, was effektiv ein irrtümliches Schalten bei Arbeiten an der Installation verhindert.
Mit einer 90-Grad-Drehung des Spezialschlüssels wird der Leistendeckel geöffnet. Dann können die innenliegenden NH-Sicherungen mittels Aufsteckgriff entfernt werden. Konstruktionsbedingt ist dies spannungsfrei möglich. Dieses weitere wichtige Sicherheitsmerkmal sorgt dafür, dass Arbeiten an den entsprechend ausgestatteten Anlagen einfacher durchgeführt werden können.
![NH2-HR3P-LLG, Standardausführung ohne Gerätezubehör](https://assets.sc.hager.com/de/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/z_produktwelt/llg577_lan_f7.jpg?w=1000&hash=CDB1A62DC12617A0EC7953D1D1FF8992)
Lasttrennschalter
für mehr Sicherheit
Die Lasttrennschalter mit Sicherungen lassen sich effizient in kleineren Schaltanlagen und in Kombination mit weiteren Sicherungen sowie zur Schaltung der Hauptstromkreise in Niederspannungsnetzen einsetzen. Verschiedene Zubehörteile aus dem Hager Sortiment ergänzen die Schalter und sorgen für noch mehr Sicherheit:
- Einschaltsperren
- Elemente zur Kabelschottung
- Auszugswerkzeug zur sicheren Handhabung der Sicherungen
- Durchgreifschutz