Melk­vee­be­drijf gebruikt eigen opge­wekte energie opti­maal

De Hager Commer­cial Power Station in de prak­tijk

Wilco van den Berg heeft een melkvee-, akker­bouw- en loon­be­drijf in het Brabantse Oploo. Hij had te maken met sterk oplo­pende ener­gie­kosten maar door netcon­gestie was de inzet van zonne­pa­nelen een uitda­ging. Dankzij twee Hager Power Stations ‘in farming’ is dat probleem opge­lost en zet hij zijn opge­wekte energie in op de momenten dat het hem uitkomt. Onder andere voor het melken van de koeien, zelfs als de zon niet schijnt. 



“Nu kunnen we overdag mooi de stroom opwekken, opslaan en op
andere tijd­stippen herge­bruiken” - Wilco van den Berg

 

De bedrijfs­voe­ring van Wilco van den Berg bv bestaat voor een groot deel uit het houden en melken van zo’n 200 melk­koeien. Rondom de boer­derij ligt onge­veer 120 hectare grond waar de gewassen voor de runderen worden geteeld. Het stroom­ver­bruik van het bedrijf zit onder andere in het bere­genen van de akkers (met een grond­pomp) en natuur­lijk het melken. Dit laatste zorgt voor flinke pieken in het verbruik.

Wilco legt uit: “We melken lang. Van ’s morgen 04:00 uur tot 10:00 uur en dan weer ’s middags vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur ‘s avonds. We hebben best een flink ener­gie­ver­bruik door het melken. Dat zorgde voor hoge kosten en we gingen op zoek naar moge­lijk­heden om die te verlagen. We kwamen uit op het leggen van zonne­pa­nelen, maar te veel leggen en terug­le­veren was niet mogelijk. Toen zijn we op het idee gekomen om zonne­pa­nelen te plaatsen en de energie op te slaan in accu’s.”

 

Tevreden klant: melken op zon als de zon niet schijnt

Gerben van Duijn­hoven van Dutech heeft Wilco al sinds de start van zijn bedrijf als klant. Hij hielp hem aan een passende oplossing. Gerben: “We hebben Wilco geholpen met het probleem van de netcon­gestie. Hij kon niet terug­le­veren aan het net. We hebben 251 zonne­pa­nelen geïn­stal­leerd, in combi­natie met twee Hager Power Stations, met een totale ener­gie­op­slag van 80 kWh. Door het plaatsen van zonne­pa­nelen in combi­natie met een ener­gie­op­slag­sys­teem, heeft Wilco nu de moge­lijk­heid om zijn energie te gebruiken op het moment dat hij dat wil.”

Wilco kan zijn opge­wekte energie opslaan én inzetten tijdens de piek­mo­menten in zijn verbruik. Zelfs in de vroege ochtend of later op de avond, als de zon niet schijnt. Een perfect systeem voor Wilco: “Ik ben erg tevreden met deze oplossing. Nu kunnen we overdag mooi de stroom opwekken, opslaan en op andere tijd­stippen herge­bruiken.”

 

Ener­gie­op­slag­sys­teem als oplossing voor groot­za­ke­lijke klanten

Camiell Pauw is als Account­ma­nager Partner Netwerk Home Power Station nauw bij het project betrokken. Hij ziet door netcon­gestie een toename in de vraag naar ener­gie­op­slag­sys­temen bij groot­za­ke­lijke klanten. Camiell: “Klanten met een grote zonne-opwek­kings­in­stal­latie kunnen hun energie niet kwijt op het net en hebben daar­door een probleem. Gelukkig is er via ener­gie­op­slag steeds vaker een oplossing. Bij dit project hebben we gekozen voor een zoge­noemde farming-opstel­ling. Hierbij kunnen we meer­dere systemen aan elkaar koppelen. Hier­door kunnen we meer zonne­pa­nelen aansluiten, meer accu­ca­pa­ci­teit creëren en hebben we meer vermogen tot onze beschik­king.”

 

De zeker­heid van een Hager Instal­la­tie­partner

Het vakkundig instal­leren van een ener­gie­op­slag­sys­teem vereist vakman­schap maar is zeker geen ‘hogere wiskunde’. Boven­dien biedt Hager, indien nodig, hulp door tech­ni­sche ondersteuning en calcu­latie. Dutech is al geruime tijd Hager Instal­la­tie­partner en plaatste al voor menig klant een Hager Power Station. Ondanks zijn erva­ring biedt het Gerben voor­delen om partner te zijn. “Doordat wij Instal­la­tie­partner zijn van Hager, hebben wij en onze klanten de zeker­heid van de beste oplossing voor het probleem met de netcon­gestie.”

 

De kracht van de Hager Power Station: eigen energie opti­maal inzetten

Camiell vat tot slot het voor­deel van de Hager Power Station kort samen: “De kracht van de Hager Power Station, zit in het feit dat je zonne-energie, je over­schot aan zon, eerst opslaat en op een later moment kan gebruiken. Zit je systeem vol, dan zorgt het er auto­ma­tisch voor dat er niks het net opkomt. Dit project bewijst dat klanten ondanks de netcon­gestie, hun eigen opge­wekte energie opti­maal kunnen gebruiken door toepas­sing van de Hager Power Station.”



Benieuwd naar de Hager Power Station?