Überspannungsschutz
3fache Sicherheit: Überspannungen sind die häufigste Ursache für Defekte an elektronischen Geräten. Deshalb fordert die Installationsnorm OVE E 8101 einen verbindlichen Einsatz von Überspannungsschutz – und zwar in privaten Wohnbauten und im kleineren Gewerbe.
Mit den Hager Kombiableitern steht ein ebenso einfacher wie wirksamer Überspannungsschutz zur Verfügung, der Überspannungsableiter von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 miteinander verbindet und sollte in der Nähe der Einspeisung der elektrischen Anlage installiert werden. Die Hager Überspannungsableiter vom Typ 2 werden beispielsweise in Unterverteilungen installiert. In der Nähe von Endgeräten sorgen dann die Hager Überspannungsableiter vom Typ 3 für zuverlässigen Schutz vor Überspannungen.
Ebenfalls erhältlich: Spezielle Überspannungsableiter von Hager bieten Schutz für Telefon- und Busleitungen. Damit stellt Hager einen umfassenden Überspannungsschutz für sichere Elektroinstallationen zur Verfügung.
Koordinierter innerer Blitzschutz
und Überspannungsschutz von Hager
Überspannungen können verschiedene Ursachen haben, von unvorhergesehenen Spannungsschwankungen im Stromkreis bis zu Blitzeinschlägen. Gefährlich wird es ohne ausreichenden Schutz jedoch immer – für Menschenleben, öffentliche Einrichtungen, Gewerbe- oder Industrieaktivitäten.
Aus diesen Gründen ist Überspannungsschutz überall dort normativ vorgeschrieben, wo Menschen und Gebäude durch Überspannungen gefährdet werden können. Der Überspannungsschutz hat dabei mehrere Funktionen:
- Er schützt die Elektroinstallation und die daran angeschlossenen Geräte – was zugleich die Anlagenverfügbarkeit verbessert.
- Er dient dem vorbeugenden Brandschutz, da aus Überspannungen leicht Brände entstehen können. Damit erhöht sich außerdem der Personenschutz.
Normen
Die Norm OVE E 8101 gibt vor, welche Überspannungs-Schutzeinrichtung (Surge Protection Device oder SPD) in welchen Anwendungsfällen installiert werden muss. Drei Arten von Schutzgeräten helfen dabei, die Sicherheit bei Überspannungen zu gewährleisten. Die Hager Überspannungsableiter erfüllen diese Normen und sind konform zur Anwendungsregel 4100 folgestromfrei. So finden Sie bei Hager ein gut strukturiertes Überspannungschutz-Konzept für jeden Einsatz im Wohn- und Zweckbau.
Drei Typen für
den Überspannungsschutz
Bei Überspannungs-Schutzeinrichtungen werden grundsätzlich drei verschiedene Arten von Schutzgeräten unterschieden: Das betrifft vor allem die Spannungshöhen, die sie abfangen können – woraus sich dann wieder der jeweilige Einsatzbereich ergibt.
Eine Sonderform für den Überspannungsschutz sind Kombiableiter. Sie verbinden den Blitz- und Überspannungsschutz von Typ 1, Typ 2 und Typ 3 in einem einzigen Gerät – die einfachste Möglichkeit, um den normativ geforderten Überspannungsschutz umzusetzen.
Überspannungsschutz
Kompakt, stark und sicher
Die Hauptursache für Defekte in elektronischen Geräten sind Überspannungen. Sicherer Überspannungsschutz ist somit ein Muss im privaten Wohnbau und Gewerbe. Mit unseren Kombiableitern und Überspannungsableitern Typ 2 erleichtern wir Ihnen sowohl die Normerfüllung als auch die Installation.
Überspannungsschutz
für alle Gebäudetypen
Unsere Auswahlhilfe unterstützt Sie direkt bei Ihrer Planung und zeigt Ihnen in wenigen Schritten, wie Sie den Anforderungen im Wohnbau und im Zweckbau an Blitz- und Überspannungsschutz gerecht werden können.