BIM
Building Information Modeling
BIM-Objekte
für Ihre Software
Verfügbare
BIM-Objekte

BIM-Objekte downloaden
Unser Hauptziel ist es, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern! Um Sie zu unterstützen, stellen wir Ihnen kostenlos digitale BIM-Objekte unserer Lösungen zur Verfügung.
Häufig gestellte Fragen
-
Was ist BIM?
BIM-Objekte sind virtuelle Dateien von Gebäuden, die Informationen über deren Planung, Bau und Verwaltung enthalten. Die weltweit größte Planungsplattform ist heute BIMobject. Es gibt über 23 Millionen Objekte.
-
Welche Art von Informationen beinhaltet ein BIM-Objekt
Die in ein BIM-Objekt eingebetteten Daten können je nach Objekt variieren, umfassen aber im Allgemeinen Folgendes:
- Geometrie des Objekts: seine Form, Abmessungen, Winkel und geometrischen Eigenschaften. Diese Informationen werden verwendet, um 3D-Modelle des Gebäudes zu erstellen und die Position der verschiedenen Elemente zu bestimmen.
- Physikalischen Eigenschaften des Objekts: seine Masse, Dichte, sein Volumen, sein Wärme- und Schallwiderstand, seine elektrische Leitfähigkeit usw. Diese Eigenschaften können zur Modellierung der physikalischen Leistung des Gebäudes verwendet werden.
- Objektkomponenten: Wände, Türen, Fenster, Decken, Böden, Treppen, elektrische Schalttafeln usw. Diese Informationen können Abmessungen, Materialien, physikalische Eigenschaften und Herstellungsspezifikationen umfassen.
- Betriebliche Daten: BIM-Objekte können auch Informationen über den Gebäudebetrieb und das Gebäudemanagement enthalten, z. B. Energieleistungsdaten, Wartungsinformationen, Wartungspläne, Gebrauchsanweisungen usw.
- Metadaten: Eigentumsinformationen, Erstellungsdaten, Autoren, Zugriffsrechte und Versionsinformationen.
Kurz gesagt, die in ein BIM-Objekt eingebetteten Daten sind sehr vielfältig und können geometrische, physikalische, Bauteil- und Betriebsinformationen sowie Metadaten umfassen. Diese Daten werden verwendet, um das Gebäude zu modellieren, seinen Bau zu planen, seine Leistung zu überwachen und seinen Betrieb zu verwalten.
-
Welche Vorteile hat die Verwendung von BIM
Durch den Einsatz von Building Information Modeling (BIM) können Sie Ihre Projekte schneller, effizienter und in hoher Qualität realisieren. BIM ermöglicht es Ihnen, alle Informationen Ihres Bauprojekts in einem einzigen digitalen Modell zusammenzuführen, das von der Planung bis zur Ausführung verwendet werden kann. Konflikte können frühzeitig erkannt und gelöst werden, was Ihnen Zeit und Geld spart. BIM fördert auch die Zusammenarbeit zwischen allen Projektbeteiligten und sorgt für Transparenz und Klarheit bei allen Entscheidungen.
Die Vorteile der Verwendung von BIM sind vielfältig:- Bessere Zusammenarbeit und Koordination zwischen den verschiedenen an einem Bauprojekt beteiligten Akteuren, einschließlich Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmern und Eigentümern. Dies kann dazu beitragen, Fehler und Verzögerungen zu vermeiden.
- BIM ermöglicht eine genauere und detailliertere Planung des Gebäudes, was die Qualität des Projekts verbessern kann. Planungsfehler können schneller erkannt und Änderungen leichter vorgenommen werden.
- Senkung der Baukosten durch Erkennung potenzieller Probleme vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle. Dadurch können Verzögerungen und Änderungen in letzter Minute vermieden werden.
- Effizienteres Management der für den Bau benötigten Ressourcen wie Materialien, Ausrüstung und Arbeitskräfte.
- Bessere Visualisierung und Simulation des Gebäudes, was den Beteiligten hilft, das Projekt besser zu verstehen. Simulationen können auch zur Bewertung der Energieeffizienz, des Brandschutzes, der Belüftung usw. durchgeführt werden.
- Verbesserte Instandhaltung und Anlagenverwaltung durch Nachverfolgung der Informationen über die beim Bau verwendeten Geräte und Materialien.
-
Was ist der Unterschied zwischen BIM und CAD
BIM wird verwendet, um ein Gebäudemodell zu erstellen, aus dem Zeichnungen generiert werden können. CAD steht für Computer Aided Design und beschreibt die Erstellung der Zeichnung. -
RFA oder IFC?
RFA (Revit Family File) ist ein für Autodesk Revit spezifisches Dateiformat für die digitale Beschreibung von Objekten.IFC (Industry Foundation Classes) ist ein offener Standard für die digitale Beschreibung von Gebäudemodellen