@HagerAustria 
Social Media

Sie suchen unterhaltsame, hochspannende und topaktuelle Inhalte zum Thema Elektrotechnik? Auf unseren Social Media Kanälen werden Sie fündig!


Unsere Social Media Kanäle
auf einen Blick

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

 

  • Oster Challenge 02. - 07.04.2025 | Teilnahmebedingungen 

    Um am Hager Gewinnspiel/Aktion auf Facebook oder Instagram teilzunehmen, sind folgende Punkte zu berücksichtigen: Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Hager Electro Ges.m.b.H, Dieselgasse 3 in 2333 Leopoldsdorf, Österreich. Nachfolgend „der Veranstalter“ genannt.

    Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und ausschließlich über Facebook oder Instagram möglich, das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Mit der Teilnahme akzeptieren die Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen.

    Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Österreich und die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Beschäftigte des Veranstalters sowie weitere an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

    Teilnahmebedingung: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist es nötig unter dem Post "Oster Challenge - Errate, was das fehlende Produkt ist & Anzahl versteckter Ostereier" mit einem Kommentar zu antworten, um welches Hager Produkt es sich handeln kann und wie viele Osterreier in den Bildern versteckt wurden, sowie den Social Media Kanälen des Veranstalters (@Hageraustria) auf Facebook und/oder Instagram zu folgen. Der Veranstalter wählt dann aus den im Gewinnspielzeitraum korrekt abgegebenen Kommentaren die Gewinner per Zufall aus. 

     

    Gewinnspiel-Zeitraum:

    Das Gewinnspiel endet am 07. April 2026, 23:59. Die Gewinner-Ankündigung erfolgt in der darauffolgenden Woche.


    Gewinn: Insgesamt 3x Hager Goodie Bags, bestehend aus einem 1x Hager-Kappe, 1x Hager-Sonnenbrille, 1x Hager-Schraubenzieher, 1x Hager-Rucksack.

    Aufgrund möglicher Engpässe bei den aufgeführten Artikeln im Goodie Bag behält sich der Veranstalter das Recht vor, ein gleichwertiges Ersatzprodukt von ähnlichem Wert bereitzustellen. Eine Auszahlung des Gewinns in bar ist ausgeschlossen, ein Weiterverkauf des Gewinns ist untersagt. Ein Mehrfachgewinn ist ausgeschlassen. Der/die Gewinner:in wird per Facebook Privatnachricht oder via Erwähnung/direkte Antwort im Ausganspost informiert.


    Die/Der Gewinner:in muss am Tag des Erhalts - spätestens jedoch bis zum Dienstag der auf den Gewinnspielzeitraums folgenden Woche auf die Benachrichtigung antworten, andernfalls verfällt das Recht auf den Gewinn und ein anderer Teilnehmender wird ausgewählt.

    Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmende vom Gewinnspiel auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Dieses Recht bleibt auch nach einer allfälligen Verständigung des/der Gewinner:in unberührt.

    Gewinnspielort:
    Facebook – Hager Österreich 
    Instagram – Hager Österreich 


    Datenverarbeitung: Der/die Gewinner:in erklärt sich damit einverstanden, dem Veranstalter für die Abwicklung des Gewinns den vollen Namen und die Adresse per Privatnachricht bekanntzugeben. Die Teilnehmenden stimmen der Übermittlung dieser Daten an den Veranstalter ausdrücklich zu. Die übermittelten Personendaten werden vom Veranstalter ausschließlich für die Durchführungen und Abwicklung des Gewinns verwendet.

    Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit der Seiten www.facebook.com oder www.instagram.com. Der Veranstalter haftet nicht für etwaige Übertragungsfehler.

    Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf und/oder der Gestaltung des Gewinns abzuändern, sofern es nicht möglich ist, das Gewinnspiel ordnungsgemäß durchzuführen.

    Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

    Es gilt das Recht der Republik Österreich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


Was Sie erwartet