Fehlerstromschutzschalter (FI | RCD)
Lebenswichtiger Schutz vor Strom auf „Abwegen“: Fehlerstrom kann gefährliche Unfälle verursachen, die Personen ebenso wie Sachwerte treffen können. Deshalb überwachen die Fehlerstromschutzschalter ständig den Stromfluss – und unterbrechen ihn, wenn er nicht den ihm zugedachten Weg geht. Menschen und Sachwerte bleiben somit geschützt.
Mit der quickconnect-Technik oder Bi-Connect-Klemmen sind die FI-Schalter im Handumdrehen montiert und können ihre wichtige Aufgabe in Wohn- und Zweckbauten erfüllen.
FI-Schutzschalter
Zusatzschutz ist Pflicht
Ein Isolationsfehler in Leitungsführung, eine Berührung an der falschen Stelle: Schon durchfließt elektrischer Strom einen Menschen – im schlimmsten Fall mit schwerwiegenden Folgen.
Denn Fehlerstrom ist ohne ausreichenden Schutz lebensgefährlich für Menschen und Tiere. Abgesehen davon kann er auch an Geräten und Anlagen schwere Schäden oder sogar Brände verursachen.
In der aktuellen Ausgabe der OVE E 8101 wird die Schutzmaßnahme Zusatzschutz mindestens für alle Stromkreise mit Steckdosen in Anlagen für Wechselspannung mit einem Bemessungsstrom von höchstens 32A gefordert. Diese Anforderung gilt auch für Leuchten in Räumlichkeiten, die für Wohnzwecke bestimmt sind.
Die FI-Schalter detektieren den Differenzstrom zwischen Außen- und Neutralleiter mithilfe des Summenstromwandlers. Durch die Stromdifferenz gleichen sich die Magnetfelder, die durch den Außen- und den Neutralleiterstrom generiert werden nicht mehr aus. Es kommt zu einem magnetischen Fluss im Ringkern des Summenstromwandlers. Um den Ringkern ist eine Sekundärspule gewickelt, in der durch den magnetischen Fluss eine Spannung induziert wird. Ist der daraus entstehende Stromfluss in der Sekundärwicklung so groß, dass das FI-Relais das Schaltschloss betätigt und der FI-Schalter den Stromkreis unterbricht, wurde der Bemessungsdifferenzstrom des FI-Schutzschalters überschritten. Er lässt sich erst dann wieder dauerhaft einschalten, wenn die Fehlerstelle behoben ist.
Wussten Sie schon?
Die Bezeichnung „FI“ geht auf den Begriff „Fehler“ sowie das „I“ als Formelzeichen der elektrischen Stromstärke zurück. Allerdings ist dieser Begriff auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. International spricht man von einem RCCB (Residual Current Circuit Breaker).
Fehlerstromschutzschalter
Der richtige Typ für jede Anwendung
Mit dem umfassenden Programm an FI-Schaltern können Standardanwendungen genauso abgedeckt werden wie wichtige Sonderanwendungen. Der richtige Fehlerschutzschalter für die jeweiligen Bedürfnisse und Einsatzbereiche ist garantiert dabei.
Vertikale Selektivität
Allstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ B dürfen nicht hinter Geräte vom Typ A/Typ F installiert werden. Die Ableit- und Fehlerströme der elektronischen Betriebsmittel können die Funktion von Typ A/Typ F negativ beeinträchtigen.
RCM: Differenzströme überwachen
mit FI-Relais und Differenzstromwandler
Erhöhen Sie mit dem FI-Relais Typ B das Sicherheitsniveau elektrischer Anlagen und machen Sie sich das Leben viel einfacher. Denn im Verbund mit dem Differenzstromwandler überwacht das FI-Relais Differenzströme kontinuierlich. Das macht die aufwändige Isolationsprüfung nach DGUV 3 überflüssig und reduziert Abschaltzeiten erheblich.
Wartungsfreie Stecktechnik
quickconnect
Hager quickconnect in Verbindung mit Bi-Connect-Klemmen bei den FI-Schutzschaltern lässt eine schnelle und vor allem sichere Installation der Phasenschiene durch einfaches Stecken zu. Spezielle federbelastete Klemmen sorgen für dauerhaft hohe Klemmkraft.
Die FI-Schalter bedeuten damit eine wesentliche Erleichterung: Unkomplizierte, schnelle Montage und der wartungsfreie Betrieb machen die Installation zum Kinderspiel.

Einfache
Phasenschienenmontage
Die FI-Schutzschalter wurden perfekt auf unser Phasenschienensystem abgestimmt. So stehen Ihnen zahlreiche Kombinations- und Anschlussoptionen bei der Installation offen.
- Senkrechte und waggerechte Phasenschienenmontage
- Einhängbare Phasenschiene: kein separates Halten beim Verschrauben
- Phasenverschienbarkeit mit LS (senkrecht und waagerecht)
- Hutschienenschieber oben und unten ermöglichen eine leichte Montage und Demontage im Phasenschienenverbund

Zusatzeinrichtungen zur
Meldung und Auswertung
Hierbei setzen wir auf einfache Montage und Platzersparnis im Zählerschrank und Installationsverteiler. Deshalb können die FI-Schutzschalter direkt – d. h. ohne Zwischenmodul – mit allen Alarm- und Meldegeräten der Reihe MZxxx kombiniert werden. Diese Zusatzgeräte passen auch auf unsere Leitungsschutzschalter, Brandschutzschalter (AFDD) und FI/LS-Schalter.