Refe­renzen – Lösungen aus einer Hand

Hager ist spezia­li­siert auf ganz­heit­liche Lösungen. Lassen Sie sich von den reali­sierten Projekten inspi­rieren und über­zeugen Sie sich, wie gut die Produkte und Anwen­dungen zum Bau und zu seinem Zweck passen.



 

Hotels

Anspruchs­volle Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb, garan­tieren Gästen einen ausser­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt und passen in jedes Design-Konzept

Moderne Gebäude in einer verschneiten Landschaft mit einer Brücke im Vordergrund

Im Herzen der Schweiz: Radisson Blu Hotel Reussen, Ander­matt

Das welt­weit höchst­ge­le­gene Radisson Blu Hotel Reussen hat 244 elegante Hotel­zimmer und Suiten mit einer ganzen Palette von Annehm­lich­keiten. Well­ness, Restau­rant und Tagungs­räume machen das Radisson zum beliebten Ziel für Geschäfts- und Privat­reisen.

Moderne Geschäftsgebäude mit Metallfassade und Bürobeschilderung

Origi­nell und gemüt­lich: Hotel Stay KooooK, Bern

Im Berner Wank­dorf-Quar­tier hat die SV Group ihr erstes, selbst entwi­ckeltes Hotel­kon­zept Stay KooooK eröffnet. Es verbindet die Locker­heit und die gemüt­liche Atmo­sphäre einer Sharing-Lösung mit dem aufmerk­samen Service eines Hotels.

Appenzellerhuus-Quell_Reference-key_1080x720

Design-State­ment im Hotel Appen­zeller Huus Quell

Als Mitglied von The Leading Hotels of the World setzt das Huus Quell neue Mass­stäbe in Sachen Komfort und Gast­lich­keit. Mit einem Well­ness­be­reich von 2’200 m2, erst­klas­siger Kuli­narik und einer Lage inmitten des Alpsteins auf 900 Metern Höhe ist das Quell ein Rück­zugsort für all jene, die das Beson­dere suchen.
Mutthornhuette_Aussenansicht

Hager Lösungen auf 2788 m über Meer

Mitten im Hoch­ge­birge, umgeben von Eis und Schnee, thront die Mutt­horn­hütte. Für dieses beson­dere Objekt lieferte Hager Lösungen für die Ener­gie­ver­tei­lung, Leitungs­füh­rung und witte­rungs­re­sis­tente Schalter und Steck­dosen.

 

Gesund­heit/Pflege

Maxi­male Versor­gungs­si­cher­heit für einen effi­zi­enten Betrieb Betrieb – von der Arzt­praxis bis zur grossen Klinik.

Referenz Spital Tiefenau

Mit Hager ener­gie­ef­fi­zient in die Zukunft: Spital Tiefenau, Bern

Das Spital Tiefenau im Norden der Stadt Bern ist im Jahr 1913 als zweites Stadt­spital gegründet worden. Heute gehört es zur Insel Gruppe, zu der nebst dem Insel­spital die Land­spi­täler Aarberg, Belp, Münsingen und Riggis­berg zählen. Zusammen mit den Land­spi­tä­lern stellt das Stadt­spital Tiefenau die wohn­orts­nahe Grund­ver­sor­gung sicher.
Altersheim Schlossacker

Fordernde Ener­gie­ver­sor­gung: Alters- und Pfle­ge­heim Schloss­acker, Binningen

2014 ist im Schloss­acker in Binningen ergän­zend eine Abtei­lung für geron­to­psych­ia­trisch erkrankte Pfle­ge­be­dürf­tige eröffnet worden. Das Energie- und Leitungs­ma­nage­ment ist in diesem Umfeld beson­ders anspruchs­voll. Haupt- und Unter­ver­tei­lungen sowie die Boden­ka­näle sind mit Hager-Lösungen reali­siert worden.

Modernes Laborinterieur mit zwei Fachkräften, die am Fenster diskutieren, mit Kabeltrassen und elektrischen Installationen

Keine Expe­ri­mente: Labor Univer­sität Bern

Hager ermög­lichte die erfolg­reiche Einrich­tung eines drin­gend benö­tigten neuen Labors für modernste medi­zi­ni­sche Forschung.
Die bishe­rigen Arbeits­be­reiche und Labore am Berner Bühl­platz entspra­chen nicht mehr den Anfor­de­rungen. Eine Erwei­te­rung des 80 Jahre alten, denk­mal­ge­schützten Haupt­ge­bäudes war aufgrund des schlechten bauli­chen Zustands nicht möglich. Ein Neubau musste also Abhilfe schaffen.



 

Wohnbau

Das Rund­um­sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von der Ener­gie­ver­tei­lung bis zur kompletten Smart Home-Ausstat­tung.

Neubau an atem­be­rau­bender Hang­lage am Sempa­chersee

Das Einfa­mi­li­en­haus in Nottwil liegt in Hang­lage und bietet eine tolle Aussicht auf den Sempa­chersee. Parterre und Ober­ge­schoss wird von der Bauherr­schaft bewohnt und im Unter­ge­schoss befindet sich eine Einlie­ger­woh­nung, welche vermietet ist.

Hager Referenzobjekt Einfamillienhaus Walchwil

Lago mio: Feri­en­haus mit Seean­stoss

Das 4½-Zimmer-Feri­en­haus liegt direkt am Ufer des Zuger­sees. Die Lage, der eigene Boots­platz und die stil­volle Ausfüh­rung – mit KNX-Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie von Hager auf dem Stand der Technik – machen diesen Neubau zu einem Juwel mit höchstem Erho­lungs­faktor.

Limmat Tower, Referenz

Der Himmel von Zürich: Limmat Tower, Diet­ikon

Mit 80 Metern Höhe ist der Limmat Tower das promi­nen­teste Gebäude im Zürcher Limmattal. Die Aussicht macht das Hoch­haus zu einem beliebten Gewerbe- und Wohn­ge­bäude. In der Pent­house-Wohnung kommen diverse Lösungen von Hager zum Zug.

Modernes Hochhaus-Bürogebäude vor klarem blauem Himmel mit Sonnenlichtreflexion

Für Desin­glieb­haber: Ceres Tower, Prat­teln

Der Ceres Tower ist nicht nur wegen seiner Höhe ein impo­santes Gebäude. Die konkave Fassa­den­ge­stal­tung in metal­lisch dunklem Bron­zeton prägt die Ausstrah­lung und die insge­samt expres­sio­nis­ti­sche Formen­sprache.

Erst­klas­siger Ausbau­stan­dard lässt keine Wünsche offen

Im Wohn­park Seegarten in Arbon SG trifft erst­klas­siges Wohnen auf moderne Archi­tektur. Einge­bettet in ein ruhiges Quar­tier direkt am Bodensee, sind 114 stil­voll und hoch­wertig ausge­baute 1½- bis 5½-Zimmer-Wohnungen entstanden. Der Wohn­park besticht durch klare Linien und ein durch­dachtes Design, verteilt auf drei beein­dru­ckende Gebäude.
Moderne Wohngebäude mit Balkonen, Menschen beim sozialen Austausch und grüne Bäume in einem städtischen Gebiet

Power­paket: Gies­sen­park, Düben­dorf

Das Wohn­quar­tier Gies­sen­park liegt zwischen dem Dorf­kern und der Über­land­strasse. Rund 300 Miet­woh­nungen und Gewer­be­räum­lich­keiten sind auf dem ehema­ligen Givaudan-Indus­trie­areal entstanden. Im Rahmen dieses Projektes hat Hager in Zusam­men­ar­beit mit dem Elek­tri­zi­täts­werk Glatt­werk AG eine Trafo­sta­tion in ein altes, beste­hendes Gebäude inte­griert.

Referenz Bäretower

Bäre­Tower: Der höchste Wohn­turm im Kanton Bern

Mit 32 Stock­werken und einer Höhe von rund 100 Metern ist der Bäre­Tower der höchste Wohn­turm des Kantons Bern. Im unteren Teil des Hoch­hauses liegt ein Hotel, darüber befindet sich ein Panora­ma­re­stau­rant mit herr­li­cher Weit­sicht. Der Wohn­teil besteht aus einem dyna­mi­schen Mix von 2,5- bis 4,5- Zimmer-Apart­ments.

 

Gewer­bebau

Flexibel, effi­zient, nach­haltig und intel­li­gent – mass­ge­schnei­derte Lösungen für jedes Projekt

Referenz Büro e. Grob

Energie- und Daten­fluss: Büro­haus Ernst Grob AG, Männe­dorf

Die Ernst Grob AG entwi­ckelt und baut CNC-gesteu­erte Präzi­si­ons­ma­schinen für die Kalt­um­for­mung zylin­dri­scher Werk­stücke sowie Stanz­ma­schinen zur Fertig­be­ar­bei­tung von zylin­dri­schen Hohl­teilen. Die Geome­trie der Glas­fas­saden des Büro­ge­bäudes spie­geln den Inno­va­ti­ons­geist des Fami­li­en­un­ter­neh­mens vom Zürichsee.
Coop_header3

Ener­gie­ver­tei­lung für Coop Megas­tore Bachen­bülach

Nach zwei­jäh­riger Bauzeit hat der Megas­tore im Sommer 2024 seine Türen geöffnet und begeis­tert mit beein­dru­ckender Grösse, über­sicht­li­cher Waren­prä­sen­ta­tion und einer unver­gleich­li­chen Produkt­viel­falt. Als verläss­li­cher Partner sorgt Hager für eine sichere und effi­zi­ente Ener­gie­ver­tei­lung im Megas­tore.

swissbikepark

Power your Ride: intel­li­gente Ener­gie­ver­tei­lung im Swiss Bike Park

Der Swiss Bike Park Ober­ried ist in vielerlei Hinsicht einzig­artig. Als attrak­tiver Begeg­nungs- und Präven­ti­onsort für die gesamte Bevöl­ke­rung wirkt er als Leucht­turm­pro­jekt sowie als touris­ti­scher Magnet und verbindet die Bedürf­nisse von Spitzen-, Breiten- und Behin­der­ten­sport.

Ener­gie­ver­tei­lung für hoch­mo­derne Produk­ti­ons­an­lage

Für ihren Neubau auf dem Areal Sommerau in Gossau setzte Gema Swit­z­er­land GmbH auf verschie­dene Ener­gie­ver­tei­lungs­lö­sungen von Hager. Seit Sommer 2024 werden hier die bekannten Pulver­be­schich­tungs­ge­räte und -anlagen entwi­ckelt, montiert und in die ganze Welt verschickt.

Blumer-Lehmann

Form­voll­endete Archi­tektur trifft auf smarte Boden­lö­sungen

Als führendes Unter­nehmen in der Holz­in­dus­trie und im Holz- und Silobau nutzt Blumer Lehmann die Poten­ziale von Holz in seiner ganzen Viel­falt und treibt die Holz­tech­no­logie damit inter­na­tional voran. Im Rahmen der umfang­rei­chen Ausbau­mass­nahmen des Unter­neh­mens am Schweizer Standort Erlenhof wurde auch das neue Büro­ge­bäude «Stamm­haus» reali­siert.
Airport ZH

Ausfall­si­cher verbunden : Airside Center Zürich, Kloten

Nach der Sicher­heits­kon­trolle empfängt das Airside Center Flug­gäste mit Bars und Restau­rants und allem, was das Shopper-Herz begehrt. Für die sichere und unter­bruchs­freie Strom­ver­sor­gung des Airside Centers sind Leitungs- und FI-Schutzgeräte von Hager im Einsatz.
4viertel-8

4VIERTEL setzt auf Hager Lösungen

Am Seetal­platz in Emmen­brücke ist ein neues, urbanes Quar­tier entstanden, das sowohl durch seine Archi­tektur als auch durch seine Viel­sei­tig­keit einen prägnanten Akzent setzt. 4VIERTEL bietet 192 Wohnungen von 1.5 bis 5.5 Zimmer, Atelier und Lofts in verschie­denen attrak­tiven Wohn­lagen. 


 

Infra­struktur

Leis­tungs­starke Ener­gie­ver­teil­sys­teme

Straße, die an einem sonnigen Tag zu einem Zwillings-Tunnel-Eingang mit Verkehrsmanagementsystem führt

Erfolg­reiche Verbin­dung: Auto­bahn A9, Wallis

Die Auto­bahn A9 verbindet das Wallis und bringt der Bevöl­ke­rung, der Indus­trie und dem Gewerbe sowie dem Tourismus einen echten Mehr­wert. In den tech­ni­schen Lokalen und Werk­lei­tungs­ka­nälen der beiden Tunnels Eyholz und Visp werden Verteil­schränke von Hager der Linie weber.mes einge­setzt.
Blick aus einem Auto beim Fahren in einem gut beleuchteten Tunnel mit anderen Fahrzeugen und sichtbaren Tunnelbeleuchtungen

A2 AAA-versorgt: Gesamt­er­neue­rung City­ring, Luzern

Der City­ring Luzern ist einer der meist­be­fah­renen Stras­sen­ab­schnitte im schwei­ze­ri­schen Natio­nal­stras­sen­netz. Bei der Tunnel­sa­nie­rung spielt Hager eine tragende Rolle. In den Tech­nik­zen­tralen stellen weber.unimes-H-Ener­gie­ver­teil­sys­teme und weber.mes-Schränke die Haupt- und die Unter­ver­tei­lung sicher.

wwz_Aussenansicht

Ener­gie­ver­tei­lung für Ener­gie­ver­bund Circu­lago

Circu­lago ist das zukunfts­wei­sende Ener­gie­ver­bund­system von WWZ, das Gebäude in Zug und Baar-Süd klima­freund­lich mit Seewasser zum Heizen und Kühlen versorgt. Die inno­va­tive Lösung nutzt lokale Ressourcen effi­zient, redu­ziert CO₂-Emis­sionen nach­haltig und wird voll­ständig von WWZ als Betrei­berin geplant, gebaut und betrieben.


Kata­loge, Broschüren, Preis­listen und AGBs

Möchten Sie mehr erfahren?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontak­tieren Sie uns.