Die offene Leis­tungs­schal­ter­reihe hw+

Smart. Sicher. Einfach:

Das sind die heraus­ra­genden Merk­male der Leis­tungs­schal­ter­reihe hw+! Wählen Sie aus 3 Versionen mit unter­schied­li­chen Bemes­sungs- und Ausschalt­leis­tungen sowie den Auslö­seein­heiten sentinel und sentinel Energy – so konfi­gu­rieren Sie die perfekte Lösung für Ihre Elek­tro­in­stal­la­tionen.


Für jede Anfor­de­rung
die rich­tige Lösung


Ob Sie nun ein Elek­tro­be­rater, ein Schalt­an­la­gen­bauer, ein Instal­la­teur oder ein Betreiber sind: Unsere Leis­tungs­schutz­schalter hw+ bieten alle Funk­tionen, die Sie benö­tigen, um die Planung, den Bau und den Betrieb von Schalt­an­lagen in allen Anwen­dungen zu verbes­sern.

Produkte

  • Leis­tungs­schalter HW1, HW2 und HW4 für alle Anfor­de­rungen.
  • Last­trenn­schalter

 

Verfüg­bare Versionen

  • Fest­einbau
  • Einschub­technik

Voll­stän­diges Zube­hör­sor­ti­ment

  • Befehl & Steue­rung
  • Signa­li­sie­rung
  • Visua­li­sie­rung
  • Abschliess­vor­rich­tungen
  • Verrie­ge­lungs­sys­teme
  • Isolie­rung
  • Verbin­dung
  • Kommu­ni­ka­tion

Unter­schied­liche Auslö­seein­heiten

  • Auslö­seein­heit sentinel für Stan­dard­schutz (LI, LSI, LSIG)
  • Auslö­seein­heit sentinel Energy für erwei­terten Schutz (LSI, LSIG) mit Mess- und Kommu­ni­ka­ti­ons­funk­tion

Lernen Sie unser
hw+ Sorti­ment kennen

Mit unseren offenen Leis­tungs­schal­tern errei­chen Sie maxi­male Flexi­bi­lität bei der Anla­gen­pla­nung.


hw+ mit Auslö­seein­heit sentinel

Die sentinel Auslö­seein­heit vereint durch ihr intel­li­gentes Design alle benö­tigten Funk­tionen und Werk­zeuge in einem einzigen Gerät. Somit können Sie jeder­zeit flexibel auf Verän­de­rungen in Ihrem Vertei­ler­system reagieren. Das über­sicht­liche LCD-Display und die intui­tive Bedie­nung sorgen für einen reibungs­losen Betrieb. Alle Schutz­ein­stel­lungen können bequem direkt an der Auslö­seein­heit vorge­nommen werden.
hw sentinel

  • Die wich­tigsten Vorteile 

    Einfache Wartung

    Sichere und einfach zu bedie­nende Auslö­seein­heiten

    Bemes­sungs­strom­modul zur Herab­stu­fung des Nenn­stromes

    Ausgang­s­alarm­kon­takte

    Einfache Inbe­trieb­nahme über Soft­ware

    Warnungen & Auslö­se­alarme

    Einfache und sichere Montage von Zubehör

    Leicht verrie­gel­bare & inein­an­der­grei­fende Zube­hör­teile

  • Wesent­liche Merk­male

    LCD-Display

    Das gut ables­bare LCD-Display hilft Ihnen bei der Einstel­lung Ihrer Auslö­seein­heit.

    sentinel- Auslö­seein­heit

    Die Kombi­na­tion von Einstell­rä­dern und dem LCD-Display macht die Einstel­lung der Schutz­pa­ra­meter zum Kinder­spiel.

    Bemes­sungs­strom­modul

    Einfache Anpas­sung des Bemes­sungs­stromes bei geän­derten Anla­gen­be­din­gungen durch flexi­blen Austausch des Rating Plugs.

    OAC-Modul

    Mit der optio­nalen Auslö­seein­heit sentinel stehen 5 feste digi­tale Alarm­aus­gänge zur Verfü­gung, die zusätz­lich noch ein elek­tri­sches Signal liefern.

    Reihen­klemmen

    Berüh­rungs­si­chere Anschlüsse. Sicher gegen Wackel­kon­takt und schnelle Montage durch Quickconnect für alle elek­tri­schen Zube­hör­teile.

    Verrie­ge­lung

    Mit dieser Verrie­ge­lungs­vor­rich­tung kann der Druck­knopf PUSH OFF verrie­gelt werden, sodass das Einschalten des Leis­tungs­schal­ters verhin­dert wird.

    Push & Lock Spulen

    • Bis 2 Arbeits­strom­aus­löser (SH)
    • Bis 2 Unter­span­nungs­spulen (UV)
    • Oder je 1 SH + 1 UV
    • Dazu noch 1 Einschalt­s­pule (CC)
    • Einfache Nach­rüs­tung (Push & Lock)

    Dreh­kurbel und Einfüh­rung

    Die Dreh­kurbel wird platz­spa­rend und sicher im Einschubrahmen verstaut.

    Sicher­heits­ab­de­ckung

    Sie deckt die Haupt­kon­takte ab, sobald der Leis­tungs­schalter bei Einschub­technik aus dem Einschubrahmen entnommen wird und kann auch mit Vorhän­ge­schlös­sern verrie­gelt werden.

    Einschub­technik

    Einfache Entnahme des Leis­tungs­schal­ters aus dem Einschubrahmen dank der seit­lich auszieh­baren Führungs­schienen.

    QR-Code

    Alle Infor­ma­tionen, die Sie über Ihren Leis­tungs­schalter benö­tigen, einschliess­lich seiner Eigen­schaften, finden Sie hier auf einen Blick.

    Lasche zum Ent-und Verrie­geln

    Die Posi­ti­ons­ver­rie­ge­lung verhin­dert das Einführen der Dreh­kurbel in den Einschubrahmen, so dass der Leis­tungs­schalter in seiner Posi­tion verbleibt. Sie kann mit bis zu 3 Vorhän­ge­schlös­sern abge­schlossen werden.
  • Auslö­seein­heit 

    Auslö­seein­heit

    Die Einstel­lungen der sentinel Auslö­seein­heit können auf der Vorder­seite mithilfe der Einstell­räder para­me­triert werden. Ausserdem kann das LCD-Display über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden, beispiels­weise über eine Power­bank, um die einge­ge­benen Einstell­werte anzeigen zu können. Dies ermög­licht ein genaueres und dyna­mi­scheres Ablesen der Einstell­pa­ra­meter.

  • Über­sicht der Einstel­lungen

    Display einschalten

    Strom­ver­sor­gung der Auslö­seein­heit über eine USB-Power­bank.

    Einstellrad betä­tigen

    Einstellrad betä­tigen, um den einge­stellten Para­me­ter­wert anzu­zeigen.

    Schutz­ein­stel­lungen

    Jeder Para­meter wird in Echt­zeit ange­zeigt, in Ampere oder Sekunden. Sie können alle Para­meter für die Lang­zeit­ver­zö­ge­rung, die Kurz­zeit­ver­zö­ge­rung und den Sofort­schutz einstellen, und abhängig von Ihrer Produkt­kon­fi­gu­ra­tion entweder den Neutral­leit­erschutz oder den Erdschluss­schutz wählen.

    Über­sicht der Einstel­lungen

    Durch Drücken der OK-Taste können Sie sich jeder­zeit einen Über­blick über die einge­stellten Para­meter verschaffen.

    Neutral protec­tion

    Öffnen Sie die Batte­rie­klappe, um den Zugang zum Einstellrad für den Neutral­leit­erschutz zu erhalten. Dank der Batterie wird die Auslö­seur­sache nach einer Auslö­sung auf dem Display ange­zeigt.

hw+ mit Auslö­seein­heit sentinel Energy

Die Auslö­seein­heit sentinel Energy ermög­licht eine höhere Leis­tungs­fä­hig­keit je nach Bedarf. Durch das grös­sere TFT Farb­dis­play können mehr Infor­ma­tion ange­zeigt werden um somit schneller die rich­tigen Entschei­dungen zu fällen. Neben allen Funk­tionen der sentinel Auslö­seein­heit verfügt die Version Energy zusätz­lich über Kommu­ni­ka­tions-, erwei­terte Schutz-, Alarm-, Mess- und Steu­er­funk­tionen für hohe Anfor­de­rungen.
hw sentinel energy

  • Die wich­tigsten Vorteile 

    Blue­tooth-Verbin­dung

    Mess­funk­tionen

    Mess­ge­nau­ig­keits­klasse 1

    Erwei­terte Schutz­funk­tionen

    Modbus-Kommu­ni­ka­tion

    Erwei­terte Alarm­funk­tionen

    Steu­er­funk­tionen

  • Wesent­liche Merk­male

    Auslö­seein­heit sentinel Energy

    Das leis­tungs­starke TFT-Farb­dis­play zeigt vorde­fi­nierte Messungen, Schalt­status und die Belas­tungs­grenze des Leis­tungs­schal­ters an.

    Blue­tooth-Verbin­dung

    Mit der Blue­tooth-fähigen Auslö­seein­heit sentinel Energy können Sie die Akti­vi­täten Ihres Leis­tungs­schal­ters in der Hager Power touch App über­wa­chen.

    COM-Module

    Optio­nale COM-Module erlauben die Kommu­ni­ka­tion über Modbus-RTU oder Modbus-TCP mit dem agardio.manager und der Stream Soft­ware oder einem Leit­system.

    Panel-Display

    Das optio­nale Türein­bau­dis­play ermög­licht einen benut­zer­freund­li­cheren Zugriff auf die Auslö­seein­heit und erwei­tert die Mess­wert­an­zeige.

    OAC-Modul

    Mit der optio­nalen Auslö­seein­heit sentinel Energy stehen Ihnen 5 frei beleg­bare digi­tale Alarm­aus­gänge zur Verfü­gung, die Ihnen neben einer Störung auch den genauen Auslö­se­grund liefern können.

    Spulen

    Mit den Spulen SH und CC kann der Leis­tungs­schalter fern­ge­steuert werden, entweder direkt über die Spulen, über Modbus-Kommu­ni­ka­tion, über die Hager Power touch App oder über die Hager Power setup Soft­ware.

    USB-C-Anschluss

    Der inte­grierte USB-C-Anschluss ermög­licht den Betrieb auch ohne Netz­strom­ver­sor­gung. Schliessen Sie einfach ein Note­book an und verwenden Sie die Hager Power setup Soft­ware für Tests und die Inbe­trieb­nahme.

  • Auslö­seein­heit 

    Auslö­seein­heit

    Mit dem hoch­auf­lö­senden Display haben Sie alle wich­tigen Infor­ma­tionen immer im Blick und können die meisten Einstel­lungen über das Bedien­feld direkt am Gerät vornehmen. Dies verein­facht nicht nur die gesamte Hand­ha­bung, sondern erhöht auch Ihre Reak­ti­ons­zeit.

  • Über­sicht der Einstel­lungen

    Echt­zeit­modus

    Im Echt­zeit­modus stehen 36 vorde­fi­nierte Anzeigen zur Verfü­gung. Sie können bis zu 15 Favo­riten auswählen, die Ihre bevor­zugten Mess­werte und Einstel­lungen anzeigen. Diese werden im Echt­zeit­modus auto­ma­tisch fort­lau­fend ange­zeigt.

    Anzeige der Mess­werte

    Sie können alle Para­meter jeder­zeit über die OK-Taste abrufen. Die meisten Mess­werte können Sie sich sowohl nume­risch als auch grafisch anzeigen lassen.

    Störungs- und Alarm­mel­dungen

    Über die OK-Taste erhalten Sie weitere Infor­ma­tionen zu Störungen und Alarmen.

hw+ ACBStand-alone

Eine kleine Lücke wurde geschlossen, dafür mit grosser Wirkung. Bei Projekten mit mehreren Ausbau­etappen ist es wichtig, dass die Haupt­ver­tei­lung von Anfang an so gebaut wird, wie sie im Endsta­dium benö­tigt wird. Dies gilt insbe­son­dere für die ausfahr­baren ACB. Durch den Einbau aller Einschubrahmen (Chassis) wird ein nach­träg­li­cher Umbau der Schalt­an­lage (bei der nächsten Bauetappe) und ein längerer Still­stand der Schalt­an­lage verhin­dert. Eine weitere Lücke für den ausfahr­baren ACB (Body) wurde geschlossen. Oftmals wünscht der Anla­gen­be­treiber einen zusätz­li­chen Reserve-ACB in seinem Ersatz­teil­lager, damit er im Notfall einen Ersatz­schalter bereits zur Hand hat und den defekten Schalter unkom­pli­ziert austau­schen kann. 


  • Die Vorteile der sepa­raten Liefer­form von Chassis und ACB

    - Der Einschubrahmen (Chassis) kann ab Projekt­start bestellt und einge­baut werden.
    - Der ausfahr­bare ACB (Body) kann nach­träg­lich nach­ge­rüstet werden.
    - Alle Zube­hör­teile können auch zu einem späteren Zeit­punkt nach­ge­rüstet werden.
    - Die Einspa­rung der Inves­ti­ti­ons­kosten beim Projekt­start ist redu­ziert.
    - Bei Bedarf kann der gesamte Leis­tungs­schalter als Ersatz­teil beim Anla­gen­be­treiber bezogen werden.

  • Auf einen Blick

    – Alle ACB hw+ Einschubrahmen (Chassis-only) in allen Baugrössen verfügbar
    – Alle ACB (Body-only) in allen Ausfüh­rungen können konfi­gu­riert werden


Schutz
inte­griert

Alle offenen Leis­tungs­schalter der hw+ Reihe lassen sich problemlos in das unimes H Ener­gie­ver­teil­system inte­grieren. Auf diese Weise befindet sich der zentrale Teil Ihrer Strom­ver­sor­gung genau dort, wo er hinge­hört: im Herzen Ihrer Schalt­an­lage – und bietet zuver­läs­sigen Schutz vor Über­lasten, Kurz­schlüssen und anderen Stör­ein­flüssen.


Holen Sie noch mehr heraus.

Die offenen Leis­tungs­schalter der hw+ Reihe werden mit einem kompletten Zube­hör­paket gelie­fert: Befehls- und Signal­vor­rich­tungen, Schutz­vor­rich­tungen, Verrie­ge­lungs- und Abschliess­vor­rich­tungen. So können Sie Ihren Leis­tungs­schalter nach Ihren indi­vi­du­ellen Anfor­de­rungen konfi­gu­rieren.
 

Hilfs­schalter (AX)

Die Hilfs­kon­takte dienen zur Signa­li­sie­rung des Leis­tungs­schalter-Status (EIN oder AUS) für die Fern­ab­frage.

  • Am Leis­tungs­schalter HW1 & HW2 sind stan­dard­mässig 4 Hilfs­kon­takte (AX) montiert
  • Am Leis­tungs­schalter HW4 sind stan­dard­mässig 6 Hilfs­kon­takte (AX) montiert
  • Stan­dard-Auslie­fe­rung ab Werk

Motor­an­trieb (MO)

Der Motor­an­trieb dient zur auto­ma­ti­schen Feder­span­nung nach jeder Einschal­tung des Leis­tungs­schalter.

  • Sicher und einfach zu montieren
  • Für alle gängigen Versor­gungs­span­nungen verfügbar

Spulen

Die Spulen werden zum Ein-/Ausschalten von Fern des Leis­tungs­schal­ters verwendet. Insge­samt können 3 Spulen im Leis­tungs­schalter montiert werden:
  • 1 Arbeits­strom­aus­löser (SH) oder 2, wenn kein UV benö­tigt wird
  • 1 Unter­span­nungs­aus­löser (UV) oder 2, wenn kein SH benö­tigt wird
  • 1 Einschalt­s­pule (CC)
  • Optional können die Spulen auch mit der sentinel Energy kommu­ni­zieren 
     

Druck­tas­ten­ab­de­ckung

Die Druck­tas­ten­ab­de­ckung verhin­dert eine manu­elle Vorort­be­die­nung anhand eines Vorhän­ge­schlosses. Durch das Drehen der AUS-Tasten­ab­de­ckung kann sie als Dauer-AUS verwendet werden, sodass der Schalter nicht mehr einge­schaltet werden kann.

Verrie­ge­lung über Tasten­sperre in AUS-Stel­lung OLK

Einfache AUS-Tasten­sperre im ausge­schal­teten Zustand durch eine Ronis-Schlüs­sel­ver­rie­ge­lung.

Mecha­ni­sche Verrie­ge­lung (MI)

Verrie­ge­lung von 2 oder 3 Leis­tungs­schal­tern für Sicher­heits­an­wen­dungen. Kompa­tibel für alle Leis­tungs­schal­ter­aus­füh­rungen (3P und 4P, Fest­einbau und Einschub­technik).

Immer an Ihrer Seite

Als Ihr Partner unter­stützen wir Sie während des gesamten Entste­hungs­pro­zesses mit den rich­tigen Tools. Von der Planung über die kunden­spe­zi­fi­sche Konfi­gu­ra­tion bis zum voll­stän­digen Betrieb. 

Hagercad Soft­ware

Unsere Soft­ware bietet eine Komplett­lö­sung, für die Konfi­gu­ra­tion, das Angebot und die Produk­ti­ons­un­ter­lagen ihrer Schalt­an­lage. 

Web-Konfi­gu­rator

Mit dem HW 1 Web-Konfi­gu­rator können Sie Ihren Leis­tungs­schalter nach Ihren Erfor­der­nissen zusam­men­stellen und Typ, Auslö­seein­heit und Konfi­gu­ra­tion Ihres Leis­tungs­schal­ters auswählen. 

Hager Power setup

Diese Soft­ware unter­stützt Sie um eine geführte und effi­zi­ente Inbe­trieb­nahme durch­führen zu können. Dabei wird sicher­ge­stellt, dass Sie alle nötigen Einstel­lungen, Schal­ter­tests inklu­sive Test­pro­to­koll einfach und sicher durch­führen können.

Hager Power touch App

In Kombi­na­tion mit der sentinel Energy Auslö­seein­heit können Sie jeder­zeit den Betriebs­zu­stand über­wa­chen, Wartungs­in­for­ma­tionen abrufen und die Mess­werte über­prüfen. 


How-to-videos

 

Soft­ware und Anwen­dungen

Trai­ning

 

Down­loads


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.