Soprema –
Le Grand Charles

hg-france-soprema-04-1080x720

Un nuovo punto di rife­ri­mento per l’archi­tet­tura soste­ni­bile

La nuova sede centrale del Gruppo Soprema, Le Grand Charles, a Stra­sburgo, è molto più di un edificio dire­zio­nale. È un progetto simbolo che unisce design contem­po­raneo, atten­zione all’ambiente e qualità della vita lavo­ra­tiva.

Pensato per favo­rire l’incontro, la colla­bo­ra­zione e il benes­sere delle persone, l’edificio riflette la visione di Soprema: creare spazi di lavoro che inco­rag­gino l’inte­ra­zione umana e un equi­li­brio reale tra vita privata e profes­sio­nale.

 

Un progetto impian­ti­stico al centro della visione

Fin dalle prime fasi, l’impianto elet­trico ha avuto un ruolo chiave nel progetto. Sistemi di alta e bassa tensione, controllo accessi, video­sor­ve­glianza, infra­strut­ture per la rica­rica dei veicoli elet­trici e prese dedi­cate sono stati inte­grati in un’unica visione coerente.

L’obiet­tivo era chiaro: realiz­zare un impianto affi­da­bile, scala­bile e semplice da gestire, capace di suppor­tare tecno­logie avan­zate e future evolu­zioni dell’edificio.

 

Proget­ta­zione inte­grata e scala­bi­lità

La proget­ta­zione comples­siva è stata affi­data ad Artelia, studio multi­di­sci­pli­nare che ha coor­di­nato tutte le compo­nenti tecniche del progetto.

Dal punto di vista elet­trico, il sistema doveva:

  • garan­tire elevata capa­cità di distri­bu­zione
  • assi­cu­rare conti­nuità di servizio
  • faci­li­tare la manu­ten­zione
  • essere pronto ad adat­tarsi a nuove esigenze nel tempo

Un approccio che ha richiesto solu­zioni modu­lari e perfor­manti, in grado di diven­tare un rife­ri­mento repli­ca­bile anche su scala inter­na­zio­nale.

 

Distri­bu­zione dell’energia e conti­nuità di servizio. La giusta solu­zione.

La distri­bu­zione dell’energia all’interno di Le Grand Charles è stata proget­tata per garan­tire conti­nuità di servizio, selet­ti­vità e scala­bi­lità, elementi fonda­men­tali per un head­quarter moderno e ad alte presta­zioni.

L’impianto si basa su due trasfor­ma­tori da 1.000 kVA, che assi­cu­rano ridon­danza e affi­da­bi­lità dell’alimen­ta­zione. Un trasfor­ma­tore è dedi­cato agli uffici e al risto­rante, mentre il secondo alimenta il parcheggio sotter­raneo inter­con­nesso e la pompa di calore, compo­nente chiave del sistema ener­ge­tico dell’edificio.

Le solu­zioni Hager instal­late costi­tui­scono il cuore dell’infra­strut­tura elet­trica:
due quadri elet­trici prin­ci­pali di bassa tensione da 1.600 A, di cui uno quadro evo in IS223, 18 quadri di distri­bu­zione quadro4 e vegaD e 10 stazioni di rica­rica witty per veicoli elet­trici.

Un sistema completo e modu­lare, pensato per sempli­fi­care la gestione dell’impianto, agevo­lare la manu­ten­zione e suppor­tare l’evolu­zione tecno­lo­gica dell’edificio nel tempo.

 

Un modello per gli edifici dire­zio­nali contem­po­ranei

Le Grand Charles rappre­senta oggi un esempio concreto di come un impianto elet­trico ben proget­tato sia un elemento fonda­men­tale per il funzio­na­mento globale dell’edificio.

Un progetto che unisce inno­va­zione tecno­lo­gica, soste­ni­bi­lità e part­ner­ship locali, diven­tando un rife­ri­mento per il futuro degli edifici dire­zio­nali ad alte presta­zioni.


Progetto: Soprema – Le Grand Charles

Loca­tion: Stra­sburgo, Francia

Prodotti & solu­zioni: 

2 quadri elet­trici prin­ci­pali di bassa tensione da 1.600 A (di cui 1 quadro evo in IS223)

18 quadri di distri­bu­zione quadro4 e vegaD

10 stazioni di rica­rica witty

External Part­ners: 

- Instal­la­tore: Sovec

- Studio di proget­ta­zione: Artelia

- Quadrista: Ineste