quadro evo: l'evolu­zione è con te

Distri­bu­zione elet­trica con nuove prospet­tive per il futuro.

quadro evo consente di realiz­zare progetti di grandi dimen­sioni e apre le porte a maggiori opzioni. Sempli­fica la proget­ta­zione, l'assem­blaggio e l'instal­la­zione ridu­cendo al minimo i tempi di manu­ten­zione. Scopri come Hager ride­fi­nisce l'evolu­zione con questo nuovo quadro di distri­bu­zione.

univers


Quadro elettrico Hager Bocchiotti

È arri­vato
il nuovo quadro evo

All’esterno un aspetto fami­liare. All’interno nume­rose modifiche e miglio­ra­menti. Il nuovo quadro evo porta l’intero impianto di distri­bu­zione elet­trica a un livello supe­riore.

Con più opzioni, possi­bi­lità tecniche otti­miz­zate e una maggiore faci­lità di confi­gu­ra­zione, assem­blaggio e instal­la­zione, quadro evo mostra cosa si intende per evolu­zione: miglio­rare costan­te­mente l’eccel­lenza.


Quadro elettrico Hager Bocchiotti

È arri­vato
il nuovo quadro evo

All’esterno un aspetto fami­liare. All’interno nume­rose modifiche e miglio­ra­menti. Il nuovo quadro evo porta l’intero impianto di distri­bu­zione elet­trica a un livello supe­riore.

Con più opzioni, possi­bi­lità tecniche otti­miz­zate e una maggiore faci­lità di confi­gu­ra­zione, assem­blaggio e instal­la­zione, quadro evo mostra cosa si intende per evolu­zione: miglio­rare costan­te­mente l’eccel­lenza.




L'evolu­zione è tutto:
perfe­zio­na­mento continuo

quadro evo è il futuro della distri­bu­zione elet­trica. Intro­duce infatti nume­rosi perfe­zio­na­menti, portando l’intero impianto a un livello supe­riore.
Dopo tutto, questo è il senso dell’evolu­zione: miglio­rare costan­te­mente l’eccel­lenza.

Local content

Appo­si­ta­mente per le tue esigenze

Con nuove funzio­na­lità e più opzioni, come ad esempio il sistema barre in rame o allu­minio, quadro evo offre solu­zioni di distri­bu­zione elet­trica per progetti di qual­siasi dimen­sione.

Scatolati H3+ Hager Bocchiotti

h3+ comple­ta­mente inte­grato

Con h3+ come comple­mento fonda­men­tale, quadro evo è più intel­li­gente, anche grazie all’inte­gra­zione nel sistema di gestione agardio.manager.

Local content

Maggiore sicu­rezza

Nuove forme di segre­ga­zione fino a 4b, funzioni di sicu­rezza e livelli di sicu­rezza più elevati.


Local content

Fino a 4000 A

Maggiore portata e resi­stenza ai corto­cir­cuiti per quadri di distri­bu­zione più potenti.

Quadro elettrico Hager Bocchiotti

Nuove solu­zioni compatte

Più dispo­si­tivi in un unico quadro, modu­la­rità unifor­mata per tutti i compo­nenti.

Quadro elettrico Hager Bocchiotti

Miglio­ra­menti a 360°

Un’evolu­zione che rende quadro evo più facile da confi­gu­rare, assem­blare e instal­lare.

separator_of


L'evolu­zione in sintesi

Distribuzione elettrica Hager Bocchiotti

Distri­bu­zione affi­da­bile

quadro evo offre maggiori possi­bi­lità. La scelta, la confi­gu­ra­zione e l’assem­blaggio di un impianto elet­trico diven­tano ora molto più semplici e sicuri.

Sicurezza Hager Bocchiotti

Sicu­rezza prima di tutto

Più livelli di sicu­rezza, respon­sa­bi­lità inclusa, testato e conforme agli standard inter­na­zio­nali, montaggio veri­fi­cato e maggiore robu­stezza comples­siva.

Prestazioni Hager Bocchiotti

Siste­ma­ti­ca­mente migliore

I nume­rosi perfe­zio­na­menti offrono presta­zioni elevate, maggiore fles­si­bi­lità, robu­stezza e sempli­cità. Il tutto da un unico partner affida­bile e collau­dato.

Strumenti Hager Bocchiotti

Assem­blaggio più semplice

L’assem­blaggio del quadro si è evoluto per essere più rapido e semplice. Meno lavoro manuale e una maggiore faci­lità di manu­ten­zione e modi­fica.

Evoluzione quadri elettrici Hager Bocchiotti

Più possi­bi­lità

Abbiamo rivo­lu­zio­nato inte­ra­mente questo prodotto per renderlo ancora più perfor­mante ed adatto ad ogni istal­la­zione.

hagercad Hager Bocchiotti

hagercad

Con il soft­ware di preven­ti­va­zione hagercad, scegliere e confi­gu­rare un impianto di distri­bu­zione utiliz­zando quadro evo è ancora più semplice.





How-to-video:
i tuto­rial di quadro evo

I video tuto­rial del nuovo quadro evo sono stati creati per guidare l'instal­la­tore nelle prin­ci­pali fasi di montaggio del quadro di distri­bu­zione.

quadro evo video tutorial

hagercad:
soft­ware per impianti elet­trici evoluti

  • Sempli­cità: hagercad è facile da usare e non crea grat­ta­capi in fase di proget­ta­zione. Pianifica, confi­gura e ordina in un’unica opera­zione.
  • Fles­si­bi­lità: Scegli il tuo modo di lavo­rare. Inizia con un preven­tivo, un disegno o un elenco di acces­sori, proprio nel modo in cui prefe­risci lavo­rare.
  • Affi­da­bi­lità: Preciso, conforme a tutte le norme e in grado di gene­rare una docu­men­ta­zione completa.
    hagercad pensa a tutto.
hagercad Hager Bocchiotti

Hai una domanda?

Il nostro team di esperti è a dispo­si­zione per rispon­dere a qual­siasi dubbio.